查看:
18740
回复: 27 |
FM17520 完全兼容CV520,兼容 MFRC522 和FM17522. 13.56M...
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-01-06 11:09:48
|
只看该作者
1#
电梯直达
FM17520 完美兼容CV520,如果您电路中采用SPI通信,程序完全兼容MFRC522 和FM17522(硬件上1脚和32脚悬空即可,其它引脚完全兼容),且价格实惠很多。电路上和程序上稍作处理即可实现电流20uA-50uA左右的低功耗应用,所以可在电池供电的系统中使用
FM17520 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触读写器,支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA 协议的非接触读写器模式。 FM17520 具有低电压、低功耗、驱动能力强等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触 读写器应用。 产品特点 1. 支持 ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式 2. 读写器模式支持 M1 加密 3. ISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps 4. 读写器操作距离可达 50mm(取决于天线设计) 5. 支持 SPI 串行接口,最高 10Mbps 6. Host 接口独立电源供电 7. 64Byte 收发缓冲 FIFO 8. 中断输出模式灵活可配 9. 多种低功耗模式 10. Soft powerdown 模式 11. Hard powerdown 模式 12. Deep powerdown 模式(典型值 1uA) 13. 可编程定时器 14. 内置振荡电路外接 27.12MHz 晶体 15. 宽电压工作范围 2.2V~3.6V 16. 内置 CRC 协处理器 17. 可编程 I/O 引脚 链接 http://www.szlcsc.com/product/details_81386.html 欢迎大家试用 |
|||
白云流水
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-08 16:54:16
|
只看该作者
2#
请问使用FM17520,有整套开发资料提供吗?包括原理图及源代码?
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-05-09 08:47:21
|
只看该作者
3#
可以。其实使用SPI通信,原理图和RC522基本上一样,除了FM17520的1脚和32脚要悬空。程序上完全兼容。需要的我也可以提供
|
|||
白云流水
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-09 11:06:54
|
只看该作者
4#
请加下我QQ:3226336174,想详细咨询下
|
|||
小猪
1
主题
67
回复 |
发表于2017-06-21 21:07:39
|
只看该作者
5#
最近也准备用 能否提供下资料 QQ 88031724
|
|||
这个提意好
2
主题
19
回复 |
发表于2017-06-21 23:55:59
|
只看该作者
6#
支持 ISO14443 TYPEB的芯片有什售吗
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-06-23 16:33:36
|
只看该作者
7#
需要什么资料
|
|||
流星1979
0
主题
2
回复 |
发表于2017-08-12 14:40:09
|
只看该作者
8#
我需要原理图的调试的源代码,谢谢!
|
|||
流星1979
0
主题
2
回复 |
发表于2017-08-12 14:40:40
|
只看该作者
9#
我的邮箱24598144@qq.com
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-08-14 13:00:45
|
只看该作者
10#
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-08-14 13:02:32
|
只看该作者
11#
图和程序已上传到10楼
|
|||
齐思贤齐
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-29 22:45:29
|
只看该作者
12#
楼主,你的联系方式能提供一下吗?或者QQ号亦可。
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2017-08-31 21:05:08
|
只看该作者
13#
您有什么问题吗,可以在这直接提出。或者你把你的QQ留下,我联系你
|
|||
熠龙电子
0
主题
1
回复 |
发表于2018-01-19 21:39:06
|
只看该作者
14#
有PCB 天线设计 Demo板吗,距离可达到10cm吗?
|
|||
刘羽林郎
0
主题
1
回复 |
发表于2018-04-25 22:40:22
|
只看该作者
15#
我原先用的是RC522,我看了板子上的1脚和32脚都分别接了地线和vcc,如果焊上去能使用吗?FM17520的1脚和32脚必须悬空.不悬空就不好用吗?
|
|||
E客
4
主题
72
回复 |
发表于2018-04-26 16:45:37
|
只看该作者
16#
你好,不知道不悬空能不能用,您可以拿几片测下
|
|||
zzjk
0
主题
1
回复 |
发表于2018-05-15 16:57:33
|
只看该作者
18#
设计原理图时这两个脚可以用两个电阻进行上拉下拉,使用17520时电阻就不用焊。使用RC522是焊上
|
|||
XYZRobin
3
主题
3
回复 |
发表于2018-06-05 10:24:26
|
只看该作者
19#
我司供应13.56M非接芯片PRO1520,PIN 对 PIN 软硬件兼容CV520,RC522,RC523,PN512以及FM17520,FM17522,FM17550, 读A与B卡,性能更佳,功耗更低,成本更具绝对优势!欢迎联系了解测试!联系QQ:458231727 |
|||
testasdf
0
主题
1
回复 |
发表于2018-09-12 18:42:37
|
只看该作者
20#
qq 2983877071 有问题要问
|
|||
Like
0
主题
4
回复 |
发表于2018-09-18 22:41:30
|
只看该作者
21#
我打样了10块板子、只有一块能通讯上了、能否技术支持一下
|
|||
Like
0
主题
4
回复 |
发表于2018-09-19 21:04:12
|
只看该作者
22#
好了、找到原因了
|
|||
阿萨德发
1
主题
15
回复 |
发表于2018-09-21 10:40:15
|
只看该作者
23#
这个价格也叫便宜?
|
|||
一个迷路的程序员
1
主题
2
回复 |
发表于2018-11-15 14:34:13
|
只看该作者
24#
你好,请问有fm17520的参考代码吗 我qq 1913305626 ,能麻烦加一下吗,有些问题想请教一下 |
|||
一个迷路的程序员
1
主题
2
回复 |
发表于2018-11-15 14:35:28
|
只看该作者
25#
你好,请问你那有fm17520的参考代码吗我qq1913305626
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-05-29 15:38:14
|
只看该作者
26#
13.56MHz芯片:SI522(软硬件直接PIN对PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522) ,省去开发成本,中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片) 以目前测试结果来看,其有几大优势,1.在接收模式功耗上,Si522比RC522低10mA,Si522为16Ma,2.低功耗自动寻卡功能,功耗在4.5μa,业界最低,3.定时唤醒,4.寻卡时模组不死机。5.价优支持,原厂软硬件全方位支持。有这方面兴趣的可以找我
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-05-30 10:39:26
|
只看该作者
27#
QQ2355239055
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
读卡IC
1
主题
13
回复 |
发表于2020-06-01 14:30:21
|
只看该作者
28#
LS522是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用。 LS522替代CV520 RC522 FM17522 FM17520 WS1850 高性价比,支持AB卡,qq121570811 欢迎索样测试。
|
|