查看:
79907
回复: 125 |
好用的电机驱动RZ7899
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-08-29 09:01:41
|
只看该作者
56#
电梯直达
谢谢你提供宝贵的经验
|
|||
HAMSUM
5
主题
16
回复 |
发表于2017-08-31 10:45:24
|
只看该作者
57#
最近在用FG7881芯片来做驱动, 结果电路上输入的IO没有加上下拉 上电芯片直接烧了。 不知道你这个驱动芯片 输入的信号脚 内部是否已经有上下拉电阻。 还有一个请教一下,就是RZ7889跟RZ7899除了耐压不同外,性能上是否一致。 对了 我是拿来驱动 玩具的轮子的, 用万用表量电流大概在400ma左右,带载可能在500ma。 用FG7881号称1a电流,结果上电发热严重直到冒烟。不知道用这个芯片是否合适 发热量如何 |
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-08-31 14:56:08
|
只看该作者
58#
区别在于内部MOS管不同.用RZ7899,更放心一些.你的应用用RZ7889是没问题的.我是用RZ7899, 14V驱动一个2A的电机.
|
|||
HAMSUM
5
主题
16
回复 |
发表于2017-08-31 15:32:21
|
只看该作者
59#
我今天买了20片样片先试试看,对了 我看到有人说 这个片子输入端的电压会接近驱动电压,容易烧了主控芯片, 不知道有没有这个问题。 还有想请教一下 这个芯片还需要外部加下拉电阻吗?输入端
|
|||
HAMSUM
5
主题
16
回复 |
发表于2017-08-31 15:35:22
|
只看该作者
60#
还有请教下这个芯片有 SOP8-EP 封装的吗
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-09-04 11:15:53
|
只看该作者
61#
貌似没有.
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-09-04 11:17:47
|
只看该作者
62#
不需要下拉电阻,RZ7899内部已经有下拉电阻了.烧芯片我没遇到过,我是5V的单片机驱动输入的.
|
|||
HAMSUM
5
主题
16
回复 |
发表于2017-09-05 15:23:30
|
只看该作者
63#
这个芯片确实性能不错, 电机持续转半个小时 凉的 今天又买了70个继续测试
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-09-06 13:07:42
|
只看该作者
64#
SS24不是应该接在负载两端吗?为什么接着管子的DS端?
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-09-11 10:44:13
|
只看该作者
65#
分析一下H桥的续流回路就知道了。
|
|||
初心智能
0
主题
2
回复 |
发表于2017-09-26 13:42:53
|
只看该作者
66#
RZ78889无法输出反向电压,我把1输入3.3V,2输入GND,能够正常输出VCC12V,当我反过来的时候输出的是0V,无法输出+12V,求助
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-09-26 14:25:33
|
只看该作者
67#
LED接线有问题啊.应接BO和FO之间.
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-09-26 14:26:54
|
只看该作者
68#
尽量用RZ7899,因为这个我在卖.
|
|||
初心智能
0
主题
2
回复 |
发表于2017-09-26 15:31:08
|
只看该作者
69#
我把LED灯没有接,直接测量的电压,也是没有负电压。RZ7899能够正反转?
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-09-26 21:14:45
|
只看该作者
70#
你应该测两个输出端的电压
|
|||
大浪淘菜
1
主题
2
回复 |
发表于2017-10-15 13:47:47
|
只看该作者
71#
有没有可以调速的的马达驱动芯片?电流在3A,电压在15V。感觉RZ7889用于调速不是很好。
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-10-18 22:32:35
|
只看该作者
72#
不好意思,没有应用过.
|
|||
JasonYu
1
主题
3
回复 |
发表于2018-01-30 17:46:14
|
只看该作者
73#
PT5126A-HS 可以到200KHZ
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2018-01-31 14:28:20
|
只看该作者
74#
这个我向厂家要过详细版的规格书,好像不支持过流保护的。但是有个直通电流保护。
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-04-13 12:09:05
|
只看该作者
75#
>你线路有问题吧,比如输出端不能经过负载到GND等.我批量用了上万个没出过问题,而且是汽车上的应用. Are you sure it can be used on Automotive environment? Its operating temperature is -25~+85C, which doesn't sound right for automotive application. |
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2018-04-13 19:49:50
|
只看该作者
76#
我们是汽车后装市场的应用,所以对产品要求不高.产品价格也不高,所以选用这样的芯片.本来是考虑DRV8871 这款芯片的.但价格比较高.
|
|||
hxcnz
1
主题
13
回复 |
发表于2018-05-25 10:27:10
|
只看该作者
77#
楼主,这个芯片用于24V的电动推杆可不可以?会不会爆管?峰值3A左右
|
|||
儿童游艺机
0
主题
4
回复 |
发表于2018-05-26 09:42:19
|
只看该作者
78#
问下 :这个RZ7899 是不是从耐压及 功率方面都比较不容易被击穿。我的一块主板。用了14片,7889,6个步进电机与2个减速电机。故障率很高。每500片主板,都有好几十片损坏个别7889烧坏的情况,甚至,14个全部一起烧掉。(这种情况偏少)。有的是刚上电就起火了。一年用了几万颗芯片。 目前信号端没有加下拉,正准备改下。看到此版,想试下这个7899.希望能减少故障率。
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2018-05-26 16:40:24
|
只看该作者
79#
不建议.可以自己测试一下.
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2018-05-26 16:41:21
|
只看该作者
80#
RZ7899要全面好于RZ7889.肯定能降低故障率
|
|||
儿童游艺机
0
主题
4
回复 |
发表于2018-05-26 17:42:07
|
只看该作者
81#
版主,我再问下:1、我看了下刚才商城,电机两端加了0.1uF的滤波电容,有没有作用的。2、每个7889输出端都加了4个ss14,泄放二极管。有没有实质性作用。我一个板子用了14*4=56个SS14。
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2018-05-27 20:39:52
|
只看该作者
82#
滤波电容的效果自己测试,SS14应该没什么用的.内部有二极管的.
|
|||
儿童游艺机
0
主题
4
回复 |
发表于2018-05-28 07:40:58
|
只看该作者
83#
好的 感谢回复。我再试一下 。 |
|||
儿童游艺机
0
主题
4
回复 |
发表于2018-05-28 08:05:09
|
只看该作者
84#
RZ7889里面 应该也有二极管吗,7899里面的二极管会不会速度更快的。
|
|||
togke
5
主题
15
回复 |
发表于2018-09-10 13:31:20
|
只看该作者
86#
我用RZ7899,带12V 0.5A的负载都很容易烧掉。。。。。这会是什么原因导致呢?SS34这种续流二极管也加了。
|
|||
Drpai
0
主题
3
回复 |
发表于2018-10-16 15:17:33
|
只看该作者
87#
我也想知道,用电子负载仪CC模式,12V时700MA就挂掉了,芯片超烫,过一会又好了,是设计问题么?
|
|||
顺领设计
0
主题
1
回复 |
发表于2018-12-26 01:04:18
|
只看该作者
88#
楼主:你认为质量上RZ7899与ON的LV8548相比质量,性能如何?
|
|||
江湖小虾米
1
主题
18
回复 |
发表于2019-01-18 13:05:21
|
只看该作者
89#
你的问题解决了吗
|
|||
MiaoKo
4
主题
94
回复 |
发表于2019-03-04 15:58:50
|
只看该作者
90#
串在芯片GND上,测量整个芯片的输出电流即可。
|
|||
MiyaDai
0
主题
2
回复 |
发表于2019-03-29 10:56:36
|
只看该作者
91#
我试过了,RZ7899使用24V电压时,电机不动作,只有降到12V时工作正常.
|
|||
再別虫虫
0
主题
6
回复 |
发表于2019-04-21 03:45:41
|
只看该作者
92#
我试了,频率高的pwm ,芯片发热比较严重,而且效率非常低。电机调速线性非常不好。 您有没有什么好的芯片推荐,电机A电压12V电流0.5A左右,电机B 24V2A,需要两路pwm来控制,不胜感激。 |
|||
再別虫虫
0
主题
6
回复 |
发表于2019-04-21 03:52:27
|
只看该作者
93#
我也发现这个问题,请问您现在有没有比较简单的单芯片方案,用过IR系列的芯片外围太复杂了,还要自举,pwm不能100%
|
|||
再別虫虫
0
主题
6
回复 |
发表于2019-04-21 03:54:31
|
只看该作者
94#
您的pwm频率是多少。
|
|||
再別虫虫
0
主题
6
回复 |
发表于2019-04-21 04:10:14
|
只看该作者
95#
A4950 这块芯片也支持pwm ,我还没用过,外围多点零件。DRV8870 便宜一点,好像有替代产品,比如at8870,不知道朋友了解过嘛,我也是在找支持pwm的方案,
|
|||
再別虫虫
0
主题
6
回复 |
发表于2019-04-21 04:16:04
|
只看该作者
96#
朋友不会是做的按摩坐垫按摩枕头什么的吧。。您的应用不需要pwm调速吗
|
|||
再別虫虫
0
主题
6
回复 |
发表于2019-04-21 04:19:38
|
只看该作者
97#
是不是用pwm 了,电机是不是电感量很大那种
|
|||
hxyi
0
主题
2
回复 |
发表于2019-05-03 18:49:20
|
只看该作者
98#
用的RZ7899,发现一个问题,
刹车电平11然后刹车电平11变为其他任何电平单片机都会重启
11变00也会, 10正,01反,11刹车,00释放,有遇到类似的情况的吗 |
|||
hxyi
0
主题
2
回复 |
发表于2019-05-03 18:49:47
|
只看该作者
99#
有没有遇到类似情况的
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2019-05-04 09:31:26
|
只看该作者
100#
AT8870的耐压做的比较差,驱动24V电机非常容易烧芯片。
|
|||
粤港澳大湾区
0
主题
6
回复 |
发表于2019-05-19 21:26:51
|
只看该作者
101#
这个芯片 有没有电流采样电阻? 想做过流保护,可以做到吗?
|
|||
elestone
0
主题
1
回复 |
发表于2019-08-09 22:38:58
|
只看该作者
102#
单片机电源是78L05从VCC12V得到,这样p1.1 p1.0,有不确定电平,0.8v,1v,4.6v,是开关芯片干扰吗? 是共地影响的? ’ |
|||
大宝贝NG
0
主题
2
回复 |
发表于2019-11-06 17:43:01
|
只看该作者
103#
如果电压在25V到30V之间,但是持续电流只有两三百毫安可不可以用
|
|||
大宝贝NG
0
主题
2
回复 |
发表于2019-11-06 17:44:41
|
只看该作者
104#
或者说有没有可以耐压到这个电压区间的同类型器件更换
|
|||
沙海Shih
2
主题
28
回复 |
发表于2020-05-29 17:01:04
|
只看该作者
105#
我额外加了四个SS34,怕出意外。另外实际功率很小的话,输入电容470uF有必要一定得这么大么。感觉这个电容太占地方了
|
|||
秋天的风
2
主题
57
回复 |
发表于2020-05-30 08:08:35
|
只看该作者
106#
不适用于调速用,PWM超过100HZ都不好用了,基就是玩具用用。
|
|