论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > W7500P 促销以太网芯片!硬件TCP...
查看:10863  |  回复:55
W7500P 促销以太网芯片!硬件TCP/IP+硬件物理层PHY+Cortex-M0处理器……
青龙
76
主题
725
回复
发表于Sat Jan 07 09:02:27 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

W7500P

超值以太网芯片!!硬件TCP/IP+硬件物理层PHY+Cortex-M0处理器(48MHZ)

官方网址:

http://www.wiznet.co.kr/product-item/w7500p/

采购网址:

http://www.szlcsc.com/product/details_80819.html


手册:w7500p_rm_v103.zip

设计参考原理图:W7500P-Reference-Schematic.rar



1. 纯硬件TCP/IP协议,不用担心网络协议死机、跑飞程序、不稳定的因素。

2. 以太网物理层PHY 节省了硬件成本,节约了PCB板空间,集成度非常高。

3.免费送ARM Cortex-M0内核,48MHZ,48KB的RAM,128KB的Flash

4.供电电压2.7V-5.5V。


社区论坛连接:http://club.szlcsc.com/article/details_1780_1.html


销售单价(含增值税) 1~ 9 片: ¥19.03 / 片
  10~ 29 片: ¥18.86 / 片
  30~ 99 片: ¥18.70 / 片
  100 片以上: ¥18.53 / 片(折合1托盘4632.50元)

W7500P 

W7500P

W7500P同W7500不同点在于其内部将PHY也通过SOC工艺集成进去,使得通过单芯片实现全硬件TCP/IP协议栈接入以太网成为可能,同时也为开发者提供了一套更为简洁的以太网接入方案,简化了硬件单路,优化了设计成本。
W7500P同W7500不同点在于其内部将PHY也通过SOC工艺集成进去,使得通过单芯片实现全硬件TCP/IP协议栈接入以太网成为可能,同时也为开发者提供了一套更为简洁的以太网接入方案,简化了硬件单路,优化了设计成本。

W7500P实现了“MCU + 全硬件TCP/IP协议栈 + MAC + PHY” 支持TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP 以及 PPPoE协议,满足用户对整体设计方案的需求。

特点
ARM Cortex-M0
  • 最大时钟频率 48MHz

全硬件TCP/IP核
  • 8个socket
  • 每个socket拥有最大32KBSRAM
  • MII(介质无关接口)

内存
  • Flash:128KB
  • SRAM:16KB到48KB(如32KB socket 缓存已用,最小可用16KB,如果socket缓存未用,最大可用48KB)
  • 用于Boot程序存储的ROM:6KB

内置MAC和PHY

时钟,复位及供给管理
  • POR(上电复位)
  • 供电电压2.7V-5.5V。内部稳压器输出:3.3V到1.5V
  • 8到24MHz的外部晶体振荡器
  • 内部内部8MHz的阻容振荡器
  • 用于CPU时钟的锁相环

ADC
  • 12bit,8ch,1Msps


DMA

  • 6路DMA 控制器
  • 外设: UARTs, SPIs


GPIO

  • 53 I/Os (16 IO x 3ea, 5 IO x 1ea)


调试方式

  • 串行调试 (SWD)


定时器/PWM

  • 看门狗*1 (32位减法计数器)
  • 计时器*4 (32位或16位减法计数器)
  • PWM*8 (带有6位可编程预分频器的32计数器/定时器)


通讯接口


加密

  • 1 RNG (随机数生成器): 32位随机码


封装 : 64 TQFP (7×7 mm)


Overview

The IOP (Internet Offload Processor) W7500P  is the one-chip solution which integrates an ARM Cortex-M0, 128KB Flash and hardwired TCP/IP core & PHYfor various embedded application platform especially requiring ‘Internet of things’.

The TCP/IP core is a market-proven hardwired TCP/IP stack with an integrated Ethernet MAC. The Hardwired TCP/IP stack supports the TCP, UDP, IPv4, ICMP, ARP, IGMP and PPPoE which has been used in various applications for years. W7500P suits best for users who need Internet connectivity for application.


Key Features
ARM Cortex-M0
  • 48MHz maximum frequency

Hardwired TCP/IP Core

  • 8 Sockets
  • SRAM for socket: Max. 32KB
  • MII (Medium-Independent Interface)

PHY

  • IC Plus (IP101G)

Memories

  • Flash: 128 KB
  • SRAM: 16KB to 48 KB ( Min 16KB available if 32KB socket buffer is used, Max 48KB available if no socket buffer is used)
  • ROM for boot code: 6KB

Clock, reset and supply management

  • POR (Power-On Reset)
  • Internal Voltage Regulator : 3.3V to 1.5V
  • 8-to-24MHz external crystal oscillator
  • Internal 8MHz RC Oscillator
  • PLL for CPU clock

ADC

  • 12bit, 8ch, 1Msps

DMA

  • 6-channel DMA controller
  • Peripheral supported: UARTs, SPIs

GPIO

  • 34 I/Os (15 IO x 2ea, 4 IO x 1ea)

Debug mode

  • Serial Wire Debug (SWD)

Timer/PWM

  • 1 Watchdog (32-bit down-counter)
  • 4 Timers (32-bit or 16-bit down-counter)
  • 8 PWMs (32-bit counter/timers with programmable 6-bit prescaler)

Communication Interfaces

  • 3 UART (2 UARTs with FIFO and Flow Control, 1 simple UART)
  • 2 SPI
  • 2 I2C (Master/Slave, Fast-mode (400 kbps))

Crypto

  • 1 RNG (Random Number Generator): 32-bit random number

Package : 64 TQFP (7×7 mm)

Evaluation Board
  • WIZwiki-W7500P
w7500p-02
Technical Materials in WIZwiki

Technical Support

Buy Now
Block Diagram
w7500_block







1. 纯硬件TCP/IP协议,不用担心网络协议死机、跑飞程序、不稳定的因素。

2. 以太网物理层PHY 节省了硬件成本,节约了PCB板空间,集成度非常高。

3.免费送ARM Cortex-M0内核,48MHZ,48KB的RAM,128KB的Flash

4.供电电压2.7V-5.5V。




该帖子已被青龙于Wed Jan 18 11:54:41 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Sat Jan 07 09:58:43 CST 2017   |  只看该作者 2#

确实这个IC很精简~ 

华哥
0
主题
15
回复
发表于Sat Jan 07 10:14:28 CST 2017   |  只看该作者 3#
好东西
该回复已删除! 4#
青龙
76
主题
725
回复
发表于Thu Jan 12 16:44:57 CST 2017   |  只看该作者 5#

WIZwiki-W7500学习(1)安装驱动 

[复制链接]

1016

积分

694

莫元

468

飞币

高级会员

跳转到指定楼层
1
 发表于 2015-7-10 22:42:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励
本帖最后由 youkebing 于 2015-7-10 22:51 编辑

      平时一直比较关注Wizwiki,刚好这几天Wizwiki在搞Wizwiki-W7500开发板漂流活动http://wizwiki.net/forum/viewtopic.php?f=115&t=2180,个人觉得可能存在一些操作上的问题,比如时间太短,量太少(只有两块)等。Wizwiki的Katrina先生(实际上是MM拉)和我做了一下沟通(十分感动,对提一点点无关紧要意见的人,可以做到倾听,响应的公司真的很稀少),Katrina先生听说我没有这个板板时,表示可以赠送一块给我。这更让我惊喜加感动了!ems似乎也特别争气,昨天北京昨天 发的货,今天下午就收到了!
       Wizwiki-W7500大约是一张名片的大小,非常精致,对不起大家的是晚上手机被儿子抢去玩游戏了,靓照是拍不成了,以后补拍吧,我临时从网上找了一张,大家先看下先。感觉这个图片没有实际的板子精致.
 
     W7500是Wizwiki公司最新的一款单芯片的网络卸载处理器(IOP)内嵌 ARM Cortex-M0 及 硬件TCP/IP协议栈。和7100A相比,主要两点差异,7500不带PHY,7100是51处理器。
      由于官方已经介绍的很细致了,我就不罗嗦了。所有资料都在这里
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizwiki_w7500:start
 
-------------------------------华丽的分割------------------------------------------------
注:本人安装的xp的虚拟机,所有操作都是在xp下的,可能与大家使用的环境有差异。
1,安装驱动
先打开
http://wizwiki.net/wiki/doku.php ... river_wizwiki-w7500
显示
How to install WIZwiki-W7500 serial driver
驱动安装后虚拟成一个串口,和一个优盘(就是资源管理器里面会会多出一个盘符,其实不安装驱动也可以出现盘符,但是不会出现虚拟串口)看下面的图,你会大致了解具体的工作情况.
驱动下载地址:

https://developer.mbed.org/media ... WinSerial_16466.exe
 
安装后的截图:
 
注意:
      安装时基本不会出现什么问题,但有的usb充电器的线是没有中间的数据连线的,特别是那些比较细的,我的就出现这样,插了几次没有反应,换成合格的连接线基本就没有问题了。
-------------------------------华丽的分割线---------------------------------------
写在末尾
由于7500刚出来不久,想要搞好还是要花不少时间的,如果大家有兴趣,不妨与我一起从0开始,玩转7500
lafa
0
主题
20
回复
发表于Fri Jan 13 11:50:22 CST 2017   |  只看该作者 6#
这个芯片看起来不错
青龙
76
主题
725
回复
发表于Wed Jan 18 11:49:59 CST 2017   |  只看该作者 7#
lafa 发表于 Fri Jan 13 11:50:22 CST 2017  6# 这个芯片看起来不错

已经到货了。优惠促销中。

销售单价(含增值税) 1~ 9 片: ¥19.03 / 片
  10~ 29 片: ¥18.86 / 片
  30~ 99 片: ¥18.70 / 片
  100 片以上: ¥18.53 / 片(折合1托盘4632.50元)

牛尧申
0
主题
6
回复
发表于Wed Jan 18 13:13:06 CST 2017   |  只看该作者 8#
开发板多少钱?
电子工程师
30
主题
332
回复
发表于Wed Jan 18 13:35:45 CST 2017   |  只看该作者 9#
牛尧申 发表于 Wed Jan 18 13:13:06 CST 2017  8# 开发板多少钱?

你好,暂时没有代售开发板,有兴趣可以一块做个。

淘宝有开发板,如果急用,可以暂时到淘宝上买开发板。

需要芯片可以在立创商城买的最新版本的正品芯片,使用着正品芯片放心。

这个芯片是集成度最高的以太网芯片。单芯片解决方案,集成以太网硬件PHY与一个48MHZ的ARM M0处理器。并且是支持5V供的,这些都太超值了。

青龙
76
主题
725
回复
发表于Fri Jan 20 10:00:45 CST 2017   |  只看该作者 10#

W7500P(三合一 = 1. 硬件TCP/IP协议 + 2. 硬件物理层PHY + 3.Cortex-M0处理器(48MHZ)。


迄今为止的,最强大,集成度最高的以太网单芯片解决方案,支持8个SOCKET端口。


1. 纯硬件TCP/IP协议,不用担心网络协议死机、跑飞程序、不稳定的因素。

2. 以太网物理层PHY 节省了硬件成本,节约了PCB板空间,集成度非常高。

3.免费送ARM Cortex-M0内核,48MHZ,48KB的RAM,128KB的Flash

4.供电电压2.7V-5.5V。


采购连接:

http://www.szlcsc.com/product/details_80819.html

1688
0
主题
1
回复
发表于Fri Jan 20 10:31:55 CST 2017   |  只看该作者 11#
手册和原理图无法下载?
青龙
76
主题
725
回复
发表于Fri Jan 20 13:39:26 CST 2017   |  只看该作者 12#
1688 发表于 Fri Jan 20 10:31:55 CST 2017  11# 手册和原理图无法下载?

我又先重新上传了,就在这个楼层下载,可能是上位的楼层有问题。


数据手册:w7500p_ds_v104.rar


参数手册:w7500p_rm_v103.zip


设计参考原理图:wizwiki_w7500_v1.1.SCH_PDF.zip


设计参考PCB:wizwiki_w7500_PCB.v1.1.zip


物理层参考:w7500p_phy_reference.zip


电子工程师
30
主题
332
回复
发表于Wed Jan 25 08:06:30 CST 2017   |  只看该作者 13#
以太网的集大成者芯片,三合一,以一挡三。
W7500P 以太网用超值芯片,鸡年促销,祝大家在新的一年里万事如意,心想事成!
智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Fri Jan 27 14:49:17 CST 2017   |  只看该作者 14#
因为工作忙的原因,我申请下来后没有及时付款,错过了代售机会。。。
青龙
76
主题
725
回复
发表于Sat Feb 04 06:58:51 CST 2017   |  只看该作者 15#
智易捷物联 发表于 Fri Jan 27 14:49:17 CST 2017  14# 因为工作忙的原因,我申请下来后没有及时付款,错过了代售机会。...
没事,我这有,你可以用的。比其他芯片多了一个arm cortex-m0内核,硬件固化的以太网TCP/IP,UDP协议,硬协议不怕网络协议跑飞,安全可靠,带硬件物理层PHY,以太网迄今唯一的单芯片解决方案。 现在优惠中!
智易捷物联
16
主题
355
回复
发表于Mon Feb 06 19:44:38 CST 2017   |  只看该作者 16#
青龙 发表于 Sat Feb 04 06:58:51 CST 2017  15# 没事,我这有,你可以用的。比其他芯片多了一个arm cortex-m0内...
你好,我也代售了这样的MCu处理器IC,CH561.  CH563,速度100MHZ,另外W7500P主要因为元旦的原因我没有及时付款。嘿嘿。祝你大卖。。。
lafa
0
主题
20
回复
发表于Tue Feb 07 15:44:09 CST 2017   |  只看该作者 17#
开发板有吗?
青龙
76
主题
725
回复
发表于Tue Feb 07 19:57:11 CST 2017   |  只看该作者 18#
华哥 发表于 Sat Jan 07 10:14:28 CST 2017  3# 好东西
是的,超级集成,三合一,以太网单芯片解决方案。
zhouziwei
1
主题
17
回复
发表于Tue Feb 07 23:35:48 CST 2017   |  只看该作者 19#
mark
青龙
76
主题
725
回复
发表于Thu Feb 09 04:35:45 CST 2017   |  只看该作者 20#
zhouziwei 发表于 Tue Feb 07 23:35:48 CST 2017  19# mark
谢谢关注。降价促销中。
青龙
76
主题
725
回复
发表于Fri Feb 10 20:45:13 CST 2017   |  只看该作者 21#
超过性价比,三合一,优惠促销中。
青龙
76
主题
725
回复
发表于Sat Feb 11 13:34:03 CST 2017   |  只看该作者 22#
超高性价比,现在优惠中。以后可以做个评估板,方便测试用。
青龙
76
主题
725
回复
发表于Sun Feb 12 09:28:52 CST 2017   |  只看该作者 23#
1688 发表于 Fri Jan 20 10:31:55 CST 2017  11# 手册和原理图无法下载?
已经降价促销中,三合一, 支持多达8个socket端口。可以同时和多达8个不同IP地址端口的远方网络同时通讯。 纯硬件TCP/IP,UDP协议,时间延迟远小于软件协议。 不用担心程序跑飞。
青龙
76
主题
725
回复
发表于Wed Feb 15 06:17:02 CST 2017   |  只看该作者 24#
ChessWorld 发表于 Sat Jan 07 09:58:43 CST 2017  2# 确实这个IC很精简~
是的。这是以太网多端口同时通讯的唯一单芯片解决方案,性价比极高。
青龙
76
主题
725
回复
发表于Mon Feb 20 08:43:39 CST 2017   |  只看该作者 25#
现在计划做开发板,大家有什么建议或是想法吗?
立创商城赵...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Mon Feb 20 09:09:15 CST 2017   |  只看该作者 26#
青龙 发表于 Mon Feb 20 08:43:39 CST 2017  25# 现在计划做开发板,大家有什么建议或是想法吗?

给出应用实例最好,即可。

比如QQ物联,可以用QQ控制家里的电灯等等。

《立创快报》总编辑、立创电子公共实验室建设者,企业QQ:2355740879
青龙
76
主题
725
回复
发表于Thu Feb 23 11:08:00 CST 2017   |  只看该作者 27#
开发板的资料,我在规划中,大家有想法的,可以在下面讨论下。
ok
0
主题
1
回复
发表于Thu Mar 02 08:52:50 CST 2017   |  只看该作者 28#
青龙 发表于 Thu Feb 23 11:08:00 CST 2017  27# 开发板的资料,我在规划中,大家有想法的,可以在下面讨论下。

建议:

做个简单的板子,比如支持串口下载,带调试接口,RS232等,不需要太多,可以做成类似官方板子的简化版(不带调试器),而后做成一个套件,在套件的基础上增加20元左右的,方便大家购买。

另外:

软件部分我可以写一些例程,其实官方的一般也就差不多了。

大风刮过
5
主题
31
回复
发表于Sun Mar 05 18:42:26 CST 2017   |  只看该作者 29#
 这个方案特别好。开发方法是不是也是MDK
该回复已删除! 30#
青龙
76
主题
725
回复
发表于Thu Mar 09 07:11:12 CST 2017   |  只看该作者 31#
红尘客 发表于 Sun Mar 05 18:47:09 CST 2017  30# 该回复已删除
性能提升,还白送了个处理器,这性价比绝对是杠杠的。 物流网的神器之选。
青龙
76
主题
725
回复
发表于Thu Mar 16 11:13:22 CST 2017   |  只看该作者 32#
大风刮过 发表于 Sun Mar 05 18:42:26 CST 2017  29# 这个方案特别好。开发方法是不是也是MDK
是的,集成度极高,三合一,单芯片网络解决方案。开发工具用MDK,用JLINK 或是ULINK仿真、下载程序。
电子工程师
30
主题
332
回复
发表于Thu Mar 16 17:30:06 CST 2017   |  只看该作者 33#
这个三合一的以太网芯片,集成度真的是很高,赞一个。我看立创报上已经刊登了这个芯片的介绍。
PeterPan
5
主题
18
回复
发表于Sun Mar 19 10:58:12 CST 2017   |  只看该作者 34#
该回复已删除! 35#
阿甘
0
主题
49
回复
发表于Sat Apr 22 17:25:42 CST 2017   |  只看该作者 36#
PeterPan 发表于 Sun Mar 19 10:58:12 CST 2017  34# 潘哥我发三个重量级资料 W7500P工程软件(TCP服务器-Keil C).rar...
有没有IAR的工程DEMO
深圳科瑞格,电力测量专家
yongwong
0
主题
9
回复
发表于Sat May 13 18:10:47 CST 2017   |  只看该作者 37#
w7500p的MAC是10M的还是10/100M均支持?
青龙
76
主题
725
回复
发表于Sat May 13 19:16:53 CST 2017   |  只看该作者 38#
yongwong 发表于 Sat May 13 18:10:47 CST 2017  37# w7500p的MAC是10M的还是10/100M均支持?
都支持的。
模拟之家
8
主题
150
回复
发表于Thu May 18 05:45:41 CST 2017   |  只看该作者 39#
功能三合一,集成度太高了,以前没发现过。
大风刮过
5
主题
31
回复
发表于Mon Aug 21 09:44:45 CST 2017   |  只看该作者 40#
手册,固件库都有吧。
大风刮过
5
主题
31
回复
发表于Mon Aug 21 11:52:57 CST 2017   |  只看该作者 41#
能不能整个工程,基本的通信。要不,搞不明白 。
该回复已删除! 42#
该回复已删除! 43#
v8787
0
主题
1
回复
发表于Tue Aug 29 14:36:13 CST 2017   |  只看该作者 44#
这个片子用JLINK连调时,老是提示:FLASH下载失败-"conrtex-m0"
FLASH起始地址设置为0,大小设置为0x20000
SRAM起始地址设置为0x20000000,大小设置为0x4000
这种情况要这么处理??
yongwong
0
主题
9
回复
发表于Tue Sep 12 11:49:34 CST 2017   |  只看该作者 45#
我的也是这样,现在都用串口下载程序,好像官网之前有帖子说早期的芯片兼容性不好,后期的芯片修改了大量的BUG
Allen520
0
主题
4
回复
发表于Mon Sep 25 15:51:05 CST 2017   |  只看该作者 46#
这个芯片发热效果怎么样? 我之前试过CH9121 发热有些大
WCHCN
18
主题
180
回复
发表于Mon Sep 25 15:58:04 CST 2017   |  只看该作者 47#
Allen520 发表于 Mon Sep 25 15:51:05 CST 2017  46# 这个芯片发热效果怎么样? 我之前试过CH9121 发热有些大
内置了PHY的发热量都挺大的
xbwpc
2
主题
64
回复
发表于Sun Oct 15 18:19:11 CST 2017   |  只看该作者 48#
有没有用过的说说这款IC在UDP接收数据包的时候速度能到多少?
电子工程师
30
主题
332
回复
发表于Mon Nov 20 10:51:04 CST 2017   |  只看该作者 49#
W7500P已经在补货了。现货发出来,这几天就到货了。
歪歪
5
主题
32
回复
发表于Tue Jan 16 13:41:33 CST 2018   |  只看该作者 50#

资料比较少,想手动设置下PHY编程固定10M速率,找不到介绍的地方。有没有高人指点下,MDC/MDIO是如何读写的?对应哪个GPIO?


 

我是歪歪我怕谁?
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部