从去年开始,ST意法半导体为工程师提供了一种更低成本的微控制器评估平台ST Nucleo系列开发板,其特有的支持ARM mbed项目开发,支持云端开发以及兼容Arduino R3扩展接口等特性让它一度有取代Discovery系列板卡之势,毫不夸张的说,Nucleo系列板卡已经让ST融入一个更加广大的生态圈。
今天,爱板网幸运的拿到了又一块Nucleo系列开发板——STM32F446 Nucleo,同样是基于ARM Cortex-M4处理器,但相比先前评测过的STM32F411,F446拥有更高的性能,我们一起来见识一下。
STM32F446 Nucleo开发板
包装就不用多说什么了,一个系列的板卡就一个系列的包装,任何厂商都惯有的坚持。
ST的Nucleo系列板卡为工程师提供了灵活的微控制器评估平台,从STM32F446 Nucleo开发板上我们不难发现其多样的DIY特性,无论是从性能、功能、或是功耗,我们都能进行有效的评估。板卡搭载的兼容Arduino开放式接口可以方便的与其他开发平台连接调试,集成的ST-LINK/ V2-1调试器/编程器省去了需要额外的外部仿真器,减少工程师的开发成本。
STM32F446 Nucleo板卡的硬件设计基本和先前的Nucleo系列板卡一样,主要的区别还是在于板卡搭载的微控制器,具体如下图所示。
板载资源:
- STM32F446RET6微控制器,基于ARM Cortex-M4处理器,带DSP,最高支持180MHz主频
- 支持Arduino UNO R3 Shield扩展板,微控制器所有IO口引脚通过排针座引出
- ST-LINK/V2-1调试器,支持对外部微控制器调试
- 3个LED:一个USB通讯LED、一个电源LED、一个用户LED;两个机械按键:复位、用户
- USB接口的3个不同功能:虚拟串口、容量存储、调试接口
- 3种不同供电方式:mini USB接口供电、IO引脚用电、通过Arduino UNO R3 Shield接口供电
- 支持Keil、IAR、embed在线IDE的设计工具
另外,在板卡上用于给工程师扩展使用的接口如MCU的IO扩展口以及Arduino扩展口定义如下。
MCU的IO扩展口定义
Arduino扩展口定义
正如大家所看到的,STM32F446 Nucleo搭载非常适合DIY的Arduino扩展接口,因此,我们可以从市面上买到各种扩展模块进行调试、DIY,在mbed官方也例举了不少支持STM32F446 Nucleo的扩展板,具体清单如下表:
好多都是Seed的模块,可见在Arduino开源的生态圈中,Seed所占的市场份额是巨大的。
STM32F446RET6微控制器
回到STM32F446 Nucleo,我们来看下板卡搭载的这颗微控制器。
STM32F446RET6微控制器特性:
- ARM Cortex-M4处理器,最高支持180 MHz主频、512 KB闪存、128 KB的SRAM、4 KB的SRAM备份
- 通用定时器*10、先进控制的计时器*2、基本定时器*2
- SPI*4、I2S*2、USART*4、UART*2、USB OTG全速和高速、CAN*2、SAI*2
- SPDIF-接收*1、HDMI-CEC*1、四通道SPI*1、摄像头接口、GPIO*50
- 3个12位ADC配有16个通道,12位DAC,具有2个通道
STM32F446RET6微控制器的供电电压为1.7 V至3.6 V,基于ARM Cortex-M4的处理器,最高能支持180MHz主频,这与ST先前推出的STM32F7的主频也没差多少。ST的微控制器都自适应实时加速器(ART加速器?),STM32F446RET6也不例外,它支持从Flash中0等待执行代码。
作为一款主打高性能数字信号处理的微控制器,STM32F446RET6集成了2个专用音频PLL,SPDIF输入,3路半双工I2S和2路串行音频接口(SAI),支持全双工I2S和时分复用(TDM)模式,可以轻松的应用到如便携式音箱等需要数字信号处理的应用中来。
除了我们在板卡上看到的这颗LQFP封装的微控制器,STM32F446RET6还具有小至3.85 x 3.728 mm的BGA封装,让工程师轻松应用到现有的产品中去。
开发环境
Nucleo开发板在爱板网先前的文章中已经多次评测过了,对于其开发环境,大家应该都不陌生。目前可以支持多种IDE,如常见的第三方IDE工具IAR、Keil等,当然,STM32F446 Nucleo同样可以支持mbed项目中的在线的开发环境,具体的操作可以参考爱板网先前的评测文章:
使用mbed云端开发的一个好处是无需安装IDE软件,而且有非常多模板可以快速的上手,在第一次使用时只需要注册一个开发账号,之后就可以完全免费使用了。
我们首次将STM32F446 Nucleo开发板上电的时候,会在PC端自动安装驱动,静待它完成即可。
此时我们可以在电脑上看到一个名为NODE_F446RE的U盘,打开之后能看到mbed项目的链接,点击进去按照使用指导一步一步操作即可,非常简单。
STM32F446 Nucleo板卡上电后我们可以看到用户LED的闪烁,通过用户按键还能调节LED闪烁的频率,猜测板卡出厂内置了一个可以通过用户按键调节LED占空比的程序。
小结
介绍了ST最新推出的STM32F446 Nucleo开发板,板载高性能的STM32F446RET6微控制器,基于Cortex-M4处理器,最高主频可达180MHz,另外板卡具有Nucleo系列板卡固有的特性,板卡兼容Arduino接口、支持ARM mbed在线编译器,方便的U盘式下载程序,简单好用、性能强大、价格实惠,是想要学习或者开发ARM系列微控制器的工程师的绝佳选择之一。