查看:
22249
回复: 62 |
请高手推荐一下8.4V锂电池充电方案
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2018-04-30 07:41:01
|
只看该作者
53#
电梯直达
我的接电池没事,充电的时候插12V烧毁,坑爹的芯片。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Benett
0
主题
3
回复 |
发表于2018-04-30 21:21:23
|
只看该作者
54#
HX6038,这个最近在用,做样机用
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。
|
|||
激光大佬
0
主题
2
回复 |
发表于2018-05-02 11:47:29
|
只看该作者
55#
就是9V可以正常,我没有加RC网络,12伏一上就大概3秒就烧。9伏接入,没有充电时红灯闪烁是怎么回事呀
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2018-05-02 14:01:00
|
只看该作者
56#
12V,加了RC网络,上电照样烧。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2018-05-03 11:53:30
|
只看该作者
57#
我出了上千块板子,都是12V输入充电的,充电电流500MA,电池2节串的。没有出现过烧坏芯片的情况。 输入串SS14二极管防反接,加3个10UF 1206电容滤波。 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2018-12-19 22:36:15
|
只看该作者
58#
手头还有板子吗?3只10uF 1206并联,ESR会更小,可能你的SS14有作用。方便的话可以短接SS14试试。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2020-05-14 16:57:21
|
只看该作者
59#
ZCC5080 5V升压充2节锂电 1.2A ESOP8 ZCC6688 1-4节锂电 ,降压充电,内置MOS 最大3A V:limy930104
|
|||
Yurimuki
0
主题
3
回复 |
发表于2020-05-14 17:20:25
|
只看该作者
60#
之前做3节锂电池充电用过BQ24170和CN3795,都还可以但是做的板子没测过EMC不知道怎么样。
|
|||
DMA4ME
103
主题
163
回复 |
发表于2020-05-22 10:16:54
|
只看该作者
61#
淘宝DC和充电模块,PCB设计大部分都不过关,后果就是容易坏
呼啦啦
|
|||
不可以改名字
5
主题
14
回复 |
发表于2021-10-10 12:18:59
|
只看该作者
62#
smt贴好后如果有虚焊是可以手工焊的,你在设计时稍微把焊盘多出来那么一点儿就可以用烙铁焊了,
|
|||
是沈先生
0
主题
1
回复 |
发表于2022-12-20 16:07:20
|
只看该作者
63#
BQ2057,锂电池一节两节4.1V,4.2V,8.2V,8.4V充电都可以。 |
|