论坛首页 > 官方交流 > 对话立创商城 > (首发) serT 远程透传串口 (参加...
查看:7151  |  回复:13
(首发) serT 远程透传串口 (参加代售奖励项目)
Fangbo
3
主题
9
回复
发表于Wed Feb 08 20:00:12 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达
本项目是一个基于mqtt server的wifi远程透传串口模块(包含硬件与固件), 主要的功能为基于因特网(非局域网)的串口透传.
  • serT 硬件设计开源,用户可以自由使用,制作,修改,发布, 遵循MIT协议.
  • serT 固件设计提供二进制文件,用户可以自由使用,生产,反向,不开源.
  • 配套发布的外围工具软件, 示例均开源, 遵循MIT协议.
  • 用户使用serT固件, 不限于serT模块, 可以使用到任何esp8266/8285的系统中, 介绍部分,无说明都是指serT固件部分.

项目的初衷:
  • 2016年春季我进行了几个月的esp8266 wifi固件开发, 多次迭代后,形成了一套wifi固件代码, 设备也出了近百台供用户测试, 总体自我评价是具有相当的成熟度和通信稳定程度. 后因更换平台, 为使这些工作不至于荒废, 也对大家有些益处, 修改而来成为serT固件.
  • 后来看到论坛奖励代售芯片硬件设计, 也一起发布serT模块的硬件设计,模块硬件的主要功能(1.屏蔽bootloader打印,方便透传.2.添加指示灯.3.添加按键,方便配网).并同时还开发了两个上位机工具方便配置使用.


应用模式:
  • serT 支持两个配对使用(传统透传串口模式). 从其中一个设备上发出的串口信号, 会透传到另外一个设备串口的接收, 从而让设备看起来就像导线相连,从而简化了应用的开发.
  • 多个设备配对使用(类似RS485总线模式). 从其中一个设备上发出的串口信号, 会透传到所有的串口(不包括自身)接收端.这种模式类似RS485总线, 这就要求用户在应用协议的实现上, 设备空闲态要处于接收状态,每个时刻只有一个设备在发送数据,否则会出现数据错乱.
  • 单个设备连接其他高级系统. 这相当于将一个串口透传给PC(或者其他高级系统),从而和PC上的应用软件连接, 实现功能. serPrint就是一个在电脑上打印远端serT数据的应用示例, 这个应用可以实现给远程非联网设备记录日志等有用的功能.
  • serT设备需要一个mqtt server服务器, 已经测试eclipse(及 mosquitto搭建的broker), 百度云iot hub, emq搭建的borker, 中移物联等云, 未发现不适配问题. 这些有很多是免费或者限量免费的, 用户使用成本低.

serT 模块



serT 模块

相关资源:

论坛要求的视频演示:(演示了使用serT模块远程读取MH-Z19二氧化碳模块的数据, mqtt 使用自建的服务器,属于另外一个运行商)

serT 项目链接, 包含硬件, 固件, 3D结构, 文档等:

serPrint( Java客户端, 用于将serT终端的数据透传显示到主机上 )

serProg( serT 固件下载烧写客户端)










该帖子已被Fangbo于Wed Feb 08 20:01:45 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
Fangbo
3
主题
9
回复
发表于Wed Feb 08 20:01:08 CST 2017   |  只看该作者 2#

欢迎制作, 分享, 点赞!

pcb设计,已经在嘉立创打烊验证, 论坛也可以打样赠送.


ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Wed Feb 08 20:11:50 CST 2017   |  只看该作者 3#
谢谢楼主的开源和分享,有空我也试用试用
令狐冲
1
主题
27
回复
发表于Wed Feb 08 22:57:05 CST 2017   |  只看该作者 4#

看样子是ESP8285,和不错的板子,也想试试玩玩看。使用板载天线多好。


令狐冲
1
主题
27
回复
发表于Wed Feb 08 22:58:16 CST 2017   |  只看该作者 5#
最近也在学校MQTT,这个板子非常的及时。
一本道君
1
主题
115
回复
发表于Thu Feb 09 16:59:26 CST 2017   |  只看该作者 6#
视频高糊啊,lz还是拍几张清晰的照片,介绍下,这样宣传效果更好哦
Fangbo
3
主题
9
回复
发表于Thu Feb 09 17:25:14 CST 2017   |  只看该作者 7#

视频只是演示这个系统能够运行.

详细的使用, 配置, 说明, 连接方法请上github查看. 有更详细的文档, 清晰的图片.

小伊
30
主题
401
回复
发表于Mon Feb 27 15:04:15 CST 2017   |  只看该作者 8#
好东西,这个不错哦
①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
立创商城工...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Mon Feb 27 15:14:32 CST 2017   |  只看该作者 9#

这个板上周已经返单进行小批量(首批200片)左右,这周应该可以上线了。

届时时,大家可以免费获取进行测试和评估!

gunyee
0
主题
4
回复
发表于Wed Mar 08 01:04:59 CST 2017   |  只看该作者 10#

我也想试用评估一下,想知道怎么申请你的样板呢?


立创商城工...
【官方工作人员】
130
主题
1324
回复
发表于Wed Mar 08 09:48:07 CST 2017   |  只看该作者 11#
gunyee 发表于 Wed Mar 08 01:04:59 CST 2017  10# 我也想试用评估一下,想知道怎么申请你的样板呢?

空板子目前已经上架了 

http://www.szlcsc.com/product/details_96513.html


购买一定数额的器件(1元起),把该PCB空板放到购物车即可获得。

mobai
0
主题
5
回复
发表于Tue May 23 09:12:27 CST 2017   |  只看该作者 12#
楼主到底用的什么PCB软件画的?还能显示3D文件,还能导出来?
cvi670
0
主题
6
回复
发表于Fri Aug 11 14:45:04 CST 2017   |  只看该作者 13#
这个东西  不错啊    不知道  路由下连接  路由   连接这个 设备  能不能正常通讯呢
huarana
1
主题
11
回复
发表于Tue Mar 20 10:15:40 CST 2018   |  只看该作者 14#

这个板子上用的晶振,立创没有卖啊,太尴尬了。  想测试下这个板子  缺这个关键物料。


谁能代售一下,或者 立创能不能上架一个。

  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部