论坛首页 > 官方交流 > 对话嘉立创 > 小助手下单即可付款功能上线,节...
查看:3581  |  回复:10
小助手下单即可付款功能上线,节省你等待审核的时间,欢迎尝鲜
立创商城高...
【官方工作人员】
52
主题
127
回复
发表于2018-05-25 15:54:04   |  只看该作者 1# 电梯直达

嘉立创的下单助手,换成了浏览器框架之后,只是简单的把现在的网站给装进去了。

很多的客户认为,有点鸡肋。

这个不能否认。但现在我们在这个下单助手,会慢慢加上一些重要的应用场景。

1、先上传文件,系统显示图形,系统自动审单。符合自动审核条件的,客户可以马上直接付款。不符合自动审核条件的,可以先充值,然后系统自动扣款。一句话:目的是免去你等待嘉立创审核的时间

这个3.1.0 版本,还没正式发布,但是先给到各位社区上的客户尝尝鲜。

下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.1.0/JLCPcAssit_setup_3.1.0_1.zip

2、下一个杀手级应用,会应用在SMT下单环节。

现在SMT工程处理,最麻烦的问题,就是极性和角度的问题。现在都是我们的工程师在检查修复。但是,我们的工程师也是凭经验猜的。

我们将在下单助手中,集成:修改角度和极性的功能,系统提示哪些元件可能有问题,由您直接修正极性和角度。

此功能的开发,将需要2个月的时间,敬请期待。


====================华丽的分割线===============================

现在介绍下这个3.1.0版本,支持先上传文件,查看图形,自动审单的功能。

1、在小助手里面,点击“在线下单”,出来的界面如下:

点击查看大图

2、选择你要下单的文件

点击查看大图

3、文件正在上传,并进行解析

点击查看大图

4、解析成功后,显示尺寸和图形。

注:现在解析成功的比例达到90%以上。

如果是gerber文件,几秒钟就有结果。如果是pcb源文件,平均要30秒左右

点击查看大图

5 在这个环节,无需再上传文件,确认下单即可

点击查看大图

6、对于解析成功,且符合自动审核条件的,看到的是下面的界面,马上可以支付确认。无需再经过嘉立创市场部人工审核。

目前自动审核的比例还不高,10%左右,我们在努力提高。

7、对于审核不成功的,或者不符合自动审核条件的。可以先充值进来,然后系统自动扣除货款自动确认下去。

(注意:下面的点击支付,会把订单变成自动扣款)


  该帖子已被立创商城高先生于2018-06-01 21:16编辑过
回复 收藏
  举报
limeng
【官方工作人员】
202
主题
767
回复
发表于2018-05-25 17:58:56   |  只看该作者 2#
大家试用
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
路在脚下
1
主题
206
回复
发表于2018-05-25 19:59:19   |  只看该作者 3#
IfElse
0
主题
3
回复
发表于2018-05-26 08:25:01   |  只看该作者 4#
advanced
11
主题
83
回复
发表于2018-05-26 09:32:34   |  只看该作者 5#
这个必须点赞啊,以后都是无人工厂了
沐阳展颜
6
主题
812
回复
发表于2018-05-26 10:13:15   |  只看该作者 6#
欢迎试用,PC端下单助手的新功能。
QQ:800056530冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R] 一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
Jason
13
主题
182
回复
发表于2018-05-30 07:42:51   |  只看该作者 7#
一样要审核,没发现什么优势
沐阳展颜
6
主题
812
回复
发表于2018-05-31 17:53:56   |  只看该作者 8#
Jason 发表于 2018-05-30 07:42:51  7# 一样要审核,没发现什么优势

大部分文件能识别到的,能帮解析文件,能仔细查看核对;着急付款了先外出的,可以先预存货款(多退少补)当人工审后只要够支付系统会自动付款确认订单。

1、先上传文件,系统显示图形,系统自动审单。符合自动审核条件的,客户可以马上直接付款。不符合自动审核条件的,可以先充值,然后系统自动扣款。一句话:目的是免去你等待嘉立创人工审核的时间

QQ:800056530冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R] 一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
Jason
13
主题
182
回复
发表于2018-06-01 08:15:03   |  只看该作者 9#
沐阳展颜 发表于 2018-05-31 17:53:56  8# 大部分文件能识别到的,能帮解析文件,能仔细查看核对;着急付...

那下完单能直接上传SMT的资料吗?

"符合自动审核条件的",这是条件是什么?

沐阳展颜
6
主题
812
回复
发表于2018-06-01 11:17:52   |  只看该作者 10#
Jason 发表于 2018-06-01 08:15:03  9# 那下完单能直接上传SMT的资料吗? "符合自动审核条件的",这是...

您帮试一下,就体验出来了。

压缩包里只帮放一个正确的文件,不要多个文件压缩在一起哦。

QQ:800056530冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R] 一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
传说中de蛋...
0
主题
1
回复
发表于2018-06-08 14:37:46   |  只看该作者 11#
请问解析出来的层数能修改吗
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部