查看:
72090
回复: 212 |
外围器件简洁到没有朋友圈的USB转串口芯片HT42B534准备铺货咯!
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-08-19 17:06:20
|
只看该作者
166#
电梯直达
你又断章取义了! ------------ 老是只拿出一部分来当话题。 ”试了N个电脑一个电脑可以用“ ---- 不是可以用,准确来说,你是说用起来都不正常! “当然立创最喜欢删帖“ ------ 你又无理取闹了!立创言正名顺,何时有喜欢删贴之说?! 对你,大家有目共睹了吧! 硬件(比如USB信号不完整,不合理)我说只是一个部分可能的原因(因为刚开始反馈时,你说更换了多台电脑都不行,此时,我的第一反应就是要排查硬件)。 排除硬件没问题后,然后再排除电脑系统的驱动问题、是否安装操作正确性、是否下载了正确的文件等"软件"问题。至少,目前我们这边随便拿公司的任何一台不同配置和操作系统的PC测试,都是正常的,波特率还高达3.4Mbps! 当前该IC的买家超过百个,客户反馈用不了、不正常,暂时没有收到这样的投诉。 你还是多先自查自己的问题(如有必要,你甚至可以咨询windows微软公司看看哪里不对劲。。),具体我们售后专员会处理你的事情。 说到这里,我再分享一个小故事:这个礼拜就是有个客户,没给我们反馈,直接去百度发帖,投诉他买的stm32F767是假货,一口肯定他们设计的没问题、焊接没问题、操作没问题, 结果我们拿到该客户的PCB板子一分析,SWD接口(4根线的插座)中有一个Pin针都没焊接好,外围是空的! 一焊接就正常了。 这种事情还是挺多的。。。 立创商城,目前的商品都是原装、正品!,非一般渠道可比。 根据我们的从业和分析经验,在原装正品的渠道下,芯片本身的问题还是极少的。 碰到问题建议大家先细心分析自己的原因、应用是否合理、操作流程和方法是否正确。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-08-19 17:23:33
|
只看该作者
167#
再分享一个昨天售后部提供的客诉案例,正好也是跟USB 芯片有关的 该客户的原始反馈如下:
100个左右有问题!不良率基本达到30%! 问题表现是:这些板子插到电脑后,出现“无法识别的USB设备”。 结果,经过原厂的排查,原因是:“该客户焊接的CH340G外围的通讯引脚上焊接的电容不对!” |
|||
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2017-08-26 12:49:24
|
只看该作者
168#
楼主把驱动上传上去最好
|
|||
NB的老王
0
主题
1
回复 |
发表于2017-08-29 14:53:56
|
只看该作者
169#
我也遇到了和你一样的问题,我的系统和你一样,但是我插在win10的系统上时驱动是自动安装,win7就是死活安装不了,也是通过和你一样的方法解决了,但是如果拿给用户用的话,总不可能让他们这么麻烦。所以希望产家站出来,给个合理的解决方案。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-29 16:03:52
|
只看该作者
170#
我百度了一下,2008年起这种问题就较常见了,包括各种芯片,甚至诺基亚的手机。 但土壤不好,再好的种子也结不出好果子。 这里的土壤是指操作系统,估计你安装的系统不完整(特别是通过Ghost方式安装的系统,毕竟这是直接照搬某台配置的电脑,直接硬COPY到其他电脑的); 或系统太旧(比如使用了早早期和谐板的win7版本),或者精简版的操作系统(毕竟省掉了不少文件,也怪不了谁)。
解决方案:如果不能顺利安装,那就是自己COPY这些相关文件,做补丁了。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-29 16:37:58
|
只看该作者
171#
我百度的内容是: “USB 串口 这个INF中的服务安装段落无效”
|
|||
youyou
0
主题
33
回复 |
发表于2017-08-29 17:07:30
|
只看该作者
172#
请问楼主,这款芯片可以在MAC系统上面使用吗?据反馈,好像CH340插到MAC本上面,就会无限重启。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-29 17:26:06
|
只看该作者
173#
不好意思,MAC我没有这种配置的电脑,没条件帮您测试
|
|||
朗锐慧康
1
主题
8
回复 |
发表于2017-09-06 15:35:50
|
只看该作者
174#
验证板的资料里没有bom清单。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-09-06 20:26:03
|
只看该作者
175#
|
|||
stone
1
主题
16
回复 |
发表于2017-12-10 17:37:06
|
只看该作者
176#
把我坑了,SOP10的是双电源的,VDDIO还必须比VDD低!
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2017-12-10 20:40:31
|
只看该作者
177#
请楼主把所有的波特率都测试一遍,我这边测试时个别波特率设置下有问题的,使用多个芯片做了多次对比,放弃了这个便宜简单的东西最终还是回归FT.
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2017-12-11 00:52:12
|
只看该作者
178#
>该客户焊接的CH340G外围的通讯引脚上焊接的电容不对!” More detail? 105->104? 0.1uF->0.01uf? |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-12-11 10:53:37
|
只看该作者
179#
双电源一般是用在非“USB BUS Self Power ”模式, 也不是坑,只所以VDDIO 要比VDD低或一样,是防止倒灌。此外VDDIO 最大也不能超过5.5V。 它这个功能,是配合通过 UDET 这个引脚来实现对USB插拔的探测的。 其实,也不是什么双不双电源,只是VDDIO是分离的,单独给IO电平供电而已,这样使用更灵活。比如,你的系统是1.8V的,接VDDIO到1.8V即可,不用在额外弄个电平转换IC。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-12-11 11:37:57
|
只看该作者
180#
HT42B534 只支持下面这些波特率,具体可通过右手边的那个官方“ Holtek USB Bridge Program ”来测试这些波特率。 最高支持3Mbps!
|
|||
stone
1
主题
16
回复 |
发表于2017-12-12 20:10:47
|
只看该作者
181#
嗯,我测试了,确实是的。 谢谢你! |
|||
飞翔的企鹅
0
主题
1
回复 |
发表于2017-12-18 15:16:33
|
只看该作者
182#
我是用的是SOP8脚的IC,但是现在的V33O输出只有2.48v,设备管理器显示未知USB设备(设备描述符请求失败)
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-12-18 18:46:48
|
只看该作者
183#
方便传上原理图和PCB图吗? 我们一起检查一下。 或者直接用商城上的这个免费的评估板: http://www.szlcsc.com/so/product/details_97536.html |
|||
卡客工坊
0
主题
2
回复 |
发表于2018-01-16 11:58:02
|
只看该作者
184#
我是用的是SOP8脚的IC,但是现在的V33O输出是4.7V左右,安装驱动后,USB插入没反应,这个是什么问题呀
VDDIO我接了3.3V ,上电后,实测TX是3.3V,RX是0V,VDD是5V,USB-D+/D-都为5V |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-01-16 14:41:01
|
只看该作者
185#
IC是否焊接方向反了? 这个IC,也有用户批量用,一次买1K多个以上。 方便传上原理图和PCB图吗? 我们一起检查一下。 或者直接用商城上的这个免费的评估板: http://www.szlcsc.com/so/product/details_97536.html |
|||
卡客工坊
0
主题
2
回复 |
发表于2018-01-16 15:03:27
|
只看该作者
186#
这是原理图,焊接我检查了一遍,没发现虚焊,IC焊接方向也对,系统是WIN7 64位 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-01-16 15:32:54
|
只看该作者
187#
原理图是对,但PCB是否绘制正确? 接着,去掉SRV05看看,同时检查外围阻容,是否用错物料? |
|||
TomLan
2
主题
7
回复 |
发表于2018-01-26 08:57:11
|
只看该作者
188#
这芯片,发现真的有点坑,怎么换一台电脑,驱动就找不到了,兼容性太不好了吧...
|
|||
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-01-26 09:18:09
|
只看该作者
189#
看来不少人都掉坑了,量产前测试是必须! |
|||
qingdaomcu
1
主题
3
回复 |
发表于2018-01-26 09:25:04
|
只看该作者
190#
我认为 客户用的不好,可以无条件退货。 至于什么原因,厂家可以自己分析,没有必要非要什么原厂验证,共同分析 之类的托词。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-01-26 09:27:27
|
只看该作者
191#
换一台电脑, 那这台电脑安装驱动了吗? 有反馈问题的,一般这种电脑是GHOST方式(硬件驱动不是最佳方式)安装上去或者系统很老的。建议更新系统或用常规的方式安装系统。 |
|||
TomLan
2
主题
7
回复 |
发表于2018-01-26 10:18:54
|
只看该作者
192#
我家里的电脑可以,但是拿到公司后,就不行了。 这兼容性不行。用这个工具都可以检测到(Holtek USB Bridge Program);
下面是我公司用的台式电脑;
|
|||
七七八八
0
主题
2
回复 |
发表于2018-04-14 21:44:35
|
只看该作者
193#
楼主,立创怎么没有这个芯片了?
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-04-15 11:21:39
|
只看该作者
194#
这个IC,已经卖出数W个了,前段时间已经再补货了,具体什么时候到货,时间不太确定。
|
|||
罗布717
0
主题
1
回复 |
发表于2018-05-02 14:51:54
|
只看该作者
195#
我就想问问有人有货吗
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-05-02 16:38:11
|
只看该作者
196#
CH340C是正常出货的,有需求的可以直接联系沁恒。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
H海东青H
0
主题
2
回复 |
发表于2018-07-12 09:09:43
|
只看该作者
197#
你好楼主,我想咨询一下,你用的是哪个版本的orcad和pads我用orcad16.3和padsVX.0都打不开你的文件。
|
|||
H海东青H
0
主题
2
回复 |
发表于2018-07-12 11:28:57
|
只看该作者
198#
楼主,你好,我想问一下,你是用什么软件设计的,我用orcad16.3和padsVX.0都没有打开设计文件
|
|||
LIHAO
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-30 14:46:19
|
只看该作者
199#
有XP的驱动吗?再XP上动不了哦
|
|||
疯狂的青蛙
1
主题
3
回复 |
发表于2018-10-20 21:40:27
|
只看该作者
200#
楼主,我定了一批,这个芯片不好装驱动呀,,6台电脑,只有1台能够正常使用。2台win7,1台win8.1,3台win 10。现在我已经发给客户了,怎么办
|
|||
ACTG
3
主题
19
回复 |
发表于2019-05-26 09:05:00
|
只看该作者
201#
刚用这颗芯片,目前使用的版本是Holtek_USB_Bridge_ProgramV102Build20190319Install.zip,win10原装版电脑。 发现Holtek USB Bridge Program里面的VID和PID可以修改成功,但是USB TO UART标签里面的波特率始终无法修改成功,发过去55 aa 00 ff也没有任何响应,直接提示失败,第二次之后就一直提示成功,但没有任何效果,仍然不支持波特率1000000。 115200以及9600波特率倒是什么都不用设置就能完美工作,话说datasheet里面说支持3Mbps的波特率不是笑话吗。
|
|||
Fylsle
0
主题
3
回复 |
发表于2019-06-11 21:47:19
|
只看该作者
202#
使用串口工具时,切换波特率要等很久,谁遇到过这种情况? 还有使用 ht usb bridge program 自定义设备,所有选项都没成功过。。。。不知道啥情况。。。 |
|||
Fylsle
0
主题
3
回复 |
发表于2019-06-11 21:51:33
|
只看该作者
203#
初步使用感觉。。价格对比 ch3xx系列差别不大 使用体验比较差。。。 |
|||
此地无银
0
主题
38
回复 |
发表于2019-08-18 09:14:24
|
只看该作者
204#
标记一下,准备做
|
|||
刘彦青123456
0
主题
4
回复 |
发表于2019-09-11 12:05:28
|
只看该作者
205#
学者做一个
|
|||
阿迪斯25
0
主题
34
回复 |
发表于2019-09-29 09:41:50
|
只看该作者
206#
HT42B534-1 现货,可代烧录 QQ3005623190 18576740188
|
|||
小小电子发烧友
1
主题
3
回复 |
发表于2019-11-18 17:53:38
|
只看该作者
207#
我试了soic 8的,在这里,我不是要黑谁或者砸谁的饭碗,只是给需要的人一个参考。 第一,使用串口工具的时候,如果上电打印乱码后,再也不能正常打印,必须重新打开串口工具(为了这个,我改用ch340e了)。 第二,驱动容易卡死。可以理解为对串口工具兼容一般,也可以理解为对异常设置(例如不支持的波特率)没有正确的处理。 第三,支持的波特率不多。 |
|||
evan2017
0
主题
2
回复 |
发表于2019-12-08 13:55:00
|
只看该作者
208#
吓得我赶紧买了CP2102压压惊。
can收发器,电子DIY尽在www.labisart.com
|
|||
ZHF123
0
主题
1
回复 |
发表于2020-03-15 17:28:54
|
只看该作者
209#
驱动很难安装成功。 GHOST系统是有困难的。网上有方法。 本人按这个方法,在XP上安装成功。在WIN7上使用驱动精灵安装成功。其它系统均失败。 不建议使用!!!! |
|||
shower72
5
主题
11
回复 |
发表于2020-04-05 22:14:59
|
只看该作者
210#
楼主,这个芯片SOP-8_150mil 还有货吗?
|
|||
shower72
5
主题
11
回复 |
发表于2020-04-06 09:21:19
|
只看该作者
211#
楼主,这个芯片 SOP-8_150mil 封装还进货吗
|
|||
andyzheng
0
主题
2
回复 |
212#
楼主,您好 CP2102这款新片需要固件吗?,还是说直接焊接到板子上就可以使用? 像市场上的这芯片做TTL 里面有固件吗 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
213#
不用固件,不用再烧录的。
|
|