查看:
33894
回复: 20 |
分享一个ST官方的ST-LINK/V2 仿真下载器的原理图
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-13 14:15:51
|
只看该作者
1#
电梯直达
本资料来自商城的NUCLEO-L432 开发板,ST官方提供了该板的原理图和PCB文件。 其中,开发STM8和STM32芯片必备的ST-LINK/V2的原理图(SCH源图和PDF格式)是这样的: 原理图.rar |
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-13 14:49:39
|
只看该作者
2#
好资料,好开发板!这个开发板小巧强大低功耗可以直接拿来DIY,下面是更全的板子资料,3D效果杠杠的! |
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-13 15:06:15
|
只看该作者
3#
看看这个基于STM32L432的飞控,http://www.stmcu.org/module/forum/thread-608300-1-1.html 想给宝宝做一个,感谢原作者的分享,原作者的程序见附件方便那边不好下载的朋友 |
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-02-13 16:55:55
|
只看该作者
4#
楼主这份,用了STM32F103CB,而且,,,没有固件!!!我有用C8的,还有固件的。
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-13 17:56:00
|
只看该作者
5#
上传!上传!
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-02-14 08:58:18
|
只看该作者
6#
不做任何商业用途。近因为抱着分享态度,LC给各位电子爱好者提供一个平台,希望各位不要乱搞事。
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-14 09:10:48
|
只看该作者
8#
乱搞事?没搞明白 如果固件也是你从别的地方找的或者不是你来做商业用途的,如果你愿意可以分享一下吗?自己DIY个STLINK也很好啊,毕竟现在原理图有了,你有好的固件可以上传分享一下,我手上有3个J-link,还有一个CMSIS-DAP的,但是没有一个好使的,经常仿真断,用NUCLEO开发板的ST-link还不错
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-14 09:11:44
|
只看该作者
9#
刚没刷新页面,看到你后面上传了,这个官网有吗?我去找找,谢谢
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-14 09:16:15
|
只看该作者
10#
睿志创新?你们公司做的?如果是,那分享出来真是,原理+pcb+固件,相当好啊!
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-14 09:22:38
|
只看该作者
11#
关注中,这是个蛮不错的东西。
q3397226930
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-02-14 10:25:13
|
只看该作者
12#
...。。。。。不是啊,固件肯定不是自己弄的。其实我也是搬运工,改了原理图和PCB。顺便说下,我这边还有JLINK-ob的,也是用C8,可更新,用了一年多了没遇到过问题。
|
|||
Wong
85
主题
665
回复 |
发表于2017-02-14 10:50:48
|
只看该作者
13#
ST官方是不是只提供原理图,不提供固件,也就是ST官方默认是不公开固件的,固件都是山寨的。
|
|||
那林
11
主题
52
回复 |
发表于2017-02-21 20:42:22
|
只看该作者
14#
有哪位网友用 GD32F103C8T6 代替STM32F103C8T6做ST-LINK/V2仿真器的主控吗? 之所以想到这个芯片,是因为这2个芯片好像是一样的,而且GD32速度更快!108MHZ,而stm32才72MHz, 所以如果能实现,估计仿真和烧录速度更快。 厚积薄发,再创辉煌!
|
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-02-21 22:10:58
|
只看该作者
15#
好,不错,顶!
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-22 14:51:58
|
只看该作者
16#
DIY神器、L4验证板 NUCLEO-L432 开发板 已到货
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-28 13:19:30
|
只看该作者
17#
|
|||
SAM
1
主题
7
回复 |
发表于2017-05-26 17:04:57
|
只看该作者
18#
直接用官方的原理图,然后升级EN.STSW-LINK007,也就是STM32 ST-LINK Utility来升级就行吗?
|
|||
走上不归路
0
主题
5
回复 |
发表于2018-07-09 14:55:07
|
只看该作者
19#
此贴不错!
|
|||
你就是猪
0
主题
1
回复 |
发表于2018-07-16 14:43:12
|
只看该作者
20#
CB和C8固件通用
|
|||
hanter
0
主题
1
回复 |
发表于2020-07-23 12:54:21
|
只看该作者
21#
楼主这个应该是2.1版本的,自带串口和优盘,支持优盘拖拽升级,但不支持stm8,C8T6的是stlink 2.0,支持stm8。
|
|