查看:
7353
|
回复:
12
|
MCU在局域网中的应用
|
|||
![]() ![]()
立创商城工程部
【官方工作人员】
129
主题
1326
回复 |
1#
电梯直达
![]() 习惯了单片机的“单兵作战”, 如何充分利用局域网的网络通信特性? 打造一些有应用前景的产品或方案? 大家一起头脑风暴一下吧! 呵呵
局域网简介: 局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。一般是方圆几千米以内。局域网可以实现文件管理、应用软件共享、 打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成, 也可以由一个公司内的上千台计算机组成。
上图中,每个PC电脑可通过USB、RS232串口、蓝牙、LPT并口链接到外围的各种基于 MCU的设备,这些设备可以是多样化的,比如烧录器、温湿度传感器、电压电流采样器等等。
由此,结合PC端的软件和单片机、ARM等,我们可以做的产品或方案有: 1、网络型烧录器 --- 允许多个开发人员,共用一台烧录器(通常较贵),类似共享打印机~ 2、网络传感器 --- 检测公司内部各个办公区、仓库的温湿度数据。 3、网络报警器 --- 检测各个小区域的外部入侵情况、然后汇总到报警中心或值班门卫室。 4、联合作战 --- 通过操作一台电脑,PC可以控制 N多个单片机,同时发力,同步处理某些计算;或分任务执行,然后汇总处理结果等等。
5、肉鸡攻击机 ~
|
|||
![]() ![]()
立创商城工程部
【官方工作人员】
129
主题
1326
回复 |
2#
初步应该可以做到,配合上位机软件,这样的PCBA模块【也就是,MCU应用端】,不需要写任何通信底层驱动,而是只要输入登录帐号和密码后,像232收发通信那样,即可对局域网内的任何一个MCU进行全广播,或者按帐号双向通信。即,类似QQ通信的效果,只是通信在局域网而已。
|
|||
![]()
PeterPan
6
主题
20
回复 |
3#
第四条联合作战,让我想起了几年前搞的比特币挖矿机
![]() |
|||
![]()
随风随智
0
主题
11
回复 |
4#
把打印机改成能局域网共享的。用电脑共享打印机,时常找不到共享打印机。
![]() |
|||
![]()
maxtch
17
主题
140
回复 |
5#
有些打印机已经内置网络功能了,譬如 HP LaserJet Pro M1216nfh。我的那台都直接不插 USB,纯靠网络了。 ![]() |
|||
![]()
maxtch
17
主题
140
回复 |
6#
其实这就是所谓的“物联网”。网络传感器、网络报警器(也算传感器了)比比皆是,网上能找到开源的也很多。只不过现在的单片机联网一般不用有线网络,而是以无线网络居多,特别是基于 ESP8266 的方案。有线网络的话需要专门布线,用起来比较累。 ![]() |
|||
![]() ![]()
立创商城工程部
【官方工作人员】
129
主题
1326
回复 |
7#
嗯,wifi无线也挺方便的。 但有线也有它的优点,比如: 上网配置更简单(无需密码等); 信号不像无线那样有死角,数据传输稳定性更好; 数据不易被外界无线电装置侦听; 有线,不担心无线电的“辐射”, 最大程度减少了对人体的干扰。。 有线,免考虑电池问题(wifi一般是电池供电的多)-- 有线一般用POE供电或者AC-DC供电。
|
|||
![]()
maxtch
17
主题
140
回复 |
8#
有线网络现在最大的问题是 PHY 和协议栈。ESP8266 最大的卖点是集成 PHY 且有免费好用的协议栈,拿模块不管是直接编程还是当一体化芯片用价格都很便宜。有线网络自己写协议栈有够累的,免费库授权限制比较大且不方便,一体化的芯片(W5500、CH395 之类)贵,而且大多数所谓支持有线网络的单片机(STM32F407 之类)还需要外挂 PHY 才能联网。 有线网络我现在看到最大的优势在于供电(PoE)和保密性。不过这两个问题在许多客户看来属于靠后站的。 ![]() |
|||
![]()
事务所是
0
主题
1
回复 |
9#
怎摸过路由器这关。 如果你的设备接到了路由器,远程的设备也接到了路由器,请搜索网络 的打洞 ![]() |
|||
![]()
xbwpc
2
主题
67
回复 |
10#
既然板子上要焊接RJ45插座了,加一片phy其实没啥成本。协议栈一般都是直接移植lwip,ESP8266也是这么干的,这一点上是厂商的支持问题,肯定不用你自己写的。 其实无线最大的问题是带宽,频谱资源就那么多,设备多了网速根本不够用,我们的板子现在千兆已经不够用了,下一步需要加SFP+口。 ![]() |
|||
![]()
maxtch
17
主题
140
回复 |
11#
上云端的话直接 HTTPS TLS1.2 出去就行了。TCP 连接一般不存在打洞问题。 ![]() |
|||
![]()
maxtch
17
主题
140
回复 |
12#
你的板子要多快?这么大的吞吐量我觉得上 SFP+ 可能不划算,还不如上 Thunderbolt 3、USB 3.1 或者做成 PCIe 板卡插进电脑主机里面。这三种接口吞吐量都不低于 SFP+(1.25GB/s)但便宜不少:USB 3.1 有 1.25GB/s,Thunderbolt 3 有 4GB/s,PCIe 3.0 x16 有 15.8GB/s。这几个方案都需要把设备插上电脑,然后可以利用电脑上的计算资源把数据处理一下再送上网络(特别是显卡——你的设备完全可以要求用户配置至少一张 GTX 1080 Ti 水准的显卡才能使用)处理过程可以大幅度压缩传输的数据量,然后千兆网络就够用了。如果设备要有便携性,可以尝试做成一张 PCIe 3.0 x4(3.94GB/s)接口 M.2 板卡插进笔记本电脑里。 ![]() |
|||
![]()
xbwpc
2
主题
67
回复 |
13#
SFP+主要是直接用一路GTX就行了,光模块便宜。我现在主要是需要回放射频信号,数字部分带宽需求是3.2Gbps(16*2*100M)。USB3.0之类的方案也在考虑,但是上3014之类的也不便宜,用收发器实现又得买IP,都没有SFP+和aurora或者XGE省事。
![]() |
|