查看:
16495
回复: 21 |
低压差线性稳压LDO/AZ1117CH-3.3TRG1 ,可替代AMS1117-3.3,最...
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 11:35:46
|
只看该作者
1#
电梯直达
美国diodes美台公司生产的低压差线性稳压器LDO/AZ1117CH-3.3TRG1,最大1.35输出,输出稳压为3.3V,稳压精度为±1%,可替代AMS公司的AMS1117。 为高性价比的国际品牌方案。立马拉高产品的供电档次。 芯片内部具有限流和热保护功能,输出电压误差小于1.5%,广泛应用于各种需要提供5V供电的设备中。 宝贝链接: http://www.szlcsc.com/product/details_93292.html
, q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 11:41:09
|
只看该作者
2#
上图为典型应用图,其最高输入电压为18Vdc。可以将15Vdc,12Vdc,9Vdc,5Vdc转为3.3V,为后级MCU等元器件供电。 q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 11:44:27
|
只看该作者
3#
LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。新型LDO可达到以下指标:30μV 输出噪声、60dB PSRR、6μA 静态电流及100mV 的压差。 LDO一般可以将将15Vdc,12Vdc,9Vdc,5Vdc转为5V,3.3V,2.5V,1.8V,1.5V,1.2V和可调输出。 q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 11:58:55
|
只看该作者
4#
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 12:07:18
|
只看该作者
5#
LDO规格书上经常出现的一些概念: 1. 过热保护电路 回帖个人超过十个,会详细讲解这些概念。 q3397226930
|
|||
ltaalent
9
主题
30
回复 |
发表于2017-02-18 12:59:46
|
只看该作者
6#
给你捧个场吧。欢迎讲解基础知识
|
|||
上海亿始新能源
4
主题
138
回复 |
发表于2017-02-18 13:37:26
|
只看该作者
7#
顶一个,基础知识是根本啊
OLED灯具生产商
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-02-18 13:53:09
|
只看该作者
10#
如左图所示,连接至 VOUT 引脚的电容在不带自动放电功能的情况下放电需要 2.73 秒,而在带带自动放电功能的情况下放电则只需要 126μs。
自动放电功能确保了当电压调节器进入待机模式时输出快速下降,同时也能防止当连接至 VOUT 引脚的输出电容向外部系统放电时(如右图所示)可能会产生的问题。 q484165838
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 14:10:32
|
只看该作者
11#
3. 节电功能 快速响应模式具有比低功耗模式快 100 倍的负载瞬态响应速度,而输出电压变化则为低功耗模式的 1/10。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 14:15:27
|
只看该作者
12#
4. 逆流防止电路
逆流防止电路保护电压调节器免受来自 VOUT 引脚的逆电流的损害。如果逆电流检测器检测到 VOUT 引脚电压高于 VDD 引脚电压,则将切换电路以防止逆电流。从下图可以看到,逆电流(IREV)限制为 0.1μA(最大)。(当VOUT≧0.5V 且0V≦VIN≦6V 时) q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-18 14:19:08
|
只看该作者
13#
5. 浪涌电流限制电路
浪涌电流限制电路可防止电压调节器启动时的浪涌电流造成输出电压的波动。由于短路限流电路的作用,电压调节器输出电流和输出电压之间的关系图呈折回形状。但是,启动电压调节器时,会有大量的电流在输出电容充电前涌入。基于如下所示的输出电压和输出电流特性实例图,大约会有1600mA的浪涌电流在流动。这种情况下,输出电流将会受到影响,一旦浪涌电流停止,输出电流将会立即猛增。为了避免这种情况的发生,浪涌电流限制电路会在电压调节器启动后的一定时间内将输出电流限制在500mA以下。 q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-22 22:31:12
|
只看该作者
14#
好东西,自己顶一个。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-28 09:30:34
|
只看该作者
15#
q3397226930
|
|||
Mars
4
主题
86
回复 |
发表于2017-05-03 16:13:20
|
只看该作者
16#
顶一个,学无止境
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-05-03 18:48:09
|
只看该作者
17#
学习的同时,可以多分享自己的见解与经验。
q484165838
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-05-23 08:36:15
|
只看该作者
18#
上传了一份LDO线性电源知识,由ti提供(TI的东西贵,但是资料确实写得很不错,可以下载学习)。
q3397226930
|
|||
13131pjch
0
主题
7
回复 |
发表于2018-04-10 11:40:44
|
只看该作者
19#
不错,谢谢分享
|
|||
Drpai
0
主题
3
回复 |
发表于2018-11-05 15:01:00
|
只看该作者
20#
|
|||
非凡士智能科技
0
主题
1
回复 |
发表于2019-08-16 16:13:59
|
只看该作者
21#
支持
|
|||
齐航2019
0
主题
2
回复 |
发表于2019-11-03 14:59:39
|
只看该作者
22#
支持元器件行业的专业人士的科普
|
|