查看:
9180
|
回复:
19
|
电路板 (PCB) 为什么大多是绿色的?
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 08:58:09
|
只看该作者
1#
电梯直达
如题,为什么都是绿色,做其它颜色要多收费,
q3397226930
|
|||
沐阳展颜
6
主题
821
回复 |
发表于2017-02-23 09:21:25
|
只看该作者
2#
为什么常规绿油以外的颜色费高的原因:
1)现在电路板为什么这么便宜,质量又这么好,就因为是效率,效率太高,为什么效率高,就因为拼版(这已经是公开的秘密), 嘉立创的小批量能做到较低价格,不收费林费,不用全测也能达到98%以上的直通率(其实实际都是99%以上) 不是偷工减料,而是因为超高的产能效率,全自动线的运作,超大的生产规模,才能做到如此高的性价比,如果颜色一多,全自动线就无能为力,只能说“好色”是要付出成本及代价的! 其它一些小厂为什么不收,因为他们本来就是手工化作业,自动化程度很低,这样反而就无所谓; 另外的传统的大厂不收,因为他们本来就是不拼版,一个客户的板拼在一起! 企业微信:18681568525 冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R]
一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 09:55:08
|
只看该作者
3#
除了绿油,还有常用的蓝油,黄油,黑油,黑色亚光油,紫油,红油,绿色亚光,绿色太阳等
这些油墨有什么区别呢,我想主要还是成本上的问题,绿色油墨以国内最大的油墨厂商南亚来说,一般价格在80左右1KG,而同类的绿色太阳和绿色亚光等油墨价格在150--250之间的价格 当然也有价格更便宜的蓝色亚光油墨,价格在60左右1KG,现在高精度的PCB板还是需要人工来进行对位操作,其他油墨颜色对于人工操作实在是太容易造成缺陷。(对位是阻焊的一个步骤,是将不需要的阻焊膜通过药水洗蚀掉,这里洗蚀的精度需要人工对位操作完成,具体就不细说) 这样一来,返工的多了对厂商实在是一大考验。 总结下来,成本是最大的原因。做黑油打无铅板,不能加急,一般要近200元左右。 q3397226930
|
|||
沐阳展颜
6
主题
821
回复 |
发表于2017-02-23 09:58:05
|
只看该作者
4#
对于全自动规模化生产来说,最集中统一的,才是最惠的;其它需要特殊安排的影响效率,也影响成本。
企业微信:18681568525 冯工 注册下单www.sz-jlc.com/r [业务代号R]
一扇打开新世界的大门,电子产品从这里开始...
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 10:13:20
|
只看该作者
5#
对于上面的问题,为什么大多数的soldermask是绿色的,我查找了一些Fab厂商,油墨供应商的技术文档以及各种颜色油墨网上报价,得出如下结论:
(1)绿色油墨可以做到更小的误差,更小的面积,可以做到更高的精度,下面是截取Gorilla公司的Fab能力技术文档。 从技术文档可以看出绿色红色蓝色比起其他颜色具有更高的设计精度,在我以前设计的IC Test Board中有的器件的pin到fanout via距离是6mil的,如下图所示,所以这样的情况下选择前三种颜色是最合适。可能正是因为IC Test Board的设计经常挑战Fab的极限能力,所以我从没看到除绿色,蓝色,红色以外的其他颜色,当然也不绝对没其他颜色(只是我没看见而已)。
(2)绿色油墨比起其他颜色的油墨,具有更好的特性,下图截取了太阳油墨产品特性表。
以上信息可以得出,绿色系相比其他色系具有更好的特性,尤其绿色的塞孔特性,可能在IC Test Board 设计里面更能体会到塞孔这点,基本都会塞孔,几百到几千都会有。再结合上面Fab的技术文档,也就很清楚为什么可以把绿色做得精度高,也是由绿色有特性决定的。(3)查阅了很多阻焊油墨报价的网站,并未得出绿色油墨比其他的颜色油墨便宜的结论,但是本人相信应该绿色的是会比其他的颜色便宜的,毕竟绿色油墨需求更多,出货量更大,自然削低成本。综上所述:从Fab厂商能力到绿油自身特性到成本考虑(虽然这条没找到资料支撑,但是我相信应该可以找到,实在不行咨询fab厂商去)以及PCB板子本身的特性考虑,绿色油墨使用更多而已而不是绝对。如果上述有错误和纰漏望高手指出,共进步。(来源:知乎,作者:花间梦树,欢迎交流。)
q3397226930
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-02-23 10:17:40
|
只看该作者
6#
这个帖子进化的不错了.
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 10:22:34
|
只看该作者
7#
立创内部人士出来讲一下把
q3397226930
|
|||
鲨鱼aonia
【官方工作人员】
0
主题
50
回复 |
发表于2017-02-23 13:35:38
|
只看该作者
9#
综合二方面:
一,PCB加工商: 关于颜色市场上有绿,红,蓝,黑,白,黄。众所周知线路板必竞少不了走线,焊盘及孔。很多工艺的检验还是依赖工人用眼睛看。 打着强光眼睛不停地看板子(绿色可以缓解视觉上的疲劳),累不说人的能力还是有限的, 绿色相对来说最不伤眼睛. 所以大都采用绿色. 二,开发公司: 底板自然要经过帖片插件等过程,在SMT焊接的时候,要经过上锡和帖片以及最后的AOI校验,这些过程都学要光学定位校准的,绿色的底色对仪器的识别效果好一些。 自然绿色成为首选,其次杂色用的少自然成本高,楼上有分析价格(很清晰)。 |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 13:48:49
|
只看该作者
10#
嗯嗯,原来是这个原理,我下次发给我客户看,叫他们选绿色版本的。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 13:49:10
|
只看该作者
11#
好吧,看来要从众。
q3397226930
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-23 17:55:43
|
只看该作者
12#
绿的多了,然后大家开始觉得低端了,,,,
SMT从业员,需要可联系。
|
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-02-23 18:13:23
|
只看该作者
13#
很专业! 我觉得有两个因素: 1.商业运作,市场用量越大,市场竞争大起来了,价格也就下来,厂商自然也会去想方设法提高自己的竞争力,降低生产制造成本; 2.原料与加工制造等成本低,设想一下,在起步之初,厂家肯定极力推利润空间大的产品。 |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 18:36:27
|
只看该作者
14#
是的,某大客户就要求我们电源一定要用黑色,好惆怅,又要增加费用。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-23 18:37:50
|
只看该作者
15#
作为使用方,为什么有些公司会加价去买黑色的PCB呢?
q3397226930
|
|||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-02-23 18:53:49
|
只看该作者
16#
有些特殊场合会有帮助,例如LED的灯板就大部分使用白底黑字。 原因就是,白色的会反光,吸热也低一点。 黑色的,像一些5050的RGB灯泡上有使用黑色的。 这样的好处是减少泛光,光线的反射,这样组装起来的点阵屏,各个像素显示对比度会高点。 其次也可以避免外部光线的反射,提高屏幕的显示效果,尤其是户外应用 |
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-02-23 19:23:29
|
只看该作者
17#
大客户钱来了,应该高兴才是啊,即使是镀金的都得给他。。。
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-24 17:52:15
|
只看该作者
18#
问题是这个客户一边压价格,另外一边又提高要求,不做又不行。
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-24 17:52:35
|
只看该作者
19#
高手,说的很有道理。
q3397226930
|
|