论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > NUC123LD4AN0到货促销,72MHZ,U...
查看:4938  |  回复:14
NUC123LD4AN0到货促销,72MHZ,USB接口 IIS接口,支持DMA,20KB……
青龙
76
主题
727
回复
发表于Thu Feb 23 09:56:45 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

NUC123LD4AN0 72MHz  ARM Cortex-M0,

2.5-5.5V供电,USB接口,20KB的SRAM,68KB的Flash,工业级芯片

支持DMA直接数据通道,数据处理能力更强,


简单介绍:PB_NUC123_Series_EN_Rev1.07.pdf


数据手册: DS_NUC123_Series_EN_Rev2.03.pdf

参考手册:TRM_NUC123_Series_SC_Rev1.08.pdf


采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_95817.html



超高性价比的工业级芯片。

带USB接口,IIS接口,便音频处理。

8通道10位ADC采样通道。

USB

IIS 

Uart 2个

SPI

DMA直接数据通道。

工作温度:-40 to +85°C,

2.5-5.5V供电,

72HZ主频  Cortex-M0,

20KB的SRAM,68KB的Flash,4KB的LDROM。

封装:LQFP48



NuMicro? NUC123系列特色为宽电压工作范围2.5V至5.5V,工作温度:-40℃至85℃,内建22.1184MHz高精度晶振(1%准确度)。备有丰富的外设,如USB2.0 FS、定时器、看门狗定时器、UART、SPI、I2C、I2S、PWM、ADC等。

目标应用:

消费性电子、USB外接装置、触控屏幕系统等

关键特性 :

? 内核(Core)

- ARM®Cortex?-M0

- 工作频率可达 72 MHz

- 工作电压:2.5V to 5.5V

- 工作温度:-40℃ ~ 85℃

? 内存(Memory)

- 68KB应用程序

- 内嵌 20KB SRAM

- 可编程 Data Flash

- 支持在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)

- 支持在线系统更新ISP(In-System Programming)


? 脉宽调制器(PWM)

- 内建 4个16位PWM产生器,可输出 4 路PWM或 2 组互补配对PWM

- 捕捉ADC功能

? 通讯接口(Connectivity)

- 三组SPI(可达25 MHz)

- 两组I2C(可达400 kHz)

- 两组UART(可达1 Mbps)

- USB 2.0全速装置

? 时钟控制(Clock control)

- 外部晶振4 to 24 MHz

- 内部12MHz振荡器(1% 精准度)

- 内部22.1184 MHz振荡器(1% 精准度25℃,5V)


该帖子已被青龙于Thu Feb 23 10:11:14 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
青龙
76
主题
727
回复
发表于Mon Feb 27 14:04:22 CST 2017   |  只看该作者 2#

关键特性 :

升级与烧写:  支持串口232或是RS485在线直接升级程序,也支持两线RS485,RS232或是TTL电平直接烧写程序。也可以USB来升级烧写程序。

调试与烧写:  双线SWD的ARM仿真器接口,用来调试芯片,非常节约IO商品,SWD也可以当成普通IO口用。

加密方式:   支持位加密,也支持ID软件加密(96 位 UID 与 128 位 UCID)。

模拟之家
8
主题
155
回复
发表于Tue Mar 07 22:19:15 CST 2017   |  只看该作者 3#
有DMA很好用的。
青龙
76
主题
727
回复
发表于Thu Mar 09 07:00:29 CST 2017   |  只看该作者 4#
这个芯片在官方有丰富的例程和参考设计,可以随便下载。芯片很好用,微软鼠标就是用他们的芯片。新唐在竞标中打败了NXP,现在的高通。新唐芯片的性价比真的很高。
电子工程师
30
主题
333
回复
发表于Fri Mar 10 13:09:16 CST 2017   |  只看该作者 5#
芯片的外设很丰富,存储器也不小,很强大的。性价比很高的。
青龙
76
主题
727
回复
发表于Mon Mar 20 13:40:38 CST 2017   |  只看该作者 6#
模拟之家 发表于 Tue Mar 07 22:19:15 CST 2017  3# 有DMA很好用的。
是的,每个通讯接口基本上都有DMA对应,这个芯片性能是很强大的,性价比极高的。
jasonhu
0
主题
3
回复
发表于Wed Mar 22 10:03:29 CST 2017   |  只看该作者 7#

这个有没有中文资料,另外这个支持J-LINK调试吗?J-LINK是专门的ARM仿真器,不愿意在防真器上整钱了,虽然不值钱,工具多了不爽!!!

不过这个芯片看起来倒是非常强大的

青龙
76
主题
727
回复
发表于Sat Mar 25 14:58:08 CST 2017   |  只看该作者 8#
jasonhu 发表于 Wed Mar 22 10:03:29 CST 2017  7# 这个有没有中文资料,另外这个支持J-LINK调试吗?J-LINK是专门...

你好,这个是ARM Cortex-M0的标准内核的,支持J-link仿真器,也支持新唐自己的Nu-LINK。

官方有例程,原理图,手册,使用教程等等。可以到官方下载。


www.nuvoton.com/NuMicroDVD 光碟资源下载   里面有例程,教程,原理图,数据手册,参考手册,使用说明等等。

光盘资料下载连接: http://nuvoton.ehosting.com.tw/DVD_ISO/Customer_DVD_Cortex_20160905.ZIP

顺其自然
0
主题
20
回复
发表于Sun Apr 16 00:02:23 CST 2017   |  只看该作者 9#

这个MCU我正好计划采用。有个问题是,下载/调试引脚是那几个脚?


青龙
76
主题
727
回复
发表于Sun Apr 16 06:41:05 CST 2017   |  只看该作者 10#
你好,用jlink仅需要连接,VDD,GND,SWC,SWD. 如果是NuLink仿真器还要加上Reset.
青龙
76
主题
727
回复
发表于Tue Jul 25 14:54:52 CST 2017   |  只看该作者 11#

再上猛料,非常好的资料。

中文版的。有了它你就不用再去查看麻烦的寄存器了,直接使用库函数了。


下载连接:

1.  NUC100系列固件库函数 245页 1.1M 超清书签版.pdf 


2.  NUC100系列驱动参考指南 392页 2.8M 超清版.pdf 

青龙
76
主题
727
回复
发表于Mon Jan 15 13:12:27 CST 2018   |  只看该作者 12#

NUC123LD4AN0主频高达72MHZ,带USB接口,有DMA通讯,

   供电压宽,可以2.5V-5.5V供电。


在很多方面可以代换STM32F072CBT6,并且NUC123LD4AN0的成本更有优势。


批量价格:

100 片以上:¥6.23 / 片 


采购连接:

http://www.szlcsc.com/so/product/details_95817.html

fino
2
主题
4
回复
发表于Tue Feb 20 15:30:03 CST 2018   |  只看该作者 13#

支持 USB ISP吗? 这样可以不用 usb转串口线 就可以升级固件了,


STM32072最重要的功能就是支持USB ISP

Tariel
0
主题
11
回复
发表于Tue Feb 20 17:51:15 CST 2018   |  只看该作者 14#
好东西!记号!
whatcall
0
主题
1
回复
发表于Fri Jul 06 16:42:07 CST 2018   |  只看该作者 15#

 和STM32F072CBT6 pin-2-pin兼容吗?

  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部