查看:
6964
|
回复:
18
|
PCB怎么样布线可以说这个人电路板设计很厉害的?
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-25 14:55:20
|
只看该作者
1#
电梯直达
PCB怎么样布线可以说这个人电路板设计很厉害的? 想听下嘉立创内部人事怎么说,毕竟阅板无数。 , q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-25 15:02:18
|
只看该作者
2#
每个layout工程师对layout都有自己的理解方式。 同一块PCB,不同的layout工程师会画出不同的效果。 在不影响PCB的性能的前提下,元器件的placement和layout是否美观这就是看layout工程师的能力了。 可以说一位优秀的layout工程师就是一个艺术家! q3397226930
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2017-02-25 15:03:06
|
只看该作者
3#
懂行的人一看就知道这个PCB牛不牛,比如滤波,单点接地。。。
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-25 15:22:33
|
只看该作者
4#
点评一下这个PCB把,放个top层。 q3397226930
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-02-25 15:22:51
|
只看该作者
5#
外协可耻
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-25 15:23:16
|
只看该作者
6#
啥意思
q3397226930
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2017-02-26 09:05:05
|
只看该作者
7#
凡是说“厉害”,一般一是别人做不到,能做到的人越少,就越厉害。二当然还是要有意义,没意义的事就算天下只有一人能做到也不叫厉害吧。 所以,你还不如问,有什么难点。PCB的难点,我知道的一是抗干扰性能,二是基于传输线理论的阻抗匹配。其他的一时没想起来,大神补充 电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-02-26 10:59:34
|
只看该作者
8#
希望哪一天,嘉立创来个PCB设计大赛(SMT顺带),这样,大家就知道什么是好设计咯!
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-26 12:11:44
|
只看该作者
9#
这个可以有,支持
q3397226930
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-27 09:44:57
|
只看该作者
10#
抗干扰性能,与干扰其实都是很重要的需要注意的地方。
q3397226930
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-27 10:19:19
|
只看该作者
11#
不说设计厉害的地方在哪里,也可以说设计差劲的地方,有哪些例子,这个其实对大家也很有帮助 -- 这涉及到多方面,比如焊盘设计、工艺、电气性能等等。 比较常见的设计错误,大家可以初步看看本社区里“PCB\SMT、钢网“板块的各种病例帖。 |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-27 10:33:35
|
只看该作者
12#
嘉立创给的“焊盘设计、工艺、电气性能、比较常见的设计错误”一直很实用,如果能整理成文档,不断丰富,这也是一笔无形的过程资产。特别有用。
q3397226930
|
|||
鲨鱼aonia
【官方工作人员】
0
主题
50
回复 |
发表于2017-02-28 10:45:11
|
只看该作者
13#
布线,谈到布线想必大部分工程都苦脑另可搞方案也不想布线.
先简单说说流程: PCB设计流程:结构--布局--布线---优化--丝印--网络和DRC检查和结构检查最后才是制版。
布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有三大点:首先是布通,这时PCB设计时最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子可以说还没入门(在嘉立创经常遇到这样的客户)。其次是电器性能的满足,这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也不影响电器性能,但是一眼看过去杂乱无章、花花绿绿的,就算你电器性能在怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。因为这样给测试和维修带来极大不便。布线要整齐不能纵横交错毫无章法。 PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密就是经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子。 |
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-03-03 11:18:20
|
只看该作者
14#
精益求精是出一块好板的关键。
q3397226930
|
|||
电源老顽童
3
主题
35
回复 |
发表于2017-05-15 13:43:26
|
只看该作者
15#
楼主的帖子写的很不错
传播与分享电源知识
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-05-15 21:15:43
|
只看该作者
16#
PCB布板,首先是保证电气性能,其次是保证检测装配方便,第三是保证生产方便,第四是整洁美观。 不同行业的人对此看法不同,比方SMT工程师,就十分讨厌元件放得横七竖八的PCB,他们会认为这个PCB设计得不好。再比方说,有的板子明明可以单面放元件,设计者却图走线方便,双面皆有元件,致使生产工序复杂化。 |
|||
ddt0517
2
主题
55
回复 |
发表于2017-05-15 21:50:35
|
只看该作者
17#
高频、大功率、微弱信号,这类PCB估计要讲究些。 |
|||
电源老顽童
3
主题
35
回复 |
发表于2017-05-15 21:51:19
|
只看该作者
18#
说的简明扼要,学习了。
传播与分享电源知识
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2017-09-21 11:09:27
|
只看该作者
19#
不影响性能,可以做美观点,毕竟不是美术
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|