查看: 11561
回复: 24
基于LPC824的非隔离高精度市电采样
老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-02-25 20:14:20 | 只看该作者
1# 电梯直达

LPC824概览:

1.Cortex-M0+内核,30MHz工作频率

2.最高16KB片内Flash、4KB片内SRAM

3.用于外设配置的开关矩阵,状态可配置定时器SCT

4.3路UART、2路SPI、1路I2C

5.多达18路GPIO



//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LPC82X内部有2套ADC转换,ADC精度为12位,且内部集成1路模拟比较器,因此用于交流采样是绝佳选择。这里就给大家带来这么一块交流采样电路板,其特点如下:

1.非隔离运算放大器差分采样;

2.直接市电接入,最高电压设计至311Vac,电压峰值最高允许达到440V;

3.5~15V直流供电,防直流反接;

4.硬件线路连接,支持VCO锁相同步采样,脉冲过零同步采样,两种;

5.支持SWD在线调试;

6.0.69寸OLED显示,调试更加清爽;

电路板取样原理图如下:


显示原理图如下:


PCB如下:




交流采样电路讲解:  

        交流采样电路采用差分运放,增益系数为K=3.6K/(330K+300K+300K+30K),之所以采用多个电阻串联,是为了增加强电间隙。单片机输入电压范围为0~3.3V,其中心电平1.65V.

PCB与原理图资料:采样图纸.rar

调试视频资料:


PCB下单编号:



小差
27
主题
301
回复
发表于2017-02-25 20:49:01   |  只看该作者
2#
非常感谢,LPC824是我代理的,楼主实物图片和3d图没有对应,824有两种封装,3d图的是tssop20封装的
老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-02-25 21:15:37   |  只看该作者
3#
小差 发表于2017-02-25 20:49:01  2# 非常感谢,LPC824是我代理的,楼主实物图片和3d图没有对应,824有两种封装,3d图的是tssop20封装的
LPC824有20引脚封装的,我做触摸用33引脚的
老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-02-25 21:26:57   |  只看该作者
4#
ChessWorld
40
主题
785
回复
发表于2017-02-26 11:06:27   |  只看该作者
5#
老酒 发表于2017-02-25 21:15:37  3# LPC824有20引脚封装的,我做触摸用33引脚的
内核一样,封装不同没多大关系。照样可以参考和学习~
老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-02-26 15:19:40   |  只看该作者
6#

温馨提示:

1.接入市电时,必须采用5~15Vdc隔离电源供电,否则容易损坏电路板;

2.不接入市电时,随便怎么玩都行;

3.详见视频(正在上传)

老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-02-26 17:13:35   |  只看该作者
7#

接入市电,采用VCO方式同步视频:

https://v.youku.com/v_show/id_XMjUzMTUwMjUzNg==.html?spm=a2h0w.8278793.2736843.4

说明:LM358做跟随器,实际测试基准电压有10~15mV纹波,软件未做低通滤波处理,直接输出,建议用LT1801 ,OPA2251TLC107等运放替代LM358!!!

空板测试视频:

https://v.youku.com/v_show/id_XMjUzMTUwMjEwOA==.html?spm=a2h0w.8278793.2736843.11


老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-02-26 17:46:30   |  只看该作者
8#

实物图:

底版为市电采样部分,高压,注意安全

DDDG
0
主题
7
回复
发表于2017-02-28 16:41:36   |  只看该作者
9#
VCO同步采样   VOC是单片机内部?
老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-03-03 10:14:20   |  只看该作者
10#
DDDG 发表于2017-02-28 16:41:36  9# VCO同步采样VOC是单片机内部?
不是,软件模拟VCO,开硬件ADC,然后软件锁相同步
老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-03-03 10:31:30   |  只看该作者
11#

群里有网友问我,直流电压采样用哪个电路?我说,这个电路也可以采样直流电路!!

群里还有网友问我,交流电流采样用哪个电路好?我说,还是用这电路,交流/直流电流采样也可以试用,接到采样电阻两端,匹配合适的增益值就搞定!!

DDDG
0
主题
7
回复
发表于2017-03-06 14:42:27   |  只看该作者
12#
老酒 发表于2017-03-03 10:14:20  10# 不是,软件模拟VCO,开硬件ADC,然后软件锁相同步
VCO就是检测过零,同步50HZ对么,然后在50HZ周期内等份采样多少次?
老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-03-06 14:56:22   |  只看该作者
13#
现在是32等分
老酒
3
主题
101
回复
发表于2017-03-11 11:53:34   |  只看该作者
14#

有些话要说

1.板子支持软件VCO同步、比较器脉冲同步方式,因此可以采用同步方式进行等分采用计算;

2.如果你只是沉迷于同步采用,那么你永远不能进入非同步采样的世界,脉冲同步采样资料一大把,VCO硬件同步采样也很多,但你得学会转换为软件PID方式进行同步过零点,这需要一点技巧还有知识,自己补充吧,板子完全满足同步方式的要求!!!

这里给出一点非同步采样的方法,同步采样按照等分采样,后进行积分,非同步采样则按照等时间采样,后也是进行积分,但是这里必须注意积分周期必须是采样总周期!!严格说同步与非同步都是积分获取有效值,区别仅仅是采样周期不一样而已,另同步方式做FFT更准确,非同步不好做FFT。准备做非同步采样的务必复习下积分计算有效值数学方法

laoyaodao
1
主题
2
回复
发表于2017-03-20 11:00:11   |  只看该作者
15#
市电入户后波形的波形的变化,可以采集到吗?
电子技术我爱
0
主题
2
回复
发表于2017-04-16 00:26:41   |  只看该作者
16#
你好 我用软件仿真 输入 235.5V交流 输出  1.61V  按着您的公式计算应该是 0.88V
FunnyNYPD
5
主题
441
回复
发表于2017-04-30 22:34:40   |  只看该作者
17#
where do you get the LCD display module?
老农123
0
主题
1
回复
发表于2017-07-22 14:15:59   |  只看该作者
18#
这个感觉很赞, 不知道LZ对采样回来的数据是如何处理的
Kiger
11
主题
15
回复
发表于2017-08-29 12:00:10   |  只看该作者
19#

楼主,您好,

上方 电路图没有显示 采样的地  与 单片机的地 是如何连接的 。 

 如果不共地, 是否会影响采样精度?


另外,我看你的视频,接市电的同时通过编程器连接电脑了。既然非隔离,这样不会烧电脑吗?

永恒岁月
10
主题
78
回复
发表于2017-09-01 11:40:28   |  只看该作者
20#
Kiger 发表于2017-08-29 12:00:10  19# 楼主,您好,上方电路图没有显示采样的地与单片机的地是如何连接的。如果不共地,是否会影响采样精度?另外,我看你的视频,接市...
都降压降到那么低了。不存在的
龙龙龙龙龙
0
主题
1
回复
发表于2018-03-30 09:18:24   |  只看该作者
21#
源代码啥时发布啊?
108648R
0
主题
1
回复
发表于2018-10-22 13:43:24   |  只看该作者
22#
龙龙龙龙龙 发表于2018-03-30 09:18:24  21# 源代码啥时发布啊?
源码什么时候发布 LZ
武新电气
0
主题
3
回复
发表于2018-12-06 10:37:49   |  只看该作者
23#
注意运放的输入保护,在IC1A的2,3引脚,加装BAV99的二极管,它们的漏电比1N4148少几个数量级。我在上面翻过车,如果只是偶尔玩一下无所谓。
hezl
0
主题
2
回复
发表于2019-03-19 14:42:33   |  只看该作者
24#
请问群主什么时候能公布源码呀!
hezl
0
主题
2
回复
发表于2019-05-07 14:20:23   |  只看该作者
25#
请问什么时候能发布原码?