查看:
31262
回复: 35 |
DC-DC芯片/XL1509-5.0E1 这颗料质量如何?
|
|||
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2017-02-28 09:33:47
|
只看该作者
1#
电梯直达
DC-DC芯片/XL1509-5.0E1 这颗料质量如何,想用来做24V转5V,电流不大,0.5A。不知是否满足得了工业使用。
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-02-28 09:42:55
|
只看该作者
2#
如果我没记错,应该用过xl一款,48V转12V,炸得我都以后老老实实用反激隔离电源。
|
|||
DZCC
3
主题
410
回复 |
发表于2017-02-28 09:54:09
|
只看该作者
3#
我也刚用,这么不靠谱?麻烦详细说说是在什么情况下炸的?是正常情况下还是超过极限参数的情况下
|
|||
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2017-02-28 10:24:18
|
只看该作者
4#
还找到一款MP1584,嘉立创可以SMT的
|
|||
电子青蛙
2
主题
125
回复 |
发表于2017-02-28 10:25:47
|
只看该作者
5#
不建议用,这个之前用过,可靠性不行,自己做着玩可以的,后端短路很容易就冒烟了,芯龙的好像都有这个问题。短路保护和热保护做的不够好。想做工业级建议用TI的、或者MPS的可靠性有保证。不然到时候你想哭都找不到地方啊!绝对不是黑国产货,毕竟人家做了几十年了,我们才做,有这样也算不错,一分钱一分货!
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-02-28 11:20:59
|
只看该作者
6#
我也觉得芯龙的芯片不好,发热严重,做做小功率玩具还可以
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2017-02-28 11:53:37
|
只看该作者
7#
一般一般,频率又低,可靠性也不好
|
|||
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2017-02-28 12:28:59
|
只看该作者
8#
我擦,反响不好啊
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-03-01 08:52:01
|
只看该作者
9#
不想炸机,用MPS
q3397226930
|
|||
好大的风2008
1
主题
83
回复 |
发表于2017-03-01 10:05:14
|
只看该作者
10#
开关频率太低,得用好大的电感电容,不划算。
|
|||
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2017-03-02 08:49:28
|
只看该作者
11#
好吧,用MP1584了
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-03-02 10:50:00
|
只看该作者
12#
快速插拔,或者后级短路之类。重点是,坏了,还把后面单片机都给炸了,心疼 |
|||
世微半导体小刘
0
主题
118
回复 |
发表于2018-05-16 12:01:50
|
只看该作者
14#
深圳市世微半导体专业研发销售电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC
太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、 复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC 各种功能的IC齐全,价格优惠,性能良好,提供样品和方案,市场稳定,带短路保护和过温保护 有需要的可以联系我电话:13528801884(微信)世微小刘 QQ:3004831903 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2018-05-16 16:33:04
|
只看该作者
15#
我一直在用XL1509(VIN=24V)和XL7005A(VIN=48V),少说各用了50k,怎么我没发现任何问题呢?各位怎么不是炸机就是纹波大,奇怪了!
|
|||
好大的雪
0
主题
1
回复 |
发表于2018-06-27 17:29:40
|
只看该作者
16#
多谢层主指点,调了很久,炸了10+芯片了,xl1509-5.0输出一直都是8v+ 还不稳定,220uf换成470 uf的 立即稳了 哈哈哈哈
|
|||
乂艾雷诺乂
0
主题
1
回复 |
发表于2018-07-15 15:18:35
|
只看该作者
17#
你好,朋友,我用xl1509-5.0做12v转5v,但上电没输出,手触摸一下en脚后,就有5v多输出,en脚是悬空的,请问这是什么情况?
|
|||
老虎老鼠猫猫狗
0
主题
3
回复 |
发表于2018-07-18 09:59:47
|
只看该作者
18#
X1509-5.0 用了10K了,12V-5V 汽车电子产品上的,非常稳定,包括其它产品也在陆续用,汽车上的用了8年了,所以网络上的评论还是半信半疑的好!
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2018-09-05 08:23:50
|
只看该作者
19#
EN要接GND的 怎么能悬空呢 我也用了好多好多 不计其数 一直没发现问题 网上确都说有问题
|
|||
mg0513
2
主题
5
回复 |
发表于2018-11-01 09:47:52
|
只看该作者
20#
MPS1584补偿脚手放在上面,输出电压立马飙升!!!
|
|||
Mike2018
0
主题
1
回复 |
发表于2018-11-01 16:33:14
|
只看该作者
21#
这么吓人!
|
|||
XLSEMI一级代理
0
主题
3
回复 |
发表于2019-05-07 11:56:58
|
只看该作者
22#
24V转5V,0.5A的应用很安全,可以放心使用
|
|||
XLSEMI一级代理
0
主题
3
回复 |
发表于2019-05-07 11:58:32
|
只看该作者
23#
一般在40V输入,输出功率在6W以内应用都很稳定的
|
|||
XLSEMI一级代理
0
主题
3
回复 |
发表于2019-05-07 12:02:29
|
只看该作者
24#
深圳劲锐佳科技有限公司是XLSEMI授权一级代理商,可以免费提供选型指导及技术支持,欢迎新老客户洽谈合作 网站:www.jinrui-tech.com 电话:0755-83088967 QQ:2880909031 手机:15019441613 |
|||
mcu2051
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-18 09:42:58
|
只看该作者
25#
估计是过压吧,xl有些耐压40V
|
|||
Kaden
0
主题
1
回复 |
发表于2020-08-24 17:57:10
|
只看该作者
26#
层主,请教下,我最近用xl1509 12v转5v,400ma左右的负载,能正常工作,但是芯片有点发热40°到50°左右,有点烫手,正常吗?
|
|||
HAMham
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-22 18:22:02
|
只看该作者
27#
最近我也打算用1509-5V,但是从网上看到很多问题让我担心可靠性。主要有以下几点: 1.上电瞬间有过冲电压,瞬间达到8V,STC单片机不会烧坏,但某些芯片容易烧坏。我朋友说亲眼见到用户现场连续烧坏6片MP3播放模块,此模块用1509. 而且我朋友的8871音频功放芯片也常常烧坏。可能都与此有关。 2. 1509的第三脚(采样)不能就近接,要走出去几厘米到远端接。 3. 5-8脚接地也要注意,厂家手册中提到“要在二极管和电容外面”,非常费解。 4. 网上有人提到前面要加RTC,防止上电瞬间输出电压过冲到8V. 我现在是打算24V变5V,电流100mA左右,不知道敢不敢用? |
|||
tidal
0
主题
1
回复 |
发表于2020-11-27 17:20:45
|
只看该作者
28#
的确,负载稍微一大,就直接电感冒烟,立刻关机再启动才行,小负载未见异常,似乎冬天特别容易进入启动冒烟
|
|||
胡工
0
主题
3
回复 |
发表于2021-11-29 17:26:35
|
只看该作者
29#
XL1509-5/-12/-3.3/ADJ 每年用1K左右,还不错的芯片,很稳定,用了有快10年了; 输入电压有24V、12V、5V,在MCU、FPGA的板子上都用过
|
|||
肥肥肥仔
0
主题
5
回复 |
发表于2021-11-30 10:33:35
|
只看该作者
30#
XL1509-ADJ这颗料真的不怎样。 36V-3.3V 输入电容100UF 输出电容100uf 68UH 就负载不到10ma。 3.3V那边一短路瞬间就会有输出过压。
|
|||
肥肥肥仔
0
主题
5
回复 |
发表于2021-11-30 10:35:31
|
只看该作者
31#
这颗料真的有问题 上电瞬间有过冲 要加大输入输出电容。 之前我也是发现有上电过冲问题
|
|||
100次改版才能搞定
1
主题
2
回复 |
发表于2022-05-13 14:19:23
|
只看该作者
32#
68uH太小了,你这个是设计问题,不是芯片问题,芯片本身频率低,需要电感大
|
|||
电路小白
6
主题
10
回复 |
发表于2022-07-02 17:22:04
|
只看该作者
33#
输入电容470,输出电容220,电感680,输出2A,稳得一批,我用的是固定电压的,唯一的缺点就是电容太大了啊
|
|||
肥肥肥仔
0
主题
5
回复 |
发表于2022-11-18 09:52:13
|
只看该作者
34#
换大电感一样会有过冲、
|
|||
肥肥肥仔
0
主题
5
回复 |
发表于2022-11-18 10:12:42
|
只看该作者
35#
对。这个芯片就是要大大大电容才行
|
|||
国产车规芯向S
0
主题
1
回复 |
发表于2023-02-22 14:48:55
|
只看该作者
36#
咱用其他国产的,车规的不香吗?
专注国产车规芯 助力汽车电子国产化
|
|