查看:
101683
回复: 130 |
尝试嘉立创SMT贴片,满意给我们点赞,不满意无条件退款!
|
|||
冰凌霄X
0
主题
1
回复 |
发表于2017-11-07 18:11:38
|
只看该作者
108#
电梯直达
铜皮2盎司就没办法贴片是个什么原因?
|
|||
LF
0
主题
20
回复 |
发表于2017-11-09 13:54:04
|
只看该作者
109#
我想因为都是1OZ的放一个大板上, 你2OZ的是个单独的板子, 不可能为一个2OZ的单独去贴片,太费时间了 。
中山龙飞电子:提供自制非接触IC卡读卡器开发板;承接读卡器开发设计生产等,lf-studio.taobao.com
|
|||
顶贴SMT厂
2
主题
10
回复 |
发表于2017-11-16 17:58:24
|
只看该作者
110#
还好,我们就是贴片厂,也很希望JLC好好发展样品贴片,因为SMT打样实在太麻烦了。我们专门贴批量的BGA板,0402,0201,01005的板。
|
|||
顶贴SMT厂
2
主题
10
回复 |
发表于2017-11-16 18:01:21
|
只看该作者
111#
因为你的铜皮比别人的厚一点,没办法专门为你那几个元件调整吸嘴高度,,,,实际上如果你的元件是0603及以上的,也是可以贴的,可能JLC担心良率低吧。
|
|||
顶贴SMT厂
2
主题
10
回复 |
发表于2017-11-16 18:06:04
|
只看该作者
112#
贴一个ic加几元钱,接受一种外协料加几元钱,这样可以,双方都会满意。
|
|||
maitong
1
主题
21
回复 |
发表于2017-12-07 16:09:15
|
只看该作者
113#
就电容电阻能达到,其它元件种类太少,无法技持!
|
|||
我不是9527
0
主题
1
回复 |
发表于2018-01-17 18:32:02
|
只看该作者
114#
元器件不全,很多都贴不了,有些基本的电阻电容都没有,还有待改进
|
|||
jasonSu
0
主题
4
回复 |
发表于2018-02-06 17:02:08
|
只看该作者
115#
前些天刚好遇到一批板子画图用的都是立创提供的封装,之前这款板子已经做过很多批了,一直没有问题,那天刚好一个电容立创缺货,换了型号,为了保守起见我选择了人工检查极性(付费选项),不幸的是另外一个电容的极性被立创的工作人员手动调错了(板子是对的,被人为失误改错了),多花钱做人工极性检查然后检查员把对的改错了,而且是这种电容极性弄反的低级错误。然后立创给的解决办法是赔工程费:50元,钽电容23.4元,报费一块板的SMT器件费17元(不含PCB 不含其它直插器件),人工核对费用10元。共100.4元。 然后就这样了 很尴尬 |
|||
STM柳州学者
0
主题
3
回复 |
发表于2018-03-02 14:59:06
|
只看该作者
116#
小批量SMT开始接单了吗?
|
|||
蓝天白云1214
0
主题
1
回复 |
发表于2018-03-15 21:33:48
|
只看该作者
118#
强烈建议增加1206封装的499k和150k贴片电阻,其中499k的应用量还是很大的。
|
|||
猫娘时雨
0
主题
1
回复 |
发表于2018-03-18 18:43:38
|
只看该作者
119#
啥时候能贴双面?
|
|||
navyzhao
17
主题
185
回复 |
发表于2018-03-18 20:26:17
|
只看该作者
120#
双面估计不会支持
no no no
|
|||
X战警XW
0
主题
2
回复 |
发表于2018-04-03 18:00:27
|
只看该作者
121#
要是能支持全贴片就好了,包含商城的元器件和外购元器件。现在批量我们还是拿到外面贴。
|
|||
Ranca
1
主题
2
回复 |
发表于2018-04-15 23:25:11
|
只看该作者
122#
强列建议:贴片时增加贴几片的数量这一项。现在只能要么贴两片、要么全贴。可是我想多贴上几片、留几片空板对照,都没法选。太不方便了
|
|||
清风吹雪
0
主题
4
回复 |
发表于2018-04-19 15:20:02
|
只看该作者
123#
|
|||
帝国炮灰
0
主题
2
回复 |
发表于2018-08-07 10:35:17
|
只看该作者
124#
请问大家SMT板子上的电子元件必须在立创商城购买吗?如果商城有些元件没有呢?
|
|||
MCUMCU
0
主题
9
回复 |
发表于2018-11-05 16:20:41
|
只看该作者
125#
每次都贴不全,回来还得焊,感觉好鸡肋
|
|||
tong398
0
主题
1
回复 |
发表于2018-12-04 16:48:38
|
只看该作者
126#
支持smt
|
|||
LXSDY
0
主题
2
回复 |
发表于2019-08-23 09:49:12
|
只看该作者
127#
客服特会甩锅,用嘉立创的标准库的器件,漏贴好几次,一开始让投诉还退款处理了,让下单时确认是否对,再不行就在下单4个小时后去看DFM有错和客服说让帮处理,结果这样做还是漏贴就甩锅还想不了了之。最后就想问到底是我不会用你们的下单助手还是别的。
|
|||
Karry
0
主题
1
回复 |
发表于2020-02-03 10:42:12
|
只看该作者
128#
元器件原理图封装库 标准有吗?
|
|||
ACEstudio
1
主题
6
回复 |
发表于2020-08-05 11:43:53
|
只看该作者
129#
很不错,其实还是有很多器件没有支持贴片的 。打样客户不仅仅是为了打个样,大批量,小批量需求肯定是有的。这个钱比你200张订单多的多吧。像mini USB座这些回来要补焊,还是很痛苦。
|
|||
野狼的狼
0
主题
1
回复 |
发表于2022-04-11 12:16:18
|
只看该作者
130#
希望可以置顶: 有资金有实力,我觉得系统可以这样设计:以往都是元件找板子的形式,应该换一种思路设计系统,板子找原件找机器,单件/小批量/大批量都非常实用,而且系统设计繁琐度也降低很多,而且可以做到无需人力参与,全程自动化,现在电机自动化,硬件控制成本已经很低了,立创完全可以定制机器,量大,成本不到W元,订制个几千台(场地放到内地,成本低,甚至自建产地,以后0成本),每台机器独立设计成可自行更换某一类型范围的元件(如:0~100R的电阻/或某一范围的二极管/或电容等)这样统计下来,千台设备可以做到兼容10W/100W类型元器件(后期升级可以做到更多),当然这里要和元件供应商沟通合作,提供供应商系统接口,自己在机在库元件数量不足时,主动发货到厂房(到料采用机器人识别自动分拣上库上机),这样来料采购关注,都无需立创干涉,谁供料,谁负责,一切按合同办(当然,为避免供应商出意外,元件壹科采用多级备用模式)。 接下来是系统SMT系统运行环节了(关键点): 立创将所有合作的物料放在系统BOM里面(人性化分类),工程师设计好PCB后,可以开始物料匹配(工程师自己搜索匹配物料,随着AI升级发展,后期可以升级AI店长,客户语言沟通,发图片,视频语音,说参数需求等,AI店长帮客户匹配物料,最终还是有客户自行最终确认,责任由工程师自己负责,工程师不放心,可以买回自行测试验证后,以后就可以固定使用此型号),匹配好物料后,系统自动分配需要哪些机器,哪些机器分贴哪些物料,同时显示机器在排多少PCB,预计等待时间等,各种能让客户看的信息都可以直观看到,当然,立创系统应该设计最优化排单排物料排机器算法。 大致流程就这样,琐碎的就不描述了,相信,随着系统逐渐成熟,给物料供应商带来长期大量的走货,价格越来越有优势,效率越来越高,物料越来越全,自然而然,都愿意嘉立创SMT了; 其实这里面有一个问题卡住下单的问题,就是物料成本高(大批量的时候),种类不全(其实很多物料可以兼容互换,立创如何不花钱备全物料),工程师选型不确定(一些工程师入行不久,没用过的心里没底),其实这些都有高效办法解决,有时间再来发了,写了这么多,还是立创能发展起来,大家互赢共利,彼此也高效方便,先忙其他事了,下次有时间后续再补充补充,个人想法,不涉及商业技术 |
|||
Robin30
0
主题
7
回复 |
发表于2022-06-15 20:52:14
|
只看该作者
131#
一直不会下单SMT 做的BOM总不符合你们的要求 |
|