查看:
8106
|
回复:
10
|
用了商城的模拟开关CH440E,导通电阻太大,有没有直接替换的?
|
|||
老张
8
主题
125
回复 |
发表于2017-03-08 20:03:02
|
只看该作者
1#
电梯直达
大家帮帮忙,用了国产的模拟开关CH440E(商城有,南京产),结果设计好电路后,发现带负载能力不行,跟说明书写的十几欧姆差别太大。 输入是0~5V的方波信号,是9600bps的串口,输出如果接个1KΩ的负载,电压跌落有1V,算下来导通电阻有几百欧姆了。我用了两个双刀双掷模拟开关串联用的,电路上有些别的负载,电压跌落能到2.5V以上,输入输出都无法正常进行了。。。 谁知道这种封装的PIN to PIN 直接替换的芯片有没有进口的、导通电阻低的芯片,MSOP-10封装。 价格不是问题。板子已经做好了,马上要交付了。唉。 解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
|||
老张
8
主题
125
回复 |
发表于2017-03-08 20:04:15
|
只看该作者
2#
以前很少用国产芯片,以后看来也要慎用。 用前必须做完整的性能测试。 解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-03-08 20:11:51
|
只看该作者
3#
可能你的要求比较苛刻。整体上,我们产品用的效果还好。
|
|||
。。
2
主题
89
回复 |
发表于2017-03-08 23:29:19
|
只看该作者
4#
我记得这款可能是高速的吧?高速的一般阻抗都会大一些的
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-09 11:31:08
|
只看该作者
5#
楼主可以试试用这个FSUSB30MUX ,Pin 2 pin |
|||
老张
8
主题
125
回复 |
发表于2017-03-22 15:17:38
|
只看该作者
6#
多谢推荐,我用过这个料切换USB。 好用。
解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
|||
老张
8
主题
125
回复 |
发表于2017-03-22 15:18:23
|
只看该作者
7#
说明书上是十几欧姆。 如果说明书说阻抗大,我可能就选其它的了。
解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-08-02 16:03:22
|
只看该作者
8#
理论上CH440的导通电阻不会这么大的,你可以联系一下原厂技术支持025-52638376,看看是什么问题。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
rgwan
1
主题
25
回复 |
发表于2017-12-20 11:44:14
|
只看该作者
9#
CH444的Crosstalk/Off Isolation参数怎么样?打算切IF信号。心里没底。
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-12-22 09:21:13
|
只看该作者
10#
无线信号切换不建议用CH444
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
励志成为稚辉君
0
主题
1
回复 |
发表于2022-04-07 20:53:31
|
只看该作者
11#
请问ch444可以单独做一款模拟开关吗,周围电路是怎么设计的?
|
|