查看: 22333
回复: 71
电子设计公司成立--准备接单
电子发烧友
0
主题
2
回复
发表于2018-02-02 15:15:26   |  只看该作者
55# 电梯直达

  

应该有电子类的解决方案

龚瘦瘦啊
0
主题
3
回复
发表于2018-02-02 15:21:50   |  只看该作者
56#

 

这样的在你的范围之内么你可以去看一下:汇新云

FOCUS电路设计
3
主题
139
回复
发表于2018-02-10 07:39:51   |  只看该作者
58#
没有最好,只有更好,感谢立创内的朋友这一年来对我公司的信任,我们会再接再厉,再创佳绩,提前祝所有的吧友新年快乐~~
FOCUS电路设计
3
主题
139
回复
发表于2018-03-12 23:11:01   |  只看该作者
59#
邮箱:qd_focus@163.com;
FOCUS电路设计
3
主题
139
回复
发表于2018-03-30 07:51:50   |  只看该作者
60#
http://club.szlcsc.com/article/details_10731_1.html项目例程大家可以移步这里
WMH1888
0
主题
2
回复
发表于2018-04-09 09:28:49   |  只看该作者
61#
我们是做智能开关的,现在要增加一个电路,有以下的功能,能满足以下的功能就行了,希望你们专业人员能帮到:1.每次上面都有一个2-5秒延迟输出,2.输出电压在低于2.4-2.6V后能自动关断,2-5秒后自动重启,3.输出电压3-3.3V,电流有250mA就足够了,4.超低功耗工作,像你们的电池充电芯片基本一样就行。可以做吗?

FOCUS电路设计
3
主题
139
回复
发表于2018-04-09 09:34:19   |  只看该作者
62#
WMH1888 发表于2018-04-09 09:28:49  61# 我们是做智能开关的,现在要增加一个电路,有以下的功能,能满足以下的功能就行了,希望你们专业人员能帮到:1.每次上面都有一...
您好,可以的,详谈联系邮箱qd_focus@163.com,留下您的联系方式,我会联系您
WMH1888
0
主题
2
回复
发表于2018-04-09 09:38:31   |  只看该作者
63#
qq 1250525804
wowo呙呙
0
主题
1
回复
发表于2018-04-18 09:14:06   |  只看该作者
64#
FOCUS电路设计 发表于2017-08-29 13:08:25  27# 我们有专门做电源的电源工程师
你好,你是做电机变频的吗,
0
主题
24
回复
发表于2018-04-27 15:44:00   |  只看该作者
65#
chen 发表于2017-09-12 11:32:05  35# 这个我可以啊,我曾设计改造过基于che100、chf100a、md380、台达等主板,换成自己的电源驱动,有需要可以沟通...
怎么联系你
0
主题
24
回复
发表于2018-04-27 15:45:05   |  只看该作者
66#
秦 发表于2018-04-27 15:44:00  65# 怎么联系你

你的水平还可以啥方便留一个QQ号码


chen
19
主题
211
回复
发表于2018-04-27 16:46:12   |  只看该作者
67#
秦 发表于2018-04-27 15:44:00  65# 怎么联系你
3085867220,备注变频
雕神机电
1
主题
4
回复
发表于2018-10-23 16:25:45   |  只看该作者
68#
支持搂主,户外产品需要防水灌胶的可以联系我
QQ:124648643/各种传感器/蜂鸣器/PCB/LED 灯带单面/双面/有壳无壳/透明/黑色/硅胶/环氧 高精度/高难度灌胶
jmlin
2
主题
2
回复
发表于2019-04-06 14:39:09   |  只看该作者
69#
老乡祝你成功!
上海光宇睿芯微电子
2
主题
1
回复
发表于2019-04-07 13:13:23   |  只看该作者
70#
楼主,需要MOSFET管找我们
深圳航顺芯片代理
1
主题
29
回复
发表于2019-08-09 10:13:07   |  只看该作者
71#
FOCUS电路设计 发表于2017-03-14 09:44:29  2# 自己帮顶一下
需要32位MCU,找我们航顺。
目前航顺芯片量产的有HK32F103x和HK32F03x系列。TEL:13760159380 QQ:270129716
一本道君
1
主题
148
回复
发表于2020-01-14 20:54:29   |  只看该作者
72#
LZ的电子公司搞得怎么样了?

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部