查看:
32956
回复: 27 |
【实例】电源芯片TP5100的不良设计
|
|||
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-03-18 14:11:06
|
只看该作者
1#
电梯直达
最近有个别客户反馈电池电源管理芯片TP5100容易烧坏,经原厂工程师协助分析,结论是客户个别器件选型及layout极其不合理。在这里分享TP5100设计资料,希望能帮到大家。 改版前与改版后Lay板对比(U=TP5100,芯片9脚的两个电容C45、C46在lay板时尽量靠近芯片) |
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-03-19 19:01:23
|
只看该作者
2#
没想到这两电容这么挑位置
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-03-19 20:02:33
|
只看该作者
3#
旧板,离U10也太远了,呵呵
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2017-03-19 20:18:32
|
只看该作者
4#
这个应该不是主要原因吧?
|
|||
凡凡
9
主题
82
回复 |
发表于2017-03-26 17:26:12
|
只看该作者
5#
滤波电容 只是 影响电源纹波,影响的是系统稳定性,不可能因滤波原因烧掉IC,如果是在电池直接供电情况下,几乎没有纹波,我看有MOS驱动什么,如果是电机,可以电机的反向电动把IC给烧了。 谷动谷力
免费手把手教学电路设计/画PCB/Layout/嵌入式软件开发
|
|||
可可炙炎
0
主题
1
回复 |
发表于2017-04-08 12:45:16
|
只看该作者
6#
有些电源芯片的滤波电容是十分重要的,如MP2633这颗锂电充电芯片,如果其附近电容 没按照Datasheet中推荐放置,很容易导致冲不了电,甚至芯片烧坏。
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-04 22:28:02
|
只看该作者
7#
你们客户这样修改以后还烧过吗?我刚刚烧了一片TP5100,这个芯片太容易烧了。测试都做完了,上机器,12V电源一插,直接就烧了。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-05 17:52:19
|
只看该作者
8#
这个芯片为什么对寄生电感这么敏感?
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-05 20:40:04
|
只看该作者
9#
输入电压高于9V,输入要并联1R+1uF的串联网络,这个原理是什么?相当于在输入并了一个ESR非常大的电容,作用类似并联一个电解电容。 一言不合就炸机,这个体验太不好了。顺便求推荐8.4V两串锂电充电芯片,开关线性都可以。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-11-06 09:03:34
|
只看该作者
10#
芯龙的XL4001是可以自己设定充电电压的,充几节都可以。 不过感觉两串锂电还是不怎么靠谱,不支持均衡充电的话估计性能衰退很快吧。。 看看有没有单节升压的方案?既然移动电源已经有不少号称能升5V 5A了,12V 2A应该小意思吧。 |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-06 13:35:15
|
只看该作者
11#
一直挂着电池使用,普通的恒压恒流降压芯片是不行的。除了充电,还有路径管理,成品电路有3个主要端口:VIN,GND,VOUT,VIN没有电压的时候,VOUT输出电池电压,VIN接入12V,VOUT输出12V. 均衡是额外的均衡电路来完成的,一般是被动均衡,电流不太大。本来想用TP5100来替换bq24170的,按照自己对异步buck电路的理解来布的板,没想到TP5100这么多坑。输入并1R+10uF来降低瞬态电压,这个脑洞太大了,完全想不出来。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
hyh403
5
主题
45
回复 |
发表于2017-11-08 10:49:00
|
只看该作者
12#
1.基本原理没弄清楚。 2.这个只能说是线路连通了,不能说是设计。 3.一个电子产品试产到量产这会有很多问题,生产100套,1000套,10000套,100000套,就会暴露很多的问题。 4.只有大批量量产的产品,一个资深的硬件工程师的价值才能体现。 5.当然那些认证如:CE UL TS16949这些的话,要做好就更难,是一个系统性的工程。 |
|||
创享未来
0
主题
18
回复 |
发表于2018-03-08 12:20:30
|
只看该作者
13#
我在某宝买了现成的模块,第一个用的好好的,第二个,第三个都直接烧坏,搞不错,我只接输入电源12V,别的都没有接啊。 心有余季,,, 可能是某宝的模块电流设置太大了,接近2A的电流。我又把充电改成了8.4V |
|||
创享未来
0
主题
18
回复 |
发表于2018-03-08 12:22:41
|
只看该作者
14#
是啊,我就是12V一接就挂了,而且连挂2个。淘宝买的模块。我都怀疑自己的人品了
|
|||
iThink
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-15 12:38:16
|
只看该作者
15#
TP5100,为什么接上电池后,两个灯同时亮,而且拔下电池来 输出是8.35V 插上电池是7.75V,电池电压是7.75V ,也就是说没有电流。。。求指教。 |
|||
SWX1234567
0
主题
1
回复 |
发表于2019-03-21 16:07:02
|
只看该作者
16#
你好,我也是你同样的问题,请问你的问题解决了吗
|
|||
YeeRay
7
主题
215
回复 |
发表于2019-03-28 14:12:56
|
只看该作者
17#
一般芯片对设计要求很严格的,芯片可能就有些问题。
|
|||
simanmo
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-19 21:10:45
|
只看该作者
18#
你好!请问我按你的要求更改了,但在输入电压超过12VDC时插入7.4V锂电池一开机TP5100还是烧掉了,但在没插入电池时输入电压15VDC开机都没事,输入电压在12V以下插入电池开机也没事,请问这是什么原因啊?谢谢. |
|||
mirrorok
0
主题
1
回复 |
发表于2019-07-02 09:32:18
|
只看该作者
19#
距离远了 ,相当于中间加了一个电感
|
|||
CHB1967
0
主题
1
回复 |
发表于2019-11-23 23:14:30
|
只看该作者
20#
两节锂10000mA用2A充电能行吗?
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2019-11-29 13:27:48
|
只看该作者
21#
最好的方法就是不要用这颗料,否则产品卖出去以后炸鸡坑死你
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
我是老大
16
主题
32
回复 |
发表于2019-12-01 15:49:18
|
只看该作者
22#
楼上正解,对布局有严格要求的,对外围元件有挑剔的,都不建议使用.
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2019-12-02 11:48:35
|
只看该作者
24#
其实就是芯片太差了,有些芯片就是弱,这种特娇贵的芯片不建议用
|
|||
极度凶残
0
主题
2
回复 |
发表于2020-04-22 13:23:36
|
只看该作者
25#
我还是用数控电源来给电池充电算了
|
|||
maqiang
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-23 09:16:33
|
只看该作者
26#
你好 请问下 我采用5100 带电池 上电3A多电流 不放电池就正常 电池端电压也不正常 9V多 我采用 12V供电
|
|||
Tiber
0
主题
2
回复 |
发表于2021-08-28 22:26:07
|
只看该作者
27#
看了一下,新的规格书已经调整输入电压参数,明确只支持到9V,不再承诺支持到12V电压输入了。 |
|||
美上美味
0
主题
6
回复 |
发表于2021-09-16 21:27:59
|
只看该作者
28#
是吗,真有必要的。估计最高10V
|
|||
TecVV
0
主题
4
回复 |
发表于2021-09-22 15:01:19
|
只看该作者
29#
看来芯片也要降额用才保险啊。。。
|
|