论坛首页 > 创客天地 > 开发板、模块及工具 > 基于FM5009B的低成本携式风扇主...
查看:6999  |  回复:11
基于FM5009B的低成本携式风扇主控验证板
月影
15
主题
89
回复
发表于Tue Mar 28 21:28:33 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达
一、简介

1、每年的旅游旺季即将来临,几乎每个旅客在这炎炎夏日都需要获得一份清凉,所以每到夏天便携式风扇便卖的热火朝天。

2.以下介绍一款基于FM5009B的低成本便携式风扇的实现方案。

3、FM5009B集成度高,故障低所以成本极有优势,集成了风扇调速,内置升压电路,锂电充电,当然还少不了过温,过流,过压,短路保护,确保芯片不会损坏。

4、使用3.7伏主流锂电供电,反复充电使用十分便利,充电使用通用的MICRO USB接口十分便利。

5、支持9伏电机,尽量匹配低压供电的电机,因芯片最高档时升压达到9伏,电机不匹配会造成风扇过快,芯片工作电流大,电池电量消耗的快。

6、具备夜间照明功能。
7、采用ESOP16封装



二、基本功能

1、调速功能:其实就是有3档升压电压,一档5.5V,二档7.3V,三档9.3V,不同电压供电给风扇得到不同的转速

2、3档风速显示功能,使用3个LED灯显示3档风速

3、锂电充电功能,适合3.7伏的锂电,充电截止电压4.2V精度+/-1%,最大充电电流600MA

4、照明功能:复用调速按键,长按调速按键S2即能开启和关闭LED照明功能,最大输出50MA。



三、

原理图PCB图

点击查看大图

点击查看大图


实物图:

点击查看大图


四、两个按键功能描叙如下图详细说明
点击查看大图
五、视频链接

1.3档调速视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY2ODg4Nzg5Mg==.html?sharefrom=iphone
2.充电视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY2ODg2ODMwOA==.html?sharefrom=iphone


六、相关资料

1.便携风扇FM5009b详细规格书.pdf

2.便携风扇 5009b原理图PCB档案.rar

该帖子已被月影于Tue Mar 28 21:33:55 CST 2017编辑过
回复 收藏
  举报
ChessWorld
40
主题
784
回复
发表于Tue Mar 28 21:49:26 CST 2017   |  只看该作者 2#
谢谢分享!过段时间,天气热了,撸一个板子来试试,呵呵。
直觉
5
主题
142
回复
发表于Tue Mar 28 22:23:35 CST 2017   |  只看该作者 3#
这个芯片确实好
月影
15
主题
89
回复
发表于Sun Apr 02 08:12:24 CST 2017   |  只看该作者 4#
ChessWorld 发表于 Tue Mar 28 21:49:26 CST 2017  2# 谢谢分享!过段时间,天气热了,撸一个板子来试试,呵呵。

月影
15
主题
89
回复
发表于Wed Apr 12 09:51:49 CST 2017   |  只看该作者 5#

再上传BOM(元件少BOM成本很有优势)

BOM for FM5009B PCB(优化跳线) ver01.rar


主要物料:



电量显示

点击查看大图


3档风速图片。

点击查看大图点击查看大图点击查看大图

点击查看大图

jeraw
12
主题
174
回复
发表于Sat Apr 22 19:58:19 CST 2017   |  只看该作者 6#
不错!
点点
0
主题
4
回复
发表于Wed Oct 11 13:33:37 CST 2017   |  只看该作者 7#
我有个案子跟这方案像极了:)
月影
15
主题
89
回复
发表于Thu Apr 19 11:50:20 CST 2018   |  只看该作者 8#
点点 发表于 Wed Oct 11 13:33:37 CST 2017  7# 我有个案子跟这方案像极了:)
亏本出货 FM5009B  0.4元   原厂也拿不到这个价  需要可以拍链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.76a31deb5eswmi&id=560317491920 

菜菜大兵
0
主题
1
回复
发表于Wed Jun 20 09:15:34 CST 2018   |  只看该作者 9#
楼主这个风扇的外壳,是买的还是做的   拿你的DEMO做几个玩玩
人在他乡钟...
10
主题
6
回复
发表于Wed Jun 20 19:57:42 CST 2018   |  只看该作者 10#
今年的这种方案单片机才0.15,这种纯硬件的IC没有竞争力
13537662308
月影
15
主题
89
回复
发表于Fri Jun 22 10:30:38 CST 2018   |  只看该作者 11#
人在他乡钟工 发表于 Wed Jun 20 19:57:42 CST 2018  10# 今年的这种方案单片机才0.15,这种纯硬件的IC没有竞争力
单片机是可以做的到,但是升压部分还是的外置,这样算起来元件多了,总价也不会有什么优势,除非不用升压了,采用降压变速的方式,但是风扇的速度就慢了,不够凉快
天地天地
0
主题
1
回复
发表于Fri Oct 19 12:29:33 CST 2018   |  只看该作者 12#
0.15单片机你有吗?
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部