查看:
10904
回复: 11 |
业余调频发射电路集
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-09-10 11:56:52
|
只看该作者
1#
电梯直达
图1是较为经典的1.5km单管调频发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的,实际视距通信距离大于1.5km。笔者也曾将D40管换成普通三极管8050,工作电流有60~80mA,但发射距离达不到1.5km,若改换成9018等,工作电流更小,发射距离也更短。电路中除了发射三极管以外,线圈L1和电容C3的参数选择较重要,若选择不当会不起振或工作频率超出88~108MHz范围。其中L1、L2可用∮0.31mm的漆包线在∮3.5mm左右的圆棒上单层平绕5匝及10匝,C3选用5~20pF的瓷介或涤纶可调电容。实际制作时,电容C5可省略,L2也可换成10~100mH的普通电感线圈。若发射距离只要几十米,那么可将电池电压选择为1.5~3V,并将D40管换成廉价的9018等,耗电会更少,也可参考《电子报》2000年第8期第五版《简易远距离无线调频传声器》一文后稍作改动。 图1介绍的单管发射机具有电路简单,输出功率大,制作容易的特点,但是不便接高频电缆将射频信号送至室外的发射天线,一般是将0.7~0.9m的拉杆天线直接连在C5上作发射的,由于多普勒效应,人在天线附近移动时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。 图2为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2~C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88~108MHz,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DG12三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80~100mA。组成V3的三只3DG12可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1~L3用∮0.31mm漆包线在∮3.5mm圆棒上单层平绕。 图3为一种实用的50m调频型无线耳机发射部分电路。该电路分为振荡和信号放大部分。L1、C2~C5、V1等组成与黑白电视机高频头本振电路类似的改进型电容三点式振荡器,频率稳定性好,长时间工作不跑频,实践证明,业余情况下,采用该改进型的电容三点式振荡器完全能胜任。笔者用电烙铁直接烙焊V1的集电极数秒钟后,在三极管的温度很高的情况下,用普通收音机接收仍很正常,无跑频现象。振荡器的频率主要由L1和C2决定,通过微调L1,可以覆盖88~108MHz范围。音频信号经R6、C11耦合至V1的基极,V1的e、b极间电容随音频电压的变化而引起振荡频率的变化,实现频率调制。该电路中L1~L3用∮0.31mm漆包线在∮3.5mm圆棒上单层平绕。通过调整L1匝间间距微调振荡频率,再微调L2、L3的匝间间距以谐振于振荡频率,获得最大输出功率。 图4为晶振式发射机电路。电路中J、VD1、L1、C3~C5、V1组成晶体振荡电路。由于石英晶体J的频率稳定性好,受温度影响也较小,所以广泛用于无绳电话及AV调制器中。V1是29~36MHz晶体振荡三极管,发射极输出含有丰富的谐波成分,经V2放大后,在集电极由C7、L2构成谐振于88~108MHz的网络选出3倍频信号(即87~108MHz的信号最强),再经V3放大,L3、C9选频后得到较理想的调频频段信号。频率调制的过程是这样的,音频电压的变化引起VD1极间电容的变化,由于VD1与晶体J串联,晶体的振荡频率也发生微小的变化,经三倍频后,频偏是29~36MHz晶体频偏的3倍。实际应用时,为获得合适的调制度,可选择调制频偏较大的石英晶体或陶瓷振子,也可以采用电路稍复杂的6~12倍频电路。若输入的音频信号较弱,可加上一级电压放大电路。 |
|||
pcs3
1
主题
48
回复 |
发表于2016-09-27 22:45:09
|
只看该作者
2#
从高中就看到这个帖子了,应该是10多年前。
最坑爹的是,我傻乎乎的多少次打听图1中的D40在哪里能买到?后面发现这个管子根本就不存在!!!是作者杜撰的。
可见这篇文章是多么的不靠谱,还流传了这么多年。 专注能量回馈式电子负载开发,并网逆变、直流母线回馈等;
|
|||
无名指
0
主题
3
回复 |
发表于2016-11-04 09:01:18
|
只看该作者
3#
哈哈,记得我初中第一次做这个发射器,D40用的是9012 |
|||
创客老宋
4
主题
16
回复 |
发表于2017-02-12 17:48:24
|
只看该作者
4#
哈哈哈哈,蒙圈啦,真尴尬,没有此器件
创客老宋
供职于深圳市金聚宝科技有限公司
http://www.saxmcu.com
微信:s308894904
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-02-12 22:03:42
|
只看该作者
5#
做这种无线设备,最好有些仪器做调试工具,成功率才高。改天有空给大家介绍一些简单的仪器或方法。
|
|||
雪条
0
主题
1
回复 |
发表于2017-02-13 01:19:18
|
只看该作者
6#
10年前在二手市场淘了一个鬼子的C1970,用图1做,收发距离目测超过距离1KM
|
|||
狼
0
主题
1
回复 |
发表于2017-02-13 08:16:10
|
只看该作者
7#
有D40!10度年前我买过的,在郑州的电子市场。不过估计是其他管子打磨后重新刻的字符,建议用2SC2053替代,基本相当
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2017-03-22 15:02:44
|
只看该作者
8#
最简单的调频发射电路只要一只二极管一个铜丝绕的电感,一个电阻就搞定了,我制作成功过,用调频收音机接收,不过貌似距离不大,20米左右。
|
|||
无名兄018
0
主题
5
回复 |
发表于2018-01-23 10:20:10
|
只看该作者
9#
哈哈哈,D40是别人炒出来的,几十块钱一只,其实后来有人证实就是拿普通管子打磨的。电路倒是对的,只是要把那个K和点字去掉
|
|||
KevinChen
0
主题
72
回复 |
发表于2018-01-23 10:54:07
|
只看该作者
10#
D40和3DG12,我也被忽悠了很多年,拿《无线电》的目录查来查去找不到,后来得知3DG12是很老的管子(几十年),很难买到。D40从来没见过影子,很操蛋。
|
|||
AA
5
主题
19
回复 |
发表于2018-02-08 09:15:00
|
只看该作者
11#
20年前的电路了, 模拟电路不简单 即使现在做一个 要性能做的很好也不容易
|
|||
wy1082
0
主题
15
回复 |
发表于2022-07-02 12:11:49
|
只看该作者
12#
图一上学时用3DG201做过,只是谐波太多,多个频率都可以接收到
|
|