论坛首页 > 创客天地 > 奇思妙想 > 使用快充充电头做一个便携可调电...
查看:2853  |  回复:10
使用快充充电头做一个便携可调电源,谁有空做一个?
JLCSMT
【官方工作人员】
181
主题
978
回复
发表于Sat Apr 01 15:18:57 CST 2017   |  只看该作者 1# 电梯直达

QC3.0 快充充电头 是支持可调电压的,   只要我们做一个小小的控制板就能做成一个小的可调电源.

现在的QC3.0 理论上能到20V,  通过可调控制, 应该能输出5-20,中间任意一个电压 或者其他电压, 看控制板的复杂度了.

想想外出工作的时候 带着自己手机充电器再加一个小控制板,就不用带着一大坨笨重的变压器了.... 多么美好的想法呀!


谁有时间做一个??? 
该帖子已被JLCSMT于Sat Apr 01 15:19:07 CST 2017编辑过
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com 客服QQ:3001269142 工号:100
回复 收藏
  举报
风过琴弦
32
主题
159
回复
发表于Sat Apr 01 15:52:05 CST 2017   |  只看该作者 2#

应该不难做

干嘛用呢?输出需要什么接口呢

电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
Mosman
7
主题
74
回复
发表于Sat Apr 01 15:59:18 CST 2017   |  只看该作者 3#
你到淘宝上买一个吧60元
YJXXX
0
主题
2
回复
发表于Sat Apr 01 16:12:34 CST 2017   |  只看该作者 4#
你说的应该就是诱骗器,只是看需求用不用加上显示之类的。我这里有现成的诱骗板子一大堆,不止支持QC3.0,也支持MTK PE+,还有三星,华为的都可以 ,协议很全
就会画简单...
4
主题
201
回复
发表于Sat Apr 01 16:39:45 CST 2017   |  只看该作者 5#
YJXXX 发表于 Sat Apr 01 16:12:34 CST 2017  4# 你说的应该就是诱骗器,只是看需求用不用加上显示之类的。我这里...

诱骗器只能用来测试充电器的输出能力吧? 楼主是提出一个想法,做5-20V可调电源。

我觉得想法很好。

YJXXX
0
主题
2
回复
发表于Sat Apr 01 17:01:52 CST 2017   |  只看该作者 6#

想法挺好的。

诱骗器测试不了充电器的输出能力,只能测试协议,只是上面有个显示屏可以读取电流电压的信息而已,还是需要有负载去做sink的。诱骗器只是模拟sink的通信协议,功率输出部分其实相当于串了两个usb座子。而且你说的电压也不全,应该是3.6V到20V.200MV步进调节。

條碼設備
5
主题
163
回复
发表于Sat Apr 01 17:51:09 CST 2017   |  只看该作者 7#

支持, 哪位搞电源的做一个吧!

我就想买一个, 方便携带, 不占位置,

我用得着的功能:

1.显示输出电流, 不用太精确, +-几mA级别够用, 当然越精确越不嫌精确

2.电压显示同上

3.按钮调节,步进为0.1V或者0.2V或者可设置

4.输出有USB插座,还有两根可以插鳄鱼夹的

5.能够限流


这种电源块头太大, 不论工作室还是现场, 都很不方便:

点击查看大图


条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
小差
27
主题
292
回复
发表于Sun Apr 02 00:11:51 CST 2017   |  只看该作者 8#
直接做个5V升降压模块就可以了吧?
Gabriel
1
主题
1
回复
发表于Tue May 22 21:23:26 CST 2018   |  只看该作者 9#

不是有现成的boost-buck模块么,换电位器加电压表想怎么玩怎么玩


一只玩音频的小萌新~~~
Lee
1
主题
122
回复
发表于Tue May 22 22:32:58 CST 2018   |  只看该作者 10#

梯度可调的好做,用这种东西的场合很显然是便携性第一,精度第二的。

其次的话精度确实也不高,现在的快充升压都是开环的,精度基本只能保证到0.2v的样子

还有就是电流,这样子做出来肯定是没有限流什么事的,就是单纯的当个电源用,倒也确实很方便,大部分时候只是要个电而已,不需要大功率也不需要精确的参数设计。

最后一点,我可以给你做诶,还是很简单的

28940
0
主题
20
回复
发表于Sat Jul 14 23:30:24 CST 2018   |  只看该作者 11#
QC4 PPS 20mV步进 恒压恒流诱骗器飘过
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部