查看:
11828
回复: 14 |
使用快充充电头做一个便携可调电源,谁有空做一个?
|
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-04-01 15:18:57
|
只看该作者
1#
电梯直达
QC3.0 快充充电头 是支持可调电压的, 只要我们做一个小小的控制板就能做成一个小的可调电源. 现在的QC3.0 理论上能到20V, 通过可调控制, 应该能输出5-20,中间任意一个电压 或者其他电压, 看控制板的复杂度了. 想想外出工作的时候 带着自己手机充电器再加一个小控制板,就不用带着一大坨笨重的变压器了.... 多么美好的想法呀! 谁有时间做一个??? 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2017-04-01 15:52:05
|
只看该作者
2#
应该不难做 干嘛用呢?输出需要什么接口呢 电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-04-01 15:59:18
|
只看该作者
3#
你到淘宝上买一个吧60元
|
|||
YJXXX
0
主题
2
回复 |
发表于2017-04-01 16:12:34
|
只看该作者
4#
你说的应该就是诱骗器,只是看需求用不用加上显示之类的。我这里有现成的诱骗板子一大堆,不止支持QC3.0,也支持MTK PE+,还有三星,华为的都可以 ,协议很全
|
|||
就会画简单双面板
4
主题
200
回复 |
发表于2017-04-01 16:39:45
|
只看该作者
5#
诱骗器只能用来测试充电器的输出能力吧? 楼主是提出一个想法,做5-20V可调电源。 我觉得想法很好。 |
|||
YJXXX
0
主题
2
回复 |
发表于2017-04-01 17:01:52
|
只看该作者
6#
想法挺好的。 诱骗器测试不了充电器的输出能力,只能测试协议,只是上面有个显示屏可以读取电流电压的信息而已,还是需要有负载去做sink的。诱骗器只是模拟sink的通信协议,功率输出部分其实相当于串了两个usb座子。而且你说的电压也不全,应该是3.6V到20V.200MV步进调节。 |
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-04-01 17:51:09
|
只看该作者
7#
支持, 哪位搞电源的做一个吧! 我就想买一个, 方便携带, 不占位置, 我用得着的功能: 1.显示输出电流, 不用太精确, +-几mA级别够用, 当然越精确越不嫌精确 2.电压显示同上 3.按钮调节,步进为0.1V或者0.2V或者可设置 4.输出有USB插座,还有两根可以插鳄鱼夹的 5.能够限流 这种电源块头太大, 不论工作室还是现场, 都很不方便: 条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-04-02 00:11:51
|
只看该作者
8#
直接做个5V升降压模块就可以了吧?
|
|||
Gabriel
1
主题
1
回复 |
发表于2018-05-22 21:23:26
|
只看该作者
9#
不是有现成的boost-buck模块么,换电位器加电压表想怎么玩怎么玩 Misplaced Self-adjoint Operator
|
|||
Lee
1
主题
122
回复 |
发表于2018-05-22 22:32:58
|
只看该作者
10#
梯度可调的好做,用这种东西的场合很显然是便携性第一,精度第二的。 其次的话精度确实也不高,现在的快充升压都是开环的,精度基本只能保证到0.2v的样子 还有就是电流,这样子做出来肯定是没有限流什么事的,就是单纯的当个电源用,倒也确实很方便,大部分时候只是要个电而已,不需要大功率也不需要精确的参数设计。 最后一点,我可以给你做诶,还是很简单的 |
|||
28940
1
主题
27
回复 |
发表于2018-07-14 23:30:24
|
只看该作者
11#
QC4 PPS 20mV步进 恒压恒流诱骗器飘过
|
|||
蓝色SKY
4
主题
23
回复 |
发表于2019-04-10 18:42:17
|
只看该作者
12#
数码之家就有,自己去看看,老站DIY板块
|
|||
lhxtzlhxtz
1
主题
4
回复 |
发表于2019-11-03 15:23:28
|
只看该作者
13#
你的想法不错!
|
|||
棠城实验室
1
主题
24
回复 |
发表于2019-12-19 22:17:30
|
只看该作者
14#
充电电源与普通的电源应该是有差别的吧?
|
|||
天饰太阳能
0
主题
5
回复 |
发表于2020-05-27 11:47:25
|
只看该作者
15#
做的话并不难,主要是能有多少市场,现在就是人工贵,开发费用太高了
中山市天饰照明科技有限公司专业生产一体化,分体式太阳能路灯(庭院灯)。全系列采用MPPT充电控制器,充电效率比普通产品高30%以上,节省太阳能板功率,从而产品的性价比更高。
|
|