论坛首页 > 创客天地 > 方案应用展 > 便宜又大碗的4ch 12bit DAC,I2C...
查看:1482  |  回复:8
便宜又大碗的4ch 12bit DAC,I2C接口,来自国际大厂microchip
howmoney
4
主题
9
回复
发表于Wed Jun 20 17:35:16 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达
4通道电压输出 DAC,每一路带运放缓冲器

内置EEPROM,可存储DAC code和I2C地址

内置2.048V参考,也可外接(VDD管脚)

输出范围:
使用内部参考时
    0.000V to 2.048V with Gain Setting = 1
    0.000V to 4.096V with Gain Setting = 2
使用外部参考时
    0.000V to VDD

DNL(typical) ±0.2 Least Significant Bit (LSB)

设置时间: 6 μs (typical)
供电电压: 2.7V to 5.5V
 I2C Interface:
- 可设置I2C地址,存储在EEPROM中
- Standard (100 kbps), Fast (400 kbps) and High Speed (HS) Mode (3.4 Mbps)
10 MSOP 封装
工作温度: -40°C to +125°C

 


购买链接:https://item.szlcsc.com/109426.html

 
回复 收藏
  举报
leo
3
主题
6
回复
发表于Thu Jun 21 00:31:59 CST 2018   |  只看该作者 2#
输出多少样率?
革命者8
3
主题
19
回复
发表于Fri Jun 22 15:30:30 CST 2018   |  只看该作者 3#
正在使用该芯片,无奈上次在购买那么多元件居然漏买了。。。。
howmoney
4
主题
9
回复
发表于Sun Jun 24 11:53:26 CST 2018   |  只看该作者 4#
leo 发表于 Thu Jun 21 00:31:59 CST 2018  2# 输出多少样率?

不太理解“样率”,我找了相关的参数:

1、I2C速率:支持100K,400K和3.4M

2、输出稳定时间(settling time):6us

 


3、输出压摆率:0.55V/us

howmoney
4
主题
9
回复
发表于Sun Jun 24 11:54:12 CST 2018   |  只看该作者 5#
革命者8 发表于 Fri Jun 22 15:30:30 CST 2018  3# 正在使用该芯片,无奈上次在购买那么多元件居然漏买了。。。。
兄弟识货,这是个好片子前两天刚到货的,可能你上次买的时候还没库存。
革命者8
3
主题
19
回复
发表于Thu Jul 05 16:39:04 CST 2018   |  只看该作者 6#
howmoney 发表于 Sun Jun 24 11:54:12 CST 2018  5# 兄弟识货,这是个好片子前两天刚到货的,可能你上次买的时候还没...
确实是的,买的时候没有,买完他居然有了!
howmoney
4
主题
9
回复
发表于Mon Jul 09 16:27:51 CST 2018   |  只看该作者 7#
革命者8 发表于 Thu Jul 05 16:39:04 CST 2018  6# 确实是的,买的时候没有,买完他居然有了!
下次再买就有了
wjhlhy
0
主题
1
回复
发表于Fri Sep 14 20:47:37 CST 2018   |  只看该作者 8#
MCP4728出现器件地址不能设置问题,使用出厂默认地址(A2、A1、A0为000)可以工作,我使用之前在Mouser采购的是正常可设置的,到Microchip官网查了下数据手册最新是2010年版本的,与当时设计参考文档一致。由于是调试好的电路我未再次研究时序,但测试了几片早期库存均未出现不能设置地址现象,难道是假货吗?
HelixSulG
0
主题
3
回复
发表于Wed Dec 12 15:38:36 CST 2018   |  只看该作者 9#
wjhlhy 发表于 Fri Sep 14 20:47:37 CST 2018  8# MCP4728出现器件地址不能设置问题,使用出厂默认地址(A2、A1、A...
我的也不能设置地址,设置地址的指令到了第三字节总是不能正常ack。您的问题现在解决了吗?
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部