查看:
8166
|
回复:
10
|
原理图,PCB layout
|
|||
forgetter
1
主题
0
回复 |
发表于2017-04-08 19:51:56
|
只看该作者
1#
电梯直达
从事硬件研发多年,主要是原理图设计,PCB layout,硬件调试到PCBA..以及部分基于单片机的编程; 之前也一直用嘉立创打一些简单的两层板,看到有这么个服务平台,考虑空闲时兼职...贴补下; 由于是兼职,有机会的话考虑接一些比较简单的项目,短时间能完成的。可以从原理图到PCBA,以及单片机应用;然后需要需求明确;有结构要求的提供相应dxf; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 软件:cadence orcad allegro 16.6; 做过产品:主要是基于arm和intel X86的一些板卡以及一些简单的单片机的板子;其中基于arm的主要是用过全志的SOC,瑞星微的RK3188,RK3288等;AMLOGIC的AML8726-MX/M3等; 基于X86的主要是低功耗的baytrail系列和braswell系列; 案例: ARM内核的一些板子:
X86的部分板子: PCB实物: |
|||
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2017-04-08 19:59:50
|
只看该作者
2#
你这技术还出来做兼职呀
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2017-04-08 20:04:00
|
只看该作者
3#
直接叫老板加薪得了?? 我画的板所有连线基本不超过1000根。
|
|||
ChessWorld
36
主题
819
回复 |
发表于2017-04-09 00:12:03
|
只看该作者
4#
中央部分的图,线好多,不会是自动布线的结果吧? 如果是人工拉线,那得多费时间呢。。 |
|||
我也是
6
主题
103
回复 |
发表于2017-04-09 09:05:37
|
只看该作者
5#
这种板子自动布线基本行不通的
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2017-04-09 18:34:36
|
只看该作者
6#
画ARM的东西是要一定的技术的
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2017-04-09 20:27:57
|
只看该作者
7#
我常年都有PCB layout的需求,但是看到你做的这个这些都是这么复杂的板子,们我这边可能没有这么复杂的板子。 技术实力可能你已经过剩了。。。 layout 您这边方便给个简单的报价方式么?
|
|||
先悦电子
3
主题
24
回复 |
发表于2017-04-09 21:12:08
|
只看该作者
8#
高手,
|
|||
猜猜我是谁
1
主题
128
回复 |
发表于2017-06-05 14:56:59
|
只看该作者
9#
高手,不能埋没了
立创商城业务代号L 公司网址www.szlcsc.com/L
|
|||
丹尼洛lolo
0
主题
5
回复 |
发表于2018-05-17 14:25:10
|
只看该作者
10#
怎么联系啊
|
|||
一剪梅666
0
主题
5
回复 |
发表于2018-06-19 11:46:30
|
只看该作者
11#
请问能给了联系方式吗?我空余时间比较多的
|
|