查看:
6210
|
回复:
17
|
商城这个筛选工具真的很难用
|
|||
香蕉香蕉
7
主题
24
回复 |
发表于2018-06-28 17:44:17
|
只看该作者
1#
电梯直达
今天在选型一个mos,筛选功能用的真是操心。
问题1.有横向还有竖向框,混乱。 问题2.横向排列的是大类,用下面的进度条拉很不方便,竖向的是细选,更加不方便,总之一句话,就是不能一眼看清全局,比如说要单独筛选SOT23 与263这个选线,需要拉来拉去找好久。 问题3.比如刚才这个封装问题,其实常用的封装就那么几种,但是这里面的选项提供了好几十种,有的封装晒出来的物料其实只有一个型号,我建议这些很不常用的归类为其他就好, 封装常用的就是SOT23,SOT89,SOP8,252,263 220 247 QFN 这几个类 问题4,说真的,你现在问我TO-263-2 和TO-263-2L的区别?我还真不知道。我相信90%的人不知道。 我个人建议可以改成下面这种形式 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-06-28 20:30:14
|
只看该作者
2#
理解,确实有些地方可以改进! 比如:拖拉效果、选择框的尺寸、帅选的速度等等。 当前看到的 TO-263-2L、TO-252AA 这些应该是原厂的封装名称。由于各个芯片厂家在封装名称上不是很统一(SOP8这个常见的,估计就有7~8称呼,其它更不用说), 因此结果,在我们商城这个集中地就凸显出这种“封装名”的"杂"。 为方便用户,对于外观一致,我们商城的工程部会做一些“纠正”成较直观和较统一的封装名称,但由于工作量较多,不断新增的商品,还没来得急那样全部加工处理, 所以就出现一些类似TO-263-2L、TO-252AA的称呼。 |
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2018-06-28 20:48:40
|
只看该作者
3#
没有筛选,估计更难找到。 今天这个MOS管的筛查有问题,开发还在核查。另外一个用户也反馈这个MOS管问题 |
|||
单片机哪家强
3
主题
17
回复 |
发表于2018-06-28 20:49:33
|
只看该作者
4#
确实很难用,用户体验极差。 同样以mos为例,我要选型Rds(on)在10毫欧以内的mos,那么就要在筛选条件中把0.67到10的上百个选型逐一勾上。
|
|||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-06-28 20:56:26
|
只看该作者
5#
看到楼上的帖子,我笑的咖啡都喷出来了
MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
|||
单片机哪家强
3
主题
17
回复 |
发表于2018-06-28 20:57:10
|
只看该作者
6#
理想的筛选方法是:给定上限、下限。 参考DIODES的选型网页: https://www.diodes.com/zh/products/discrete/mosfets/mosfet-master-table/#RDS(ON) Max @ VGS (10V):%7B%22min%22%3A0.52%2C%22max%22%3A%2210%22%7D 只需要在上限的框中输入10,立即就完成了10毫欧以内的MOS的筛选。
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2018-06-28 21:42:50
|
只看该作者
7#
re 其实已经很不错了,就是楼上这个按范围筛选非常实用,看什么时候能加上~ 选mos管之类器件时特别有用 |
|||
AST
0
主题
10
回复 |
发表于2018-06-28 21:56:35
|
只看该作者
8#
输入 0.2Ω 1210 ,想要0.2欧姆的电阻,结果出来400多个结果,无法过滤,只能一页页的找。
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2018-06-28 23:43:58
|
只看该作者
9#
你可以看一下digikey是怎么部分解决这个问题的。有现成的它山之玉,何不借鉴
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2018-06-28 23:51:12
|
只看该作者
10#
筛选功能当然是大大的有用,只是改进的空间还是有的,和广大人民群众的日益高涨的需求还有一点点距离。我还希望添加一下无效参数消隐的功能。 比如同样是mos管,我选了N沟道,D2PAK封装,那么在应用筛选之后,这些无效的参数就应该隐藏起来,方便大家进一步筛选可用的Rds啊电流啊什么的。 具体还是建议操作一下digikey。 https://www.digikey.com/products/en/discrete-semiconductor-products/transistors-fets-mosfets-single/278
|
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2018-06-29 00:00:19
|
只看该作者
11#
简单粗暴一点的临时改动方式真的也很简单。 无效参数你们已经有一个disabled class,只要再给这个class加一个属性 display:none就可以了 看看隐藏后的参数筛选是不是超级清爽?
|
|||
单片机代烧录
1
主题
10
回复 |
发表于2018-06-29 09:27:07
|
只看该作者
12#
关于搜索问题:在中间搜索栏搜索不精准,我一般在左侧分类进行搜索,但是搜索同值的贴片磁珠,有些没有搜索全面。如下图:
上图是搜索栏搜索的结果。
上两图是分类出来的截图。 为什么分类中0805的料选择通道是阴影的,既搜索不出C194020这颗料。 |
|||
Jason
12
主题
191
回复 |
发表于2018-06-29 10:51:24
|
只看该作者
13#
因为他们还有很多物料的属性和类别信息是错的。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-06-29 11:01:26
|
只看该作者
14#
"搜索不出C194020这颗料"--- 我刚查了,是因为这个商品的参数值还没录入系统。
从编号来看,这个是新购入的商品。目前,我们商城商品的参数录入都是有些滞后的。 |
|||
ayumi7
0
主题
37
回复 |
发表于2018-06-29 16:11:03
|
只看该作者
15#
商城确实 有分类错误的 我搜的一个红外接收头 明明是贴片的 却归类为 直插 !!! |
|||
香蕉香蕉
7
主题
24
回复 |
发表于2019-05-29 12:09:28
|
只看该作者
16#
我N年前就反馈了这个筛选框问题了,真的很糟心,不好用~
|
|||
香蕉香蕉
7
主题
24
回复 |
发表于2019-05-29 12:10:30
|
只看该作者
17#
赞同一楼的说法 1.总之一句话,就是不能一眼看清全局 2.其实常用的封装就那么几种,但是这里面的选项提供了好几十种,有的封装晒出来的物料其实只有一个型号,我建议这些很不常用的归类为其他就好 |
|||
microbear
【官方工作人员】
0
主题
65
回复 |
发表于2019-05-30 22:05:36
|
只看该作者
18#
这个功能我们已经在开发中 新的功能将提供 行业通用封装名称 和 厂商封装名称 两列同时提供选择 行业通用封装名称可以快速进行筛选,比如行业通用封装名称 SOP8 将包含 SOP8, SOIC8 SOP-8 SOP-8-150mil等厂商封装名称。 但由于封装数据千差万别,很多类似名称都有一些细微的差别,所以行业通用封装名称仅供参考,不能作为最终筛选依据。需要客户在初步筛选后再次核对确认。 |
|