查看:
30843
回复: 23 |
嘉立创的双面板阻抗测量及分析
|
|||
leo
3
主题
6
回复 |
发表于2018-07-02 17:27:31
|
只看该作者
1#
电梯直达
论坛里置顶的阻抗板的帖子提到了嘉立创的阻抗生产控制的工艺。这里添加一下我公司在嘉立创生产的双面板的测量结果。 既然都已经开始做高端阻抗控制,也希望嘉立创能够把测量做到位。置顶的帖子里都没有提到所用的测试设备和频率范围等的测试数据,没办法只好自己动手了。 通过使用VNA来测量射频线的阻抗是业界公认的标准方法,频率由网络分析仪决定,目前我公司对测试板标定的是1GHz 到 6.5 GHz的范围。采用CMT的S5065来测试,校准件为S9011T。 由于TRL校准方式需要有标准的50欧姆的TLine作为THRU和Line的参照阻抗,因此如果校准件本身特征阻抗不准确会导致有整体的系统偏差。所以需要先根据理论经验公式先得到一个接近的数值,再根据实际制作的测试对象进行调整。关于TLine的特征阻抗的公式一般有常用的对Microstrip计算一般通过SI9000来计算先获得一个大概范围。 可以看到实际在宽高比低的时候经典的公式与仿真或测量都有偏差。我们采用了Coplanar Wave Guide的传输线设计,其阻抗如下图: 测试版上包括了24mil,27mil和0.8mm宽的CPWG 测试线。长度各有15mm,40mm和150mm三种。测试的接口依次包含了 1. SMA to SMB 转接口 2. SMB 板边接口 3. MM8130-2600 射频天线探针接口 4. 4mm长的接口延长端(用来给探针留出空间) 校准平面在二端测试中定义为4mm长的接口延长端之后。 另外我们还添加了 75mm 长的两根 Beatty Line,作为辅助测试对象。
测试结果如下:
可以看到 0.8mm宽的已经低到快46欧姆了,而24mil的略高于50欧姆,27mil的正好。 从图中还可以看到由于测试接口带来的影响,而这两个特别低的标志性波谷正好可以用来标定线上的传播速率。
斜率代表 11.63 ps/mm 截距 刚好对应的是测试接口部分的长度。 最后两个 Beatty Line的结果 用来验证测试的准确性。
可以看到中间有明显的一段降低到快30欧姆。 最后的最后,吐槽一下嘉立创的拼版,在做这个测试板的时候,说我这个拼了6块,要加价250元!而且打孔太多了,又加100元!总价变成了564元!!! 结果我把整块拆成了3块提交,总价格反而降到了 239元!!! 跟审核的唐S沟通了好久,就算我是重要客户也不给调整价格。。。实在生气,要大力吐槽! |
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2018-07-02 17:43:37
|
只看该作者
2#
就看你这个报告的价值,这笔费用JLC 就应该给你报销了。
SMT从业员,需要可联系。
|
|||
顺其自然
0
主题
21
回复 |
发表于2018-07-02 23:09:01
|
只看该作者
3#
这个JLC应该免除费用。
|
|||
顺其自然
0
主题
21
回复 |
发表于2018-07-02 23:24:00
|
只看该作者
4#
楼主既然测试了。顺便把铜厚、板厚、走线和地间距这些也标出来,方便有需要的参考。
|
|||
njyq2008
2
主题
68
回复 |
发表于2018-07-03 08:51:25
|
只看该作者
5#
嘉立创两层板没有做阻抗控制的,楼主有没有测过呢?
低成本高性能电流检测方案 INA180 http://club.szlcsc.com/article/details_10515_1.html
|
|||
John
6
主题
276
回复 |
发表于2018-07-03 09:13:50
|
只看该作者
6#
楼主才重要客户,我们VIP客户拼板都还是小心翼翼的
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|||
chendiy
1
主题
3
回复 |
发表于2018-07-03 13:23:25
|
只看该作者
7#
感谢分享,
|
|||
leo
3
主题
6
回复 |
发表于2018-07-03 14:39:36
|
只看该作者
8#
用的就是最普通的 0.8mm板绿油 1oz铜厚 top和bottom都覆铜接地了,CPWG走线,留的间距全部是6mil。 打样是5片 测得结果很一致。 |
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2018-08-10 10:05:19
|
只看该作者
9#
感谢楼主,楼主画这么多精力测试确实可以找我们相应人员此次打样免费,报销!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-05-23 10:06:39
|
只看该作者
10#
话说谁还不是重要客户了?偷偷告诉你,只要是客户就是重要客户哦! 题主,能否把你所用的机器及测试方法拍图上传,让我们也见识、学习一下? |
|||
天可呆呆
0
主题
2
回复 |
发表于2019-05-24 17:26:59
|
只看该作者
11#
小菜鸟想打个集成NRF2401的板子,天线部分不知道怎么处理。。。
|
|||
A333014
0
主题
2
回复 |
发表于2019-06-18 15:19:25
|
只看该作者
12#
求具体测试设备和测试方法,让我学习一下,谢谢!
|
|||
花好月圆
2
主题
81
回复 |
发表于2019-06-25 09:44:56
|
只看该作者
13#
你的测试板厚是0.8mm,,,请问一下,板厚1.0mm,,,或者1.6mm 对于阻抗的影响,是变大了,还是变小了? |
|||
maithon
1
主题
29
回复 |
发表于2019-07-16 22:09:00
|
只看该作者
14#
这个说明工艺控制很稳定,符合设计需求。
|
|||
KSH84222
1
主题
4
回复 |
发表于2019-08-10 10:05:43
|
只看该作者
15#
这个测试很有参考意义!
|
|||
PeterYu
0
主题
19
回复 |
发表于2019-08-23 08:10:09
|
只看该作者
16#
学习学习,学习学习。
|
|||
topwon
0
主题
5
回复 |
发表于2019-08-28 09:39:21
|
只看该作者
17#
斜率代表 11.63 ps/mm,那么换算出来的铜皮走线中电信号的传播速度就是0.86x10^8米/秒咯?只有真空光速的29%啊。
|
|||
not30
3
主题
12
回复 |
发表于2020-06-19 00:46:49
|
只看该作者
18#
楼主做的测试非常感谢,但是有个疑问,用软件计算出来的数据和楼主的数据偏差怎么解释呢? 是哪个参数不对呢? 这个疑问解不开,心里没底
|
|||
Evan1
0
主题
2
回复 |
发表于2020-08-20 11:56:55
|
只看该作者
19#
跟上面的兄弟一样的问题,用软件计算出来的数据和楼主的数据偏差比较大,请问是哪个有问题?
|
|||
冷月无烟
1
主题
8
回复 |
发表于2020-08-21 08:17:41
|
只看该作者
20#
模型不一样,楼主的阻抗是有共面参考跟叠层参考的。 小助手里面只是叠层参考 |
|||
not30
3
主题
12
回复 |
发表于2021-01-11 13:56:53
|
只看该作者
21#
不是模型不同,(第一张手机截图)是小助手上的参数,填到楼主所描述的相应模型中,(第二张软件计算后的截图)小助手和楼主提供的参数综合在一起填入软件,但计算出来的结果有偏差!
|
|||
presto
1
主题
4
回复 |
发表于2021-03-08 17:38:38
|
只看该作者
22#
楼主辛苦,我最近也在用JLC工艺做射频板,顺便补充下4层TG155的射频测试情况:1英寸的线条损耗,没做de-embed。基本上看8G勉强可用,6G以下应该没问题。PS 楼主射频板的孔也不算多,看我另外一贴 http://club.szlcsc.com/article/details_49244_1.html
|
|