查看:
19092
回复: 25 |
TPS5430 芯片总是烧掉
|
|||
哭泣的小露珠
8
主题
8
回复 |
发表于2018-07-05 14:34:02
|
只看该作者
1#
电梯直达
各位 下午好 !
我做的一个降压电路 用的是TPS5430,正常上电用稳压电源的output 键输出 是正常的; 当稳压电源output正在放电状态往上面接 就会导致R1和芯片两个原件都会挂掉 |
|||
哭泣的小露珠
8
主题
8
回复 |
发表于2018-07-05 14:34:27
|
只看该作者
2#
还请各位帮忙分析一下 是我哪里出了问题 |
|||
chen123
0
主题
1
回复 |
发表于2018-07-05 15:09:42
|
只看该作者
3#
R1为10K,理论上是烧不坏的。就算是24V直接加在10K电阻上,也不应该烧坏。
|
|||
哭泣的小露珠
8
主题
8
回复 |
发表于2018-07-05 15:34:36
|
只看该作者
4#
这个问题解决了 主要是由于我D1没有进行焊接 ,导致电感放电把芯片击穿了,焊接上M7之后25 26V这样都是可以的,但是达到29V的时候在热拔插的情况下,芯片还是会挂; |
|||
大大黄蜂
0
主题
1
回复 |
发表于2018-07-05 17:57:10
|
只看该作者
5#
D1是肖特基二极管才对,比如SS34
|
|||
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2018-07-05 19:05:35
|
只看该作者
7#
正解!
|
|||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2018-07-05 23:00:42
|
只看该作者
8#
这款芯片很扎实的 保护也很完善 如果烧的话,十有八九是你自己的问题 |
|||
John
6
主题
276
回复 |
发表于2018-07-06 09:53:29
|
只看该作者
9#
问题大多在layout,原理图画对了就行,不太能作为判断的依据
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|||
ER
0
主题
14
回复 |
发表于2018-07-06 10:47:42
|
只看该作者
10#
C3位置增加一个电解电容(10uF-100uF)测试下
|
|||
工程凌凌发
2
主题
11
回复 |
发表于2018-07-06 15:24:43
|
只看该作者
11#
上PCB LAYOUT图
|
|||
Wattle0Hua
6
主题
110
回复 |
发表于2018-07-06 15:41:12
|
只看该作者
12#
你用的什么二极管?
layout啥样的
|
|||
哭泣的小露珠
8
主题
8
回复 |
发表于2018-07-06 16:01:07
|
只看该作者
13#
|
|||
无锡粽子
16
主题
197
回复 |
发表于2018-07-06 18:37:27
|
只看该作者
14#
看到U1中间的焊盘……
MUN5214T1G,进多了13盘,清仓价出,朋友帮帮忙 http://item.szlcsc.com/188094.html
|
|||
Wattle0Hua
6
主题
110
回复 |
发表于2018-07-07 01:01:08
|
只看该作者
15#
这布局布线无力吐槽……
抄手册上的也好啊,省事还基本不会出错
二极管用的啥?电感用的啥?
|
|||
Leozrj
8
主题
34
回复 |
发表于2018-07-07 20:31:24
|
只看该作者
16#
和10楼想法相同
|
|||
哭泣的小露珠
8
主题
8
回复 |
发表于2018-07-09 10:53:08
|
只看该作者
17#
电感用的是100uH的 二极管用的是ss34 现在主要存在时而好使 时而上电就烧 主要体现在R2 10K 的电阻烧坏 芯片的7脚8脚被击穿导通其他器件完好无损 |
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2018-07-09 11:49:22
|
只看该作者
18#
感觉布线比较随意,电压取样 ,请放置在电容之后, 线的粗细是否要调整下 位置距离有点随意,电感附近其他信号线尽量远离 滤波电容靠近IC 输出电压取电需要在电容之后,高频来说,短短线路影响比较大,直接从电感端取点觉得不妥。 个人感觉可能是布线设计部好造成。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||
power22
1
主题
3
回复 |
发表于2018-12-05 13:33:13
|
只看该作者
19#
有没有比TPS5430输入电压低的DC-DC芯片?管脚顺序与TPS5430相同
|
|||
水上漂老张
13
主题
191
回复 |
发表于2018-12-09 02:58:47
|
只看该作者
20#
输入是半波整流吧?滤波电容才10微法,这样能工作就不错了。
长期承接单片机类软硬件开发,QQ: 809668534 邮箱:bx133@126.com 电话/微信:15194925233
|
|||
abc
2
主题
22
回复 |
发表于2019-03-07 15:00:50
|
只看该作者
21#
C3有没有装,输入电压高的话加大C3的容量。碰到过同样的问题。
|
|||
CAICAI
0
主题
1
回复 |
发表于2019-06-09 16:34:07
|
只看该作者
22#
29V肯定烧
|
|||
maithon
1
主题
29
回复 |
发表于2019-06-13 10:42:34
|
只看该作者
23#
PCB器件布局好乱,L,D ,LX节点短而粗,FB 不要从L那里引线,boot C可以放远点,让出位置。
|
|||
123444hi
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-05 08:09:59
|
只看该作者
24#
我想布一个24V转12V的电路,也是用TPS5430,不知道输出电容,电感取多大合适?电感33uh,输出电容220uf还是100uf比较合适
|
|||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2019-12-05 12:32:15
|
只看该作者
25#
你这个布线太垃圾了了,可以到B站看看有个视频教程,专门讲怎么给TPS5430布线的 https://www.bilibili.com/video/av70822493?from=search&seid=6832888621467548192 |
|||
陈小明12
0
主题
2
回复 |
发表于2023-03-07 10:04:19
|
只看该作者
26#
|
|||
大理寺的大狸子
0
主题
1
回复 |
27#
我也用的54302,上电就烧,有时候还能爆炸, 这种一般啥原因呢各位
|
|