论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > 数据中心100G QSFP28光模块优势
查看:136  |  回复:0
数据中心100G QSFP28光模块优势
专说光通信
99
主题
4
回复
发表于Fri Jul 06 14:48:43 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达

关于100G QSFP28光模块

 

100G QSFP28光模块的封装方式和40G QSFP+光模块一样,且都采用4个光纤通道来传输数据,不同的是,100G QSFP28光模块各个光纤通道的传输速率最高能达到28Gbps,主要用于100G传输应用。与100G CFP光模块相比,100G QSFP28光模块更能适应高密度布线,受到了大多数数据中心的广泛青睐。

  

QSFP28光模块正好符合这些要求,下面分别从端口密度、功耗和成本三个方面将QSFP28光模块与其他100G光模块进行比较。

 

100G QSFP28光模块的优点

 

端口密度

第一代100G光模块是体积非常大的CFP光模块,随后又出现了CFP2CFP4光模块,其中CFP4光模块是目前最新一代的100G光模块,其宽度只有CFP光模块的1/4,封装大小和QSFP+光模块的封装大小一致。而QSFP28光模块的封装样式比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度,事实上,一个1RU交换机的前面板上总共可以安装36QSFP28光模块。

 

功耗

QSFP28光模块工作时的功耗通常不超过3.5W,而其他100G光模块的功耗通常在6W24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。

 

成本

现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连解决方案主要是10G-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有10G网络架构的基础上直接升级到40/100G网络将会节省大量的时间和成本。因此,数据中心的主要互连趋势之一是在不改变现有双工多模基础网络架构的情况.下从10G网络升级到40/100G网络。在这种情况下,MPO/MTP可分支光缆无疑是10G40/100G升级的理想解决方案。

 

 

易飞扬(Gigalight)是全球光互联领域设计革新者。系列光互联产品包括:光模块,光无源器件,有源光缆 ,高密度(MPO)布线,云编程器和诊断仪等。主要覆盖数据中心和云计算,城域网和广播视讯,移动网和5G光传输三大领域.易飞扬通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的产品全球供应商。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)

回复 收藏
  举报
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部