论坛首页 > 交流专区 > 谈天说地 > 用于无线传感器网络应用的超声波...
查看:253  |  回复:0
用于无线传感器网络应用的超声波传感器
sensor
74
主题
10
回复
发表于Thu Jul 19 14:43:05 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达

随着技术的进步,无线网络的使用日益普及。 无线传感器网络(WSN)允许远程收集数据以供审查。我们已经写过关于物联网文章,它是真实世界的应用程序。在本文中,我们将详细介绍WSN技术,它与物联网的关系,受益于无线传感器网络的行业,以及超声波传感器如何适应您的无线传感器网络。

  



什么是无线传感器网络(WSN)技术?

 

无线传感器网络(Wireless Sensor Networks, WSN)是一种分布式传感网络,由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中被感知对象的信息,并发送给观察者。传感器、感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。它的末梢是可以感知和检查外部世界的传感器。

 

无线传感器网络监测的是什么?

 

温度、声音、压力、或者更多。

 

无线传感器网络(WSN)和物联网有什么区别?

 

无线传感器网络听起来与应用中的物联网非常相似。无线传感器网络是物联网领域的一部分。作一个形象的比喻,在物联网中传感器被比喻成物联网的手,手指,眼睛和耳朵等感官。传感器需要连接到物联网平台,以便传达他们收集的信息。无线传感器网络(WSN)是作为数字世界的桥梁。通过云服务或数据库,物联网作为一个中心,使用所有收集的数据来开发有意义的解释。

 

使用无线传感器网络和物联网的行业

 

 

智慧城市

 

无线传感器网络使传感器形成局部物联网,实时地交换和获得信息,并最终汇聚到物联网,形成物联网重要的信息来源和基础应用。智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。例如:智能停车是一种监控城市停车位的解决方案;废物管理允许监测容器中的垃圾水平,从而优化路线。节省劳动力成本和污染汽车排放;监控交通拥堵以优化步行和驾驶路线;智能照明可根据天气情况在街灯中实现自适应照明。根据我国智慧城市的发展现状工釆网提供两款相对应的超声波传感器解决方案。

  

超声波传感器 - MB1004是一款专门有高低电平报警信号输出的接近传感器,可测范围可达213cm,适用于行人检测、停车检测等。当行人进入检测范围内,MB1004就会输出由低电平变成高电平的报警信号。同时它也具备输出目标具体距离的功能,通过RS232输出距离数据。MB1004是一款非常低成本的人体检测超声波传感器。

 

垃圾桶超声波传感器 - MB7139是一种用于检测垃圾桶容量的抗天气超声波传感器。这个传感器是我们在垃圾桶内测试的最佳推荐的传感器。有高输出声功率与连续可变的增益,能实时自动校准,有噪声抑制算法等特点,能有效地实现无噪声距离读数。

 

智能计量

 

无线传感器用于采集监测区域内油井监测电机温度,电流,储油罐的液位参数和油井的起停操作,如果采用有线的方式传输,则存在布线难度大的困难,所以无线传感器网络将监测到的数据通过GPRS网络的方式接入互联网,监测总站通过网页浏览的方式即可了解到油站的监测情况为了更好的测量油箱液位工釆网提供的液位超声波传感器 - MB7389专门用于测量油,水。该传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高精确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hrxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体。最大的范围。超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。

 

智能农业

 

WSN特别适用于以下方面的生产和科学研究。例如,大棚种植室内及土壤的温度、湿度、光照监测、珍贵经济作物生长规律分析与测量、葡萄优质育种和生产等,可为农村发展与农民增收带来极大的帮助。采用WSN建设农业环境自动监测系统,用一套网络设备完成风、光、水、电、热和农药等的数据采集和环境控制,可有效提高农业集约化生产程度,提高农业生产种植的科学性。

 

传感器使用包括:

 

农业无人机(绘图领域,种植,作物监测,灌溉)

农业机器人(倾向于种植,除草,施肥和收获。)

监测牲畜(健康和福祉,喂养)

  

无人机超声波传感器MB7052是一款拥有IP67防护安全等级的超声波传感器,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。PVC材料封装,具有一定的抗腐蚀能力。在存在杂波干扰的户外环境中,能良好地去除杂波检测得到最大目标的距离信息。传感器的的分辨率可达1cm,可测距离长达7.65米。因此它是一款适用于户外环境的低功耗产品,例如无人机系统。同时,它在电池供电的物联网智能设备领域中也得到了广泛的应用。

 

随着无线网络网络的不断发展,无线传感器网络和物联网有可能改变更多行业,制造业,农业,供应链和基础设施已经转变和加强。为此人们越来越关注这一问题,以使其成为一种更容易适应的解决方案。

 
回复 收藏
  举报
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部