查看:
3112
|
回复:
7
|
小米手机充电器带负载能力测试,是测试方法有问题?
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-20 18:59:38
|
只看该作者
1#
电梯直达
今天对小米手机5的USB充电器进行了负载能力测试。该充电器是支持快充的。标称输出5V2.5A,9V2A,12V1.5A。 测试所带负载为一个大功率的可调电阻,约为10W10欧。实测带2A负载时电压只有约3.8V;1A电流时电压约为4.4V。要保持输出电压为5V,负载电流要降低到离谱的150mA左右。 该充电器型号为:MDY-08-EH 生产厂家为:东莞市奥海电源科技有限公司 .充电器的来源是深圳小米之家出售手机的标配电源。
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-20 19:08:42
|
只看该作者
2#
|
|||
Lee
1
主题
122
回复 |
发表于2018-07-20 22:09:19
|
只看该作者
3#
快充头,要走快充协议握手之后,才会给你2.5A,甚至9V、12V的 不走协议,短接D+D-,大概能给到1.5-2A吧应该 要是不走任何快充协议,D+D-都不短接,最多给500mA |
|||
天郯
9
主题
337
回复 |
发表于2018-07-21 08:24:10
|
只看该作者
4#
小哥,你知道什么叫线损吗? 万能表测电流档的采样电阻+回来2米的测试笔线阻+插头不小的接触电阻+那根细到几乎看不到铜线的USB插头线 高细分步进电机驱动THB6064AH: http://www.szlcsc.com/so/product/details_20644.html
|
|||
John
6
主题
276
回复 |
发表于2018-07-21 19:47:43
|
只看该作者
5#
真相了,这就是那么多充电头带线损补偿的原因 估计楼主这个3.8V@2A干个几个小时,你那根USB线能热到发软 HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-23 15:36:42
|
只看该作者
6#
谢谢!这个回答应该是主要原因所在。线损这块,1A2A电流感觉不至于损那么多。 另外,我之前对86型的墙壁开关插座带USB充电2A的进行过同样的测试,测试条件也是这样的,其结果也类似我上述结果。 |
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-24 16:03:25
|
只看该作者
7#
我把公司的台式电脑里的电源多余的输出端口的5V引出来,再接一个USB接口,就电源和地两条线,接我的手机充电,一样是快充的效果,也是两小时多一点点充满。而快充协议啥的,其实我不了解。
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2019-01-29 17:54:53
|
只看该作者
8#
短接D+D-后,充电线的传输数据功能怎么实现呢?
|
|