查看:
5547
|
回复:
8
|
EDA建议改进项目
|
|||
山里人
6
主题
13
回复 |
发表于2018-07-26 11:15:53
|
只看该作者
1#
电梯直达
希望贵公司越做越好,特针对应用过程中发现的一些细节提出改进建议。
1、 放置网络编号的时候,按Tab键能弹出对话框,方便输入网络编号名称。网络名称修改后,回车就保存并退出,而不是换行非要点击鼠标左键才能保存并退出(这样效率很低)。
2、 AD有个always drag选项,选中后移动器件时,连接的线会一起移动。EDA中此功能不可选,而且导线跟随移动只在2个器件IO口之间是导线连接时有效。建议此功能与AD类似,端口之间连接即使没有导线也默认为有导线,比如电气标识符GND与电容的管脚放在一起,那么电容移动,GND也跟着移动;电阻和电容的2个端点放在一起,电阻移动,电容不动时自动生成一根导线保持连接状态。
3、 原理图库器件信息建议做更改,以方便设计审核校对。比如下面图中的晶振和电容,从现在的原理图库中调用显示出来的信息很简陋。
建议更改成“NP0-0603-50V-20pF±5%”、“SMD_5032_2-8MHz±20ppm_20pF”。
电阻的改成比如“0603-10kΩ±1%”,如果把功率参数带上更好,因为有部分厂家有所谓的功率加强型,同样的封装,功率是普通型的一倍。“K”应该是小写“k”。
原理图库中电解电容现在的显示的信息如下:
建议做如下更改: 在原理图上显示的是容量,建议信息量多点,比如:“SMD_8x10.5-25V-330uF±20%_105℃_低阻”如果是long time的则加上“长寿命”。
如果原理图库和商城的产品分类信息中都这么改就能大大方便设计选型和评审审核。对于一个稍微资深一点的硬件工程师在设计的时候这些信息都是很关注的。
集成电路方面最好在描述栏里增加上器件的“ESD、MSL、温度范围”。
4、 PCB设计时绘制导线过程中按Tab键建议象AD学习,可以弹出修改导线线宽参数的对话框,回车就保存并退出。
5、 覆铜的安全间距建议可以单独设置,比如可以设置成与其它网络间距为“XX”mil。覆铜建议支持45度网格形。
6、 PCB设计好后提交立创制板和SMT,建议支持一键下单。目前的操作很繁琐,比用AD等还要烦,没有体现出立创全产业链整合的优势。
7、 目前立创EDA导出的坐标文件和BOM,SMT系统竟然识别不了或者出错。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-07-26 11:56:30
|
只看该作者
2#
感谢你的建议。回复如下: 改进建议希望贵公司越做越好,特针对应用过程中发现的一些细节提出改进建议。
1、 放置网络编号的时候,按Tab键能弹出对话框,方便输入网络编号名称。网络名称修改后,回车就保存并退出,而不是换行非要点击鼠标左键才能保存并退出(这样效率很低)。 初版的已经在在内测,下个版本会发布,仅支持少数重要的属性。
2、 AD有个always drag选项,选中后移动器件时,连接的线会一起移动。EDA中此功能不可选,而且导线跟随移动只在2个器件IO口之间是导线连接时有效。建议此功能与AD类似,端口之间连接即使没有导线也默认为有导线,比如电气标识符GND与电容的管脚放在一起,那么电容移动,GND也跟着移动;电阻和电容的2个端点放在一起,电阻移动,电容不动时自动生成一根导线保持连接状态。 已经在在内测了的,下个版本会发布
3、 原理图库器件信息建议做更改,以方便设计审核校对。比如下面图中的晶振和电容,从现在的原理图库中调用显示出来的信息很简陋。
建议更改成“NP0-0603-50V-20pF±5%”、“SMD_5032_2-8MHz±20ppm_20pF”。
电阻的改成比如“0603-10kΩ±1%”,如果把功率参数带上更好,因为有部分厂家有所谓的功率加强型,同样的封装,功率是普通型的一倍。“K”应该是小写“k”。
原理图库中电解电容现在的显示的信息如下:
建议做如下更改: 在原理图上显示的是容量,建议信息量多点,比如:“SMD_8x10.5-25V-330uF±20%_105℃_低阻”如果是long time的则加上“长寿命”。
如果原理图库和商城的产品分类信息中都这么改就能大大方便设计选型和评审审核。对于一个稍微资深一点的硬件工程师在设计的时候这些信息都是很关注的。
集成电路方面最好在描述栏里增加上器件的“ESD、MSL、温度范围”。 我们的库标题都是以产品的料号命名,这种LRC的放在电路图里面时会取参数做为name,这些是可以改的,我们的库是需海外用户共用的,所以不会出现汉字。这些命名的属于不同工程师各自的使用习惯,允许自己改。 描述这个我们会加强的,只是现在在库的数据输入的还没有做很好。
4、 PCB设计时绘制导线过程中按Tab键建议象AD学习,可以弹出修改导线线宽参数的对话框,回车就保存并退出。 同1
5、 覆铜的安全间距建议可以单独设置,比如可以设置成与其它网络间距为“XX”mil。覆铜建议支持45度网格形。 下一个版本会支持新的DRC,有这个。铺铜以后会支持90度网格,45度暂不支持
6、 PCB设计好后提交立创制板和SMT,建议支持一键下单。目前的操作很繁琐,比用AD等还要烦,没有体现出立创全产业链整合的优势。 这个PCB的可能不行,因为属于不同的公司,BOM和元件购买会做。
7、 目前立创EDA导出的坐标文件和BOM,SMT系统竟然识别不了或者出错。 需要具体的信息
下版预告: 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
山里人
6
主题
13
回复 |
发表于2018-07-28 12:20:16
|
只看该作者
3#
1、立创EDA你要思考好怎么吸引大家来用你的软件,要体现出EDA-PCB-BOM-SMT,全产业链整合的优势。 2、EDA导出的坐标文件和BOM,你们SMT系统都识别不了,需要什么具体信息,只能说明你们自己都没测试 3、要体现全产业链的优势,pcb设计完,一键下单完成PCB或者PCB&SMT是必须的,目前这么麻烦,有多少人对你有耐心。你们自己内部可以分成不同的公司,但对于用户你们都是嘉立创,这些需要你们自己去沟通解决。 作为客服,尤其是收集整改信息的客服一定要有全局的观念,要能理解嘉立创做EDA是为了整合产业链资源,而不是为了做EDA而作EDA。你本事再大没有个10年的积累你做不够AD、allegro的,要认清形势,积极的把客户的反馈传达给老板 |
|||
kiss
0
主题
7
回复 |
发表于2018-07-31 17:17:08
|
只看该作者
4#
这个太坑了,今天不知道为什么总是显示帐号密码不正确,然后通过手机验证把密码改了,但是还提示帐号密码不正确,输了10多次密码就是不行,实在没办法了用手机短信验证进来了看了下密码,密码没错阿!怎么不能用呢?难道密码就是一个摆设???
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2018-07-31 21:50:51
|
只看该作者
5#
今天立创EDA和商城进行账号合并,商城和EDA的手机号一样的,直接用商城的密码直接登录即可。这个改了密码还不能登录我这边刚刚试了修改密码后是可以用密码登录的。 你再试试看?不行需要找商城协助看看了 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创产品部
【官方工作人员】
156
主题
941
回复 |
发表于2018-07-31 22:24:12
|
只看该作者
6#
您好,明天联系一下我们的400QQ客服给您处理一下
中国领先的现货元器件交易平台。原装正品,现货库存,4小时发货。
|
|||
ctx1186
0
主题
4
回复 |
发表于2018-08-01 17:24:13
|
只看该作者
7#
请问拼板搞定了没有??这是常用功能呀
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2018-08-01 17:49:54
|
只看该作者
8#
已经测试中了,另外你可以让JLC帮你拼接,假如急的话。 |
|||
kiss
0
主题
7
回复 |
发表于2018-08-06 17:00:34
|
只看该作者
9#
不知道什么情况这几天又可以用了
|
|