论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > KM键鼠同步器方案芯片
查看:1621  |  回复:2
KM键鼠同步器方案芯片
WCHCN
33
主题
218
回复
发表于2018-07-30 14:03:46   |  只看该作者 1# 电梯直达
     键鼠同步器即通过一套键盘鼠标,同时控制多台电脑同步操作的设备,主要用于游戏代练等领域;该设备也有切换控制的功能,即分时控制不同的电脑主机,通过热键、按钮等方式来切换。下文主要介绍了该方案的组成,原理图、PCB文件和实现的具体功能。

应用框图:


特点:
      一、键盘鼠标同步切换器特点
           1、USB2.0全速接口,即插即用,免驱动,支持多系统;
           2、支持级联,级联无延时;
           3、支持键盘按键自动连发功能;
           4、可一键切换至任意端口,包括级联;
      二、键鼠切换模式特点
           1、支持按键,热键,鼠标三种方式切换;
           2、支持鼠标穿屏,移动鼠标至屏幕边缘即可切换相邻计算机;
           3、预留U盘切换控制功能;
      三、键鼠同步模式特点
           1、支持按键,热键,鼠标三种方式控制;
           2、一套键盘、鼠标同时控制多台电脑,数据完全同步;
           3、支持选择,可以实现任意控制单台或者几台接入的计算机;
           4、绝对鼠标,鼠标动作完全同步;
使用说明
      一、芯片出厂配置
          出厂默认为同步模式,选中所有端口,包括所有级联模块,“ScrollLock”键为默认主热键,同时可以开启“左Ctrl”和“右Ctrl”键作为主热键;支持2口,3口,4口,5,口,6口,7口,8口,级联数可达254级,自动识别端口数量和级联数量。
      二、级联方法
           1、使用级联线将各模块串接。第1级主同步器R端悬空,最后一级从同步器T端悬空;
           2、连接键盘鼠标至第1级主同步器,连接电脑:
级联示意图如下:


      三、恢复出厂设置
          连按2次主热键“ScrollLock”键,接着按下“R”键,指示灯全灭后亮起即可;出现异常情况,或忘记当前配置可使用该功能;
      四、修改设备PID
          连按2次主热键“ScrollLock”键,接着按下“P”键,修改当前选中端口设备的PID值,防止通过检测设备PID使同步器无法使用的情况;连接指示灯灭,连接指示灯重新亮起,指示可以使用,不影响修改前的工作配置状态。

硬件设计
       上位机端,指连接电脑的一端。



      上位机端通过串联的方式连接起来。PORT0低电平,表示该设备对应的为端口1,端口1的TCAS连接端口2的RCAS,端口2的TCAS连接端口3的RCAS,以此类推……,最后的端口TCAS连接下位机端的RXD0,最多支持8个端口,最少2个端口。UDM0/UDP为USB接口,连接电脑。
      状态指示,上位机端芯片LED脚为端口选中指示灯,芯片LINK脚为端口连接、通讯指示灯,低电平驱动;
      下位机端,指可以连接键盘鼠标的一端。


      本级连接:下位机端TXD0连接所有下位机端芯片的RXD0,RXD0连接最后一个端口的TCAS;
      级联连接:TXD1/TCAS为级联口的T端,RXD1/RCAS为级联口的R端;第1级主同步器T端接第2级从同步器R端,第2级从同步器T端接第3级从同步器R端,以此类推……,最多支持254级;KEY0为切换按钮,KEY1为同步按钮,通过物理按键实现切换和控制;HM0/HP0、HM1/HP1为两对USB接口,分别连接键盘、鼠标。
      状态指示,下位机端芯片DEV1、DEV2为所连接键盘或鼠标操作正常指示灯,以及数据通讯指示灯;LED0为切换状态指示灯,LED1为同步状态指示灯,分别用于指示当前工作状态。低电平驱动。
      该方案提供芯片,可直接贴片量产。

  该帖子已被WCHCN于2018-07-30 14:08编辑过
回复 收藏
  举报
WCHCN
33
主题
218
回复
发表于2018-08-13 10:05:02   |  只看该作者 2#
aiaiiai
0
主题
1
回复
发表于2018-09-25 00:28:19   |  只看该作者 3#
需要方案请联系我 18769990020
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部