论坛首页 > 交流专区 > 技术交流 > CP2102具有集成度高的特点,可内...
查看:339  |  回复:0
CP2102具有集成度高的特点,可内置USB2.0全速功能控制器 介绍
动能SJ
80
主题
11
回复
发表于2018-08-03 14:13:57   |  只看该作者 1# 电梯直达

一、概述

       CP2102是一个高度集成的USB-to-UART桥,它提供了一个简单的解决方案,使用最少的元件和PCB空间将RS-232设计改成USB

CP2102包括USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROMUART。不需要其他的外围元件。

内置的EEPROM用来定制USBVendor IDProduct ID、产品描述、电源描述、设备释放号、设备序列号。你可以在产品生产和测试阶段,通过USB读写该EEPROM

Silicon Laboratories提供了一个虚拟串口(VCP)驱动程序,它允许基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。CP2102UART接口能实现所有的RS-232信号,包括控制信号和握手信号,因此现有的系统固件不需要修改。在一些现有的RS-232设计中,如果需要改为USB设计,可以使用CP2102来代替RS-232电平变换器。

当然,你也可以通过Silicon Laboratories USBXpress驱动程序套件直接访问CP2102

二、UART接口

       如果使用VCP驱动程序,数据格式和波特率将在PC上配置串口时设置。

       如果使用USBXpress驱动程序,CP2102将通过USBXpress API来配置。

三、CP2102设备驱动程序

       共有两套驱动程序可用于CP2102:虚拟串口(VCP)驱动程序和USBXpress直接访问驱动程序。与设备接口时只需要使用其中的一套。

       CP2102 VCP设备驱动程序允许基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。运行在PC上的应用软件访问基于CP2102的产品如同访问一个标准的硬件串口。然而,PCCP2102产品之间实际的数据传送是通过USB接口完成的。因此,现有的串口应用软件能够用于USB与基于CP2102的产品之间的数据传送,应用软件不需要做修改。

       USBXpress驱动程序为了与CP2102接口提供了一个替代的解决方案。它不需要串口通讯协议。取而代之的是,一个简单、高级的API(应用程序接口)被用来与CP2102接口。CP210x USBXpress 开发套件包括Windows设备驱动程序,Windows设备驱动程序安装程序和卸载程序、主机接口函数库(主机API,以Windows动态链接库DLL的形式提供)。对于包含新的PC软件的产品,推荐使用USBXpress驱动程序套件。

四、VIDPID

       一条USB总线上的每个设备必须有唯一的VIDPID、序列号。

       VID由卖主公司拥有。VID只能通过USB Implementers Forum(USB-IF)指派。

       为了获得USB-IF logo许可,你必须注册你的产品的VIDPID并将产品提交给USB-IF。一旦你的产品通过鉴定,就被加入USB-IF综合名单,“Certified USBlogo 便可以用在你的产品上。

       如果你不希望获得USB-IF logo许可,那么可以使用Silicon Laboratories提供的默认的VID。我们建议为你的产品获取一个唯一的PID。为了获取一个唯一的PID,联系Silicon Laboratories实验室,它会为你的产品指派一个PID。有唯一的PID能减少在同一条USB总线上出现其他具有相同VIDPID和序列号的机会。

联系人:赵工
手机:13682455391
电话:0755-83134419
QQ: 2355239042 

 
回复 收藏
  举报
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部