论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > SMT贴片 > 嘉立创 第四期 SMT 贴片打样开始...
查看:4068  |  回复:22
嘉立创 第四期 SMT 贴片打样开始正式运营
JLCSMT
【官方工作人员】
186
主题
1038
回复
发表于2018-08-09 17:00:02   |  只看该作者 1# 电梯直达

亲爱的各位好朋友, 顾客:

        与各位分享个好消息, 历尽千辛万苦,我们的第四期SMT贴片打样终于可以提供给各位使用了.

        第四期SMT贴片打样 最重要的升级:
                1)  可贴的物料增加了很多. 截止到可用是第三期SMT贴片打样的5倍左右.  增加了近500% ,还会继续增加

                2)  为每个订单SMT贴片打样的订单提供DFM (可制造性设计设计) 检查,  在可能是在SMT贴片打样阶段 首次有公司提供这种服务.

                3)  增加这么多物料种类, 总的交货工期还能保持在很短的时间内交货.  试运营的统计结果大概80%的订单能在1天左右交货.

                还有一堆细节的优化体验, 例如优化未贴清单, 新增返单之类的功能, 多关键字搜索, 这里就不一一列举了.

      

       第四期新增的物料主意以扩展库的形式新增的.

       扩展库:与基础库最大的区别是库存数量,这些物料为了加快出库速度,嘉立创会自备一些库存.  有一些物料嘉立创不自备库存由立创商城提供,出库速度略微慢些,扩展库是会限制 用料种类个数的,物料种类个数就是型号个数. 如 TL082和TL072 是两种物料。  
       扩展库收费标准:每种物料收取换料费用 20 元。这类物料我们需要员工纯手工换料到机器上,十分耗费人力.  

       限制个数主要是换料种类太多的话,就是传统的SMT打样了.成本离奇的贵.

       PCB数量需要大于等于10片才能扩展选用, 元件个数太少了人工换料太容易出错.  



       扩展库重要的意义: 一些需要贴个数非常多元件 例如工控板上的光耦, TVS,  一些有点难焊接的芯片,QFN之类的 就可以机器贴好了.  这样需要人工补焊的零件个数直线下降.  对于打样或者一些30片之类稍微有点多的种种,  我们这种管理方案可能是成本和交货时间最优的解决方案.    增加很多扩展库后, 可以组合的可能一下子增加很多可能. 设计板子的难度也直线下降.   



       上面字有点多,实在抱歉. 

       小编我历经三期,四期这个两个项目,突然有一种像是经历了一个人生阶段的感觉,  第四期这个媳妇让我们SMT团队整整准备了近1年多, 各种酸甜苦辣... 

       希望全新的第四期SMT贴片打样, 能为我亲爱的好朋友,顾客改变些什么, 哪怕是可以早10分钟下班,  早半天上交研究成功...    另外新媳妇刚刚嫁过来,还有不适应,有些位置可能做得不够优秀.也请求各位好朋友包含.


                                                                                                                                  嘉立创 SMT 事业部
                                                                                                                                    2018-08-09 周四






                                         




该帖子已被JLCSMT于2018-08-09 17:07编辑过
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com 客服QQ:3001269142 工号:100
回复 收藏
  举报
EDA老贺
【官方工作人员】
8
主题
592
回复
发表于2018-08-09 17:03:59   |  只看该作者 2#

恭喜 呀。


Leter
2
主题
70
回复
发表于2018-08-09 17:25:09   |  只看该作者 3#
终于来了,,,等了一年多
Ceasea
0
主题
11
回复
发表于2018-08-09 17:25:29   |  只看该作者 4#
advanced
11
主题
83
回复
发表于2018-08-09 18:59:37   |  只看该作者 5#
为啥子揍死不把电阻搞齐,蛋疼哦
Dinva
11
主题
101
回复
发表于2018-08-09 21:53:49   |  只看该作者 6#
帮忙上PC817 C档光耦
leiyitan
0
主题
77
回复
发表于2018-08-10 04:31:03   |  只看该作者 7#
AD 集成库 赶紧的……
lzwcg
1
主题
23
回复
发表于2018-08-10 18:47:20   |  只看该作者 8#

好消息,

扩展库限制用料种类个数 是个什么情况?

狂飙先生
0
主题
13
回复
发表于2018-08-11 09:17:53   |  只看该作者 9#

基本库增加了500%,还是算上扩展库一共500%?

PGFDW
0
主题
3
回复
发表于2018-08-13 10:18:12   |  只看该作者 10#

1.6mm厚度的PCB可以使用扩展库物料了吧,试运营时,下面这个帖子说只支持1mm

http://club.szlcsc.com/article/details_12215_1.html

JLCSMT
【官方工作人员】
186
主题
1038
回复
发表于2018-08-13 10:19:19   |  只看该作者 11#
PGFDW 发表于 2018-08-13 10:18:12  10# 1.6mm厚度的PCB可以使用扩展库物料了吧,试运营时,下面这个帖...
1.0, 1.2, 1.6  三种厚度都可以的
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com 客服QQ:3001269142 工号:100
PGFDW
0
主题
3
回复
发表于2018-08-13 13:46:38   |  只看该作者 12#
JLCSMT 发表于 2018-08-13 10:19:19  11# 1.0, 1.2, 1.6 三种厚度都可以的

SMT四期扩展库会加端口扩展芯片吗,比如下面我急需的MCP23S17?

SMT四期扩展库还会加固态电容和功率电感吗


lazyduck
2
主题
14
回复
发表于2018-08-16 07:27:45   |  只看该作者 13#
终于来了
Xuedong
2
主题
61
回复
发表于2018-08-16 09:57:52   |  只看该作者 14#
恭喜一下,这个都说了很久了,终于正式推出了!
飘渺坏坏
0
主题
15
回复
发表于2018-08-16 20:09:04   |  只看该作者 15#

功率电感可以增加一些小型的啊,小型的功率电感也不是很重吧?一般板子上用dc电源芯片的话,都会有电感的。。。。。

狂飙先生
0
主题
13
回复
发表于2018-08-16 21:29:21   |  只看该作者 16#

看了感觉非常失望。

第三期能解决很多问题。

但是第四期解决了什么问题呢?

器件种类没有什么扩展,倒是品牌扩了不少。

EEPROM上了几十种,发光二极管生了几十种,电源监控上了几十种(没有细数)。

远远不如第三期能解决问题。

第四期,鸡肋。

初级电工
14
主题
15
回复
发表于2018-08-17 07:30:29   |  只看该作者 17#

折腾这么久,只是多了一个 需要附加收费扩展库?  SMT 30片的数量限制仍然没有放开。感觉第四期相对第三期,服务方式上没有实质提高啊。就像楼上说的:远远不如第三期能解决问题。

三江源97
0
主题
4
回复
发表于2018-08-22 08:42:30   |  只看该作者 18#
希望把SMT 30片的数量适当增加,例如,100片
calvinxxw
0
主题
12
回复
发表于2018-08-22 13:03:45   |  只看该作者 19#
之前插队上线的器件没看见啊?
文森特Li
0
主题
2
回复
发表于2018-09-05 15:06:26   |  只看该作者 20#

请问为何到了四期了还没有RGB 贴片灯?


只有单色灯啊。。。。。囧

Allan
0
主题
3
回复
发表于2018-09-29 15:54:50   |  只看该作者 21#

终于等到第四期了,这可是个大喜事。


很看好嘉立创,有思想,能打硬仗。从PCB库,到电子元器件采购,到PCB打样,然后到贴片,全链条完整覆盖。节约开发周期,提高效率,你们在做很有意义的事情!

54322YJS
0
主题
3
回复
发表于2018-09-30 09:25:07   |  只看该作者 22#

小型功率电感可以上一些啊,不要说功率电感太大太重,小型的功率电感根本不算重!相比那些TO-252封装的器件,小型功率电感能比TO-252重?

以C135255这款功率电感来说,我怎么看都比那些TO-252封装的器件好贴吧?

penn
0
主题
6
回复
发表于2018-10-18 10:57:28   |  只看该作者 23#
第四期清单库Excel 在哪可以下载吗,我需要本地更新导入
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部