查看: 1610  |  回复: 4
关于Mp2359的几个问题
zhz1
1
主题
2
回复
发表于2018-08-20 15:26:07 | 只看该作者
1# 电梯直达

各位好,最近有个PCB板上用了MP2359,比较奇怪的是有几个板子上电源无输出,断开2359的输出端负载(从FB25这个位置跟后级断开)及使能脚用输入电压(VIn=5V)控制,还是无电压输出,请教下这个是什么问题呢?

下面把原理图和PCB截图出来:  点击查看大图


点击查看大图

附上2张有输出的板上BST和SW脚示波器测到的图以及无输出的图

    

zhz1
1
主题
2
回复
发表于2018-08-20 15:40:35   |  只看该作者
2#

   

这个是把前面那个能正常输出的电路断掉FB52--)上面写错了,应该是FB52)后面的电路在示波器上测到的图

普通的用户
5
主题
30
回复
发表于2018-08-21 00:16:26   |  只看该作者
3#
zhz1 发表于2018-08-20 15:40:35  2# 这个是把前面那个能正常输出的电路断掉FB52--)上面写错了,应该是FB52)后面的电路在示波器上测到的图

很奇怪,看了半天,图根本对不上你说的。

你给的sch是5V转1.5,但是接到输出示波器测的是显示5V。。。。看不懂了。


没输出的话 ,你测下电容是否有短路

zhz1
1
主题
2
回复
发表于2018-08-21 09:52:39   |  只看该作者
4#
我也觉得奇怪,但是电感换过,换到能输出的板还是能输出,不能输出的板换过了还是这样。有负载输出的板电压是1.6-1.7V-示波器测到的值,没有带负载输出的就是后面那个图,而不能在后级输出1.5V的BST脚是直流波形5V左右,不知道这个DC-DC还有哪些是需要注意的不?
单片机哪家强
3
主题
15
回复
发表于2018-08-23 09:12:28   |  只看该作者
5#
zhz1 发表于2018-08-21 09:52:39  4# 我也觉得奇怪,但是电感换过,换到能输出的板还是能输出,不能输出的板换过了还是这样。有负载输出的板电压是1.6-1.7V-...
仔细看看手册,缺了二极管,只能帮你到这了。

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

顶部