查看:
14815
回复: 18 |
推荐通过国家电网认证的RS485芯片-GM3085E,可省2个TVS管
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-09-05 12:42:23
|
只看该作者
1#
电梯直达
GM3085E是杭州捷茂微(http://www.gmmicro.com/ )生产的RS485芯片。 该芯片已经在电表行业大规模使用用超过10年历史,每月出货量超过kkpcs。
GM3085E主要特性:
GM3085E获得了国家电网认证(下面是国家电网认证盖章页):
备注:没有获得国网认证的RS485芯片是不允许在电表上使用。
使用普通的RS485芯片,外围电路需要加3个TVS管:在A和B之间,A和地之间,B和地之间。
GM3085E 在芯片内部A和地之间,B和地之间已经加了TVS管。所以使用GM3085E,仅仅需要在A和B之间加TVS管。
每个TVS管的价格在0.3-0.6元之间,少加2个TVS管可以节省0.6到1.2元.
这么好的芯片,你还等什么,赶快用起来吧。
https://item.szlcsc.com/259208.html |
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-09-06 04:23:56
|
只看该作者
2#
Do you have a low sleep capable CAN transceiver?
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-09-06 20:02:26
|
只看该作者
3#
So far, there no domestic IC company release the Can interface product,because first , it is hard to find wafer fab which have material to meet Can standard, Secondary, they are lack of ESD technology。 Gatemode have found a wafer fab can work for Can standard and design for the Can interface is on our product roadmap. thanks you key eyes on us. |
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-09-06 23:56:55
|
只看该作者
4#
>Can interface is on our product roadmap. Do you have a target release date? We currently use "TJA1042T,118". |
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-09-07 00:01:27
|
只看该作者
5#
More Flash MCU. TI TPS54160 SMPS. Do you have any SMPS with 60V DC input and low Iq? |
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-09-11 01:34:59
|
只看该作者
6#
We focus on the Power Meter market before,now we change to keep more resource on industry/communication application. we put RS232 and 75176(can replace SN75176-it is a RS485 chip can reach 10Msps date rate)chips design on the first priolity, because this two chips are more popular and easy design than Can receiver. So the Can receiver release date should be on and after 2019. |
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-09-11 01:38:02
|
只看该作者
7#
sorry, we have no product can replace it.
|
|||
FunnyNYPD
5
主题
439
回复 |
发表于2018-09-11 06:42:42
|
只看该作者
8#
TI: SN65176BDR, Intesil: ICL3232IVZ, CAN Transceiver: NXP; "TJA1042T,118" |
|||
harvardx
2
主题
43
回复 |
发表于2018-12-26 00:18:29
|
只看该作者
9#
有不严谨之处 这篇帖子里说是成立于 2012年...怎么产品会应用超过10年呢...
|
|||
smartmeter
5
主题
44
回复 |
发表于2018-12-26 15:37:33
|
只看该作者
10#
有不严谨之处 这篇帖子里说是成立于 2012年...怎么产品会应用超过10年呢 说明吹牛连草稿都不打,这种不打吹牛连草稿的东西,我是不敢用,不知东西有人敢用不 |
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-12-27 17:33:23
|
只看该作者
11#
sorry,请原谅我笔误。 捷茂微的产品做得挺不错的。每个芯片都有与其他品牌的实验实测参数对比。 |
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-12-27 17:33:46
|
只看该作者
12#
sorry,请原谅我笔误。 捷茂微的产品做得挺不错的。每个芯片都有与其他品牌的实验实测参数对比。 |
|||
harvardx
2
主题
43
回复 |
发表于2019-01-15 02:26:56
|
只看该作者
13#
不错 好东西 ,希望用过的同学来说说. 有DIP的么?
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2019-01-16 10:01:12
|
只看该作者
14#
现在DIP封装的用量很少,暂时没有提供这个封装。 假如你有一定的量,可以根据捷茂微官网提供的联系方法洽谈定制需求。 http://www.gmmicro.com/text_lists_714.html |
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2019-05-13 19:46:54
|
只看该作者
15#
为什么杭州捷茂微的RS485芯片ESD那么牛?
从天眼查软件可以查询到杭州捷茂微的主要股东是刘志伟博士。 刘志伟的导师是刘俊杰博士,长期担任公司的技术顾问。 捷茂微的RS485可以和欧美最顶尖的MAXIM原厂RS485媲美。
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E5%BF%97%E4%BC%9F/20244462?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E4%BF%8A%E6%9D%B0/12758137?fr=aladdin
|
|||
SWP
0
主题
3
回复 |
发表于2019-11-07 10:48:39
|
只看该作者
16#
请问,GM 3085 E 的A和B要接 上拉 下拉 电阻吗?
|
|||
harvardx
2
主题
43
回复 |
发表于2020-03-20 14:53:46
|
只看该作者
17#
同问.有没有批量应用过的同学 现身说法一下? 目前用的是BL3085 ,想转成捷茂微看看 |
|||
有满西楼
0
主题
2
回复 |
发表于2020-08-20 10:24:20
|
只看该作者
18#
有批量出货的同学吗,正考虑选个型呢,好像BL3085有很多同学在使用,之前一直用TI的3082,发现有一个问题,就是电源的地线不接入设备的情况下,只接VCC,A,B三根线,设备能工作,电流回路从AB上回流,会造成电路板AB烧坏的现像,
|
|||
casy9
0
主题
4
回复 |
发表于2020-12-01 22:47:47
|
只看该作者
19#
https://item.szlcsc.com/259210.html 这个也是睫毛威的 |
|