论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > SMT贴片 > SMT接下来需要完成的事项,本人...
查看:2385  |  回复:14
SMT接下来需要完成的事项,本人也将亲自跟进!
limeng
【官方工作人员】
202
主题
762
回复
发表于2018-09-06 10:36:31   |  只看该作者 1# 电梯直达
    嘉立创SMT第四期,因为本身的复杂性,完善的进度相对较慢,吐槽相对较多,为了更好的调配公司资源偏向SMT,本人将抽精力亲自介入SMT第四期的相关工作(PCB布局基本完成,只要稍加完善,将很快开放常规PCB打样免费24小时加急),后续将尽快完善以下部分:
1)贴片2片及5片能开放扩展库器件
2)尽快开放新的料号,软件以在开发,开发测试完后,将基本上没有任何局限性
3)完善价格体系,脱轨立创商城价格体系,价格体系只设两个阶段
4)尽快完善匹配的体验,将采用大数据人工智能技术,大大改善匹配的速度及准确度
5)完善完以上部分后,将进一步完善BGA的贴片 BGA贴片如果没有办法解决的话,将接受BGA来料!
 
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
回复 收藏
  举报
AN
3
主题
6
回复
发表于2018-09-06 10:39:43   |  只看该作者 2#
前排占座。肯定一大波人过来围观最新进展。
往事如烟
2
主题
13
回复
发表于2018-09-06 10:45:17   |  只看该作者 3#
这个贴片在接下来相当长的时间内还是替代不了SMT厂来料加工的位置,只能是做做功能样板测试的小单子,所以服务定位很重要。
小伊
30
主题
401
回复
发表于2018-09-06 11:10:16   |  只看该作者 4#

如果没有办法做到全贴,就只能定位打样和小小批量验证。

在设计的时候已经尽量考虑选用可贴库的器件了,单目前来说,暂时还没有办法做到任何一款产品可以做到全贴。

说实话,之前10块钱能够接受,20块的话,样板自用1-2个的基本还是不考虑选用,特别是器件引脚比较少的,所以对于扩展库的选择,是否考虑可能一个板上会用到多个,或者引脚数量比较多的器件?

另外想了解下扩展库的工作模式,是否有人下单才上架扩展库器件?感觉目前扩展库的模式还是有个限制,心疼20块钱,会导致扩展库的需求无形中降低,导致扩展库的库存周期周转变长,无形中也占用了大量的资金。

①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
limeng
【官方工作人员】
202
主题
762
回复
发表于2018-09-06 11:19:48   |  只看该作者 5#
二楼实在抱歉,点回复直接点了删除
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
limeng
【官方工作人员】
202
主题
762
回复
发表于2018-09-06 11:21:29   |  只看该作者 6#
手机操作不便,嘉立创sMT打样就定位在样板,不会影响传统的sMT
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
limeng
【官方工作人员】
202
主题
762
回复
发表于2018-09-06 11:54:27   |  只看该作者 7#
小伊 发表于 2018-09-06 11:10:16  4# 如果没有办法做到全贴,就只能定位打样和小小批量验证。 在设计...
扩展库上下单----取料-----上机,跟传统的是一模一样,所以收费20,让大家尽量选用基础库
深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
Dinva
11
主题
101
回复
发表于2018-09-06 12:11:26   |  只看该作者 8#
是要重视,投资这么大,不认真做好,很危险的
狂飙先生
0
主题
13
回复
发表于2018-09-07 18:46:27   |  只看该作者 9#
一个小小的建议:

不要一步到位,搞步子太大的第四期。我们都知道步子大了容易扯着蛋


强烈建议搞小步快走的迭代型的第四期,第五期,第六期等等。

每次扩20-30种料,加一台机器,多的机器可以在位但是直过。先把器件类型做上去,再把替换厂家做上去。这样的话程序上也好做一些。

每次更新,先把新的库文件做上来,对新SMT的推广作用比较大。

一步一步来,也能及时接受反馈,下一台并线也能反映真实的市场情况,比一口气全部上线要容易,也更符合市场。

望考虑。

阿基琉斯
0
主题
3
回复
发表于2018-09-21 10:57:20   |  只看该作者 10#

BGA,先考虑反面吧。。。


BGA的板子,不是双面的,几乎没有。

VOC亚合大
4
主题
10
回复
发表于2018-11-21 20:58:49   |  只看该作者 11#
BGA啥情况了,今天看到4王炸,不如BGA这一炸
悠悠球主
3
主题
7
回复
发表于2018-12-04 21:41:58   |  只看该作者 12#

对贴片器件库的一个意见是,过于苦乐不均了,可贴片的分类里有不少类是重合或部分重合,然后每类有的有几十种,有的只有一个,举例搜"ram",整整两页除了一个32K字节的SRAM,其他都是铁电.不能加2个吗?比如:

  • 商品编号:C11315
  • 封装规格:TSOP(II)-44
描述: 8-Mbit(512K × 16bit),并行接口,工作电压:2.5V to 3.6V
国际品牌
  • 含16%增值税
  • 1 ~ 9 片:

    ¥26.82
  • 10 ~ 29 片:

    ¥25.33
  • 30 ~ 99 片:

    ¥20.12
  • 100 ~ 499 片:

    ¥17.44
  • 500 片以上:

    ¥17.14
  • 1托盘有135
  • 近期约售:16 托盘多
  • 库存:1387 片
  • 可订货
IS61LV5128AL-10TLI 托盘
  • 商品编号:C40493
  • 封装规格:TSOP(II)-44
描述: 4-Mbit(512K × 8bit),并行接口,工作电压:3.3V
国际品牌
  • 含16%增值税
  • 1 ~ 9 片:

    ¥21.36
  • 10 ~ 29 片:

    ¥18.31
  • 30 ~ 99 片:

    ¥17.75
  • 100 ~ 499 片:

    ¥17.19
  • 500 片以上:

    ¥16.94
  • 1托盘有135
  • 近期约售:70 片
  • 库存:1017 片

这个也不算太冷门吧?32K的给51还行,ARM片内的都比它大了.还有NAND FLASH的并口版,SPI口版,每种有一两个就好了.有的设计是离不开这个的啊.封装其实都一样的.


SUPERTT
5
主题
16
回复
发表于2018-12-05 21:50:02   |  只看该作者 13#
可以增加管装的MCU贴片嘛,这个料很热诶N76E003AT20,替换快停产的STM8S003的,LC商城近期销量快2W。。。
电工小二
5
主题
5
回复
发表于2018-12-30 23:22:04   |  只看该作者 14#
悠悠球主 发表于 2018-12-04 21:41:58  12# 对贴片器件库的一个意见是,过于苦乐不均了,可贴片的分类里有不...

这个我用is61lv25616


悠悠球主
3
主题
7
回复
发表于2018-12-31 07:19:53   |  只看该作者 15#
电工小二 发表于 2018-12-30 23:22:04  14# 这个我用is61lv25616
好像立创很不喜欢用大封装的片子,宁可放一堆小封装的FRAM在那没人用,也不肯换一个TSOP44的SRAM,现在倒是上架了两款PSRAM,也是小封装,容量是非常大,这个的接口速度还是太慢了啊.
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部