查看:
9054
|
回复:
11
|
基于TUSB8041的多接口扩展Hub
|
|||
Layout后焊大师
7
主题
19
回复 |
发表于2018-09-20 12:11:39
|
只看该作者
1#
电梯直达
闲来无事,因家有下一代入学电子信息工程系,为了后续学习中需要用到的一些接口转接板搞了这么一个几乎全功能的HUB+接口转接板。基于TUSB8041IRGC+GL850A+CP2105主件构成,输入端口USB3.0/2.0,扩展后为USB3.0x2,USB2.0x2,US232x2,RS485x2,RS422x2,TTLx2,IICx1,SPIx1总计14个输出口;四层板,尺寸 135*90mm
有充足的时间,可为你提供硬件计、后焊、组装、测试服务。GPRS\GNSS\STM32\GD32\蓝牙\物连网\......
|
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2018-09-21 07:45:15
|
只看该作者
2#
准备开卖了么?
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2018-09-21 09:54:45
|
只看该作者
3#
不错呢。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
sijack
0
主题
1
回复 |
发表于2018-09-21 15:06:50
|
只看该作者
4#
TUSB8041IRGC 求购2K 楼主拿得到货吗
|
|||
Layout后焊大师
7
主题
19
回复 |
发表于2018-09-26 09:06:10
|
只看该作者
5#
这个没找代理商拿过,我只是做几个自用而已,在淘宝上买的。
有充足的时间,可为你提供硬件计、后焊、组装、测试服务。GPRS\GNSS\STM32\GD32\蓝牙\物连网\......
|
|||
Layout后焊大师
7
主题
19
回复 |
发表于2018-09-26 09:10:03
|
只看该作者
6#
暂时没有计划生产成品销售。
有充足的时间,可为你提供硬件计、后焊、组装、测试服务。GPRS\GNSS\STM32\GD32\蓝牙\物连网\......
|
|||
谢谢楼主了
0
主题
1
回复 |
发表于2019-01-17 14:51:26
|
只看该作者
7#
LZ,你好,我也做了一个板子,用了8041,但是我现在遇到的问题是8041不工作,晶体不起振,电路按照官方的图纸画的,而且奇怪的是复位拉低时,晶体就振了,不知道LZ知道不知道是什么问题,谢谢了。
|
|||
下里巴人
0
主题
1
回复 |
发表于2020-05-07 11:12:42
|
只看该作者
8#
帅哥,我也遇到了同样的问题,你那边有没有解决,想咨询一下
|
|||
123李
0
主题
1
回复 |
发表于2020-11-05 11:15:06
|
只看该作者
9#
我也和楼上一个的情况复位拉低时,晶体就振了,复位变成高电平就不起振了
|
|||
Peterinsz
1
主题
2
回复 |
发表于2021-05-20 14:06:23
|
只看该作者
10#
8041RGCR 可行? QQ :10343688
|
|||
Peterinsz
1
主题
2
回复 |
发表于2021-05-20 14:07:17
|
只看该作者
11#
我司想做类似案子, 可否一起搞?QQ 10343688
|
|||
Masternie
0
主题
1
回复 |
发表于2021-09-15 13:15:05
|
只看该作者
12#
TUSB8041配置的晶振 一直无法起震 楼主有遇见过这样的问题吗 |
|