论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > 立创EDA > 新版的几个问题
查看:361  |  回复:6
新版的几个问题
lightmagic
3
主题
16
回复
发表于Thu Sep 20 19:02:55 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达

更新到最新版后,发现两个比较明显的问题。

1、绘制原理图,放置处于浮动状态的零件时,无法自动对齐现有网格。总会差那么一点,就是对不上图纸的零件。感觉图纸元件和浮动元件完全是两个坐标系的东西一样。

必须先放置到图纸上,然后第二次移动才能自动对齐。

而且有放置后自动失去所选择零件的情况,需再选择一次零件。

这对很多拷贝黏贴的操作来说,太让人烦躁了,大量零件还要一个个重新对齐,几乎等于重画一遍。


有时从元件引脚拖拉联线也会失败,明明点击引出,鼠标也显示十字坐标虚线了,可是移动鼠标并无线段出现,要再点一下才行。

这就造成很多误操作,鼠标移开后,再点一下,线段就画到其它地方去了。

特别是因为图纸缩放,有时需要画一条没有连接终点的引出线,点击鼠标右键结束绘制后,程序就会卡顿好几秒才反应过来。


而且还有一个小问题,编辑线段时,会出现线段端点先是锁定到网格的,但是遇上上其它线条后又会失去某个方向的锁定,于是两条线出现一小段交叠,出现两个连接点。


2、原有的工程中的线条链接会出现失效的情况,原理图中明明是连接的,还有连接点显示。但是转换成PCB后,某些连接就没有了,出现元件焊盘空置无引线联系的情况。


现在发现问题多发生在有2条以上原理图连线,从同一连接点连接的情况。

比如T字、十字交汇连接,或更多线条接入同一个连接点时,转换成PCB就会出问题。

这个问题就比较严重了,元件多了完全检查不过来。这要是出图纸制版,真是要钱还要命的。

该帖子已被lightmagic于Thu Sep 20 19:05:31 CST 2018编辑过
回复 收藏
  举报
Summving
【官方工作人员】
27
主题
567
回复
发表于Thu Sep 20 19:46:25 CST 2018   |  只看该作者 2#

你好,

1.这条不是这版才有的,以前也有,只是这版在我们在我们修复了一个放置的bug,导致它稳定出现了,这个已知,内网正在修复中。会尽快再上一版,今晚会上一版先把其他问题解决。

2.元件拉线看你的描述似乎是卡顿?我试过很多次没有复现这个问题,能否有空远程演示一下。另外你用的浏览器是否是谷歌和火狐?

3.点击鼠标右键结束绘制后,程序就会卡顿好几秒才反应过来。如果你的原理图比较大会存在这个现象,现在还没有进行优化

4.出现两个连接点。这个麻烦加我QQ远程演示一下看看

5.工程网络失效这个请把整个工程下载发我看看,正常是不会出现这个情况的。是否有关闭过吸附后连线的操作?这个需要拿到你的文件分析。

有空麻烦加一下我的QQ看看。

我是立创EDA技术支持。QQ:3001956291,微信:easyeda,官方群:766712577,公众号/微博/头条:立创EDA
lightmagic
3
主题
16
回复
发表于Thu Sep 20 20:13:13 CST 2018   |  只看该作者 3#
Summving 发表于 Thu Sep 20 19:46:25 CST 2018  2# 你好, 1.这条不是这版才有的,以前也有,只是这版在我们在我们...

我做了个键盘阵列的线路图。100多个键位,很多都是直接复制黏贴的。所以觉得对齐的问题比较大。

发现原连接丢失后,我又重画了原理图,重画后问题解决,但原来的图已经覆盖掉了。


发现两个接点就是改线时出现的,小图看着是一个连接点,放大后,会发现是两个靠得很紧的连接点。

昨晚在老图上解决丢失连接,修改原理图时常出现,但是刚才打开重画的新图想截图,似乎又有没这个问题了。。。



我不是专业做电子工程的,只是一个设计爱好者,很多操作是延用设计软件如:CAD、AI、3DSMax、PS的习惯,所以画图也比较偏向于更实际、自由的调整空间,因此图会很大,图纸上默认的画框太小了,基本都是直接删掉,没怎么用过。很多模块化的处理尚未熟悉。所以画一张图一定要画到很多细节,连线就会很繁复,不然自己就会看不懂。


lightmagic
3
主题
16
回复
发表于Thu Sep 20 20:24:28 CST 2018   |  只看该作者 4#
Summving 发表于 Thu Sep 20 19:46:25 CST 2018  2# 你好, 1.这条不是这版才有的,以前也有,只是这版在我们在我们...

刚才又升级了,提示修复批量移动后原理图失效的问题。

我那个问题应该也是有这部分原因。

因为不专业,还笨。很多画好的零件不知道怎么排布,就喜欢把原理图排成实际情况来考虑,所以拖着零件一来一去的失效了也不一定。。。

Summving
【官方工作人员】
27
主题
567
回复
发表于Thu Sep 20 20:41:13 CST 2018   |  只看该作者 5#

批量复制粘贴在不在格点上的,你暂时可以只复制元件不要带导线,等全部粘贴之后,再全选,然后使用:顶部工具栏 - 对齐 - 对齐网格。

这样就可以把全部元件对齐网格了,然后再进行连线。

链接是否完整,你可以在原理图左边的设计管理器查看网络文件夹,如果有报红的就是没有连上,如果一个网络少了引脚那么也会有连不上。只要格点对齐都是可以连上的。

https://docs.lceda.cn/cn/Schematic/Design-Manager/index.html

100多个按键应该不算大图,如果卡几秒的话就电脑性能可能也有影响。

我是立创EDA技术支持。QQ:3001956291,微信:easyeda,官方群:766712577,公众号/微博/头条:立创EDA
lightmagic
3
主题
16
回复
发表于Thu Sep 20 21:28:54 CST 2018   |  只看该作者 6#
Summving 发表于 Thu Sep 20 20:41:13 CST 2018  5# 批量复制粘贴在不在格点上的,你暂时可以只复制元件不要带导线...
我是做设计的,而且偏向于3D,所以电脑是双路20核40线程的工作站。。。而且在AMD 1950X 上也同样卡一下。。。
Summving
【官方工作人员】
27
主题
567
回复
发表于Fri Sep 21 09:38:02 CST 2018   |  只看该作者 7#
可以的话加我QQ看看
我是立创EDA技术支持。QQ:3001956291,微信:easyeda,官方群:766712577,公众号/微博/头条:立创EDA
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部