查看:
16728
回复: 26 |
推荐高精度零漂运放-RS855X,性能媲美欧美A公司855X
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-09-30 11:10:08
|
只看该作者
1#
电梯直达
江苏润石科技研发生产的高精度零漂运放-RS855X,性能媲美欧美A公司855X
主要参数对照表
立创商城售卖地址: RS8551 1通道 https://item.szlcsc.com/249373.html https://item.szlcsc.com/236484.html RS8552 2通道 https://item.szlcsc.com/236482.html https://item.szlcsc.com/236483.html https://item.szlcsc.com/249372.html RS8554 4通道 https://item.szlcsc.com/249371.html https://item.szlcsc.com/236481.html |
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-10-08 10:28:37
|
只看该作者
2#
立创搞活动。购买润石产品,点击下面领取15元优惠劵。 https://activity.szlcsc.com/coupon.html |
|||
L罗林芝
0
主题
6
回复 |
发表于2018-10-10 10:40:05
|
只看该作者
3#
支持楼主
|
|||
女攻城狮
0
主题
16
回复 |
发表于2018-10-17 20:04:57
|
只看该作者
4#
对比AD8551/2/4 ??
|
|||
不聊12
1
主题
14
回复 |
发表于2018-11-28 08:50:07
|
只看该作者
5#
有推荐运放的吗?高输入阻抗,正负5V供电,SOT23-5封装。
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-11-29 15:10:12
|
只看该作者
6#
在25度常温下,可以大体来算的话就是输入电压除以Ib,譬如5V/10pA(Ib)=500G欧姆级别。所以Ib越小,输出阻抗越大。 |
|||
王涛王涛
0
主题
1
回复 |
发表于2018-12-09 22:29:39
|
只看该作者
8#
指标很美好于是买了50pcs,实测效果如下 ———————————————————————————————————— 以前板上使用ad8629,具体电路如下: 1.典型同相放大器电路 2.100K,10K千分之一电阻,温漂10ppm,放大倍数为11 3.未加补偿电容 4.电源为lm317稳压后的5V 5.同相输入端通过1Kohm电阻连接1ohm的采样电阻,采样电阻另一端接地 在采样电阻上没有电流的情况下,可以认为同相算输入电压为0. ———————————————————————————————————— 以下电压通过HP34401A测的,示波器为HP34401A ———————————————————————————————————— 测试一(输入电压0V,有点挑战运放输出轨底边) 在使用ad8629(淘宝5块钱一颗应该非原装)的情况下 a.室温(约20摄氏度) 芯片内部放大器1输出电压为0.1442mV 芯片内部放大器2输出电压为0.0866mV b.热风枪调到100摄氏度,对着板子吹 芯片内部放大器1输出电压为0.0142mV (下降) 芯片内部放大器2输出电压为0.0013mV (下降) 以上信号较小,通过示波器观察未见明显震荡———————————————————————————————————— 在使用RS8552XK情况下,立创商城采购 a.室温(约20摄氏度) 芯片内部放大器1输出电压为 0.5596mV 芯片内部放大器2输出电压为 1.0345mV b.热风枪调到100摄氏度,对着板子吹 芯片内部放大器1输出电压为 0.9122mV(上升) 芯片内部放大器2输出电压为 1.4626mV(上升) 以上信号较小,通过示波器观察未见明显震荡 —————————————————————————————————————— 测试二(输入电压2.4975mV,ref5025电压基准通过1Kohm+1ohm分压) 理论输出应该为27.4753mV 在使用ad8629(淘宝5块钱一颗应该非原装)的情况下 a.室温(约20摄氏度) 芯片内部放大器1输出电压为27.386mV 误差-0.32% 芯片内部放大器2输出电压为27.344mV 误差-0.47% b.热风枪调到100摄氏度,对着板子吹 芯片内部放大器1输出电压为27.301mV (下降) 漂移-0.31% 芯片内部放大器2输出电压为27.288mV (下降) 漂移-0.23% 以上信号较小,通过示波器观察未见明显震荡———————————————————————————————————— 在使用RS8552XK情况下,立创商城采购 a.室温(约20摄氏度) 芯片内部放大器1输出电压为 27.563mV 误差+0.32% 芯片内部放大器2输出电压为 27.577mV 误差+0.37% b.热风枪调到100摄氏度,对着板子吹 芯片内部放大器1输出电压为 27.792mV(上升) 漂移+0.83% 芯片内部放大器2输出电压为 27.821mV(上升) 漂移+0.88% 以上信号较小,通过示波器观察未见明显震荡 —————————————————————————————————————— 没有按照标准的方法去测量Vos、温漂,仅通过以上实验测得了一些数据 由于没有更好的电阻,肯定会在测量过程中带来误差,热风枪吹电路板也有可能导致电压基准电压输出变化 总之测量条件一塌糊涂 数据供参考 |
|||
为之未老
2
主题
4
回复 |
发表于2018-12-13 14:33:58
|
只看该作者
9#
国产的芯片竟然提供英文规格书!!!! 是要冒充进口呢? 还是骨子里就认英文高尚于汉语? 还是母语死活表达不清国产芯片的性能? 还是根底里就抄袭了国外产品的规格书? 本来我是乐于支持国货的,但每次看到国产货披着英文规格书的外衣就反胃。 说白了,这是国产货底层的不自信! 同意的顶起! |
|||
我爱电路
0
主题
3
回复 |
发表于2018-12-17 10:16:14
|
只看该作者
10#
说得国产的不敢用了。
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2018-12-17 15:55:25
|
只看该作者
11#
主要是由于有些专业术语用中文表达不准确,而且用中文表达的不够简洁,例如Vos就代表偏置电压的。 后续,我们会推出中文版本的规格书。 |
|||
南水一洲
1
主题
7
回复 |
发表于2019-01-15 15:48:59
|
只看该作者
12#
所言极是,10反感国货用E文,浪费时间
|
|||
天涯天涯
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-10 10:00:25
|
只看该作者
13#
价格对比AD8628没明显优势
|
|||
模拟器件
35
主题
56
回复 |
发表于2019-05-12 23:07:29
|
只看该作者
14#
你好。AD8628是单运放,对标RS8551。 RS8551价格是有优势的。
|
|||
安静从容
0
主题
1
回复 |
发表于2019-08-20 10:53:13
|
只看该作者
15#
顶你妈
|
|||
天津曼尼朱生
0
主题
1
回复 |
发表于2019-08-26 11:05:25
|
只看该作者
16#
中国人,卖东西,不一定全部卖给中国人 规格书的话,基本上所有的,都是英文的 除非那种很LOW,电感,线圈什么的 |
|||
电源youtech
1
主题
2
回复 |
发表于2019-09-30 10:42:44
|
只看该作者
17#
不知道品质怎么样,会不会出现批次不良
|
|||
永远的不知
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-26 00:29:20
|
只看该作者
18#
国内的代工厂已经很成熟了,听说润石的芯片是出厂全检的,应该不会有批量问题。
|
|||
玛格森大仙猫
0
主题
4
回复 |
发表于2020-03-04 00:41:00
|
只看该作者
19#
运放偏移有典型值与最大值,
|
|||
玛格森大仙猫
0
主题
4
回复 |
发表于2020-03-04 00:49:06
|
只看该作者
20#
还是数学统计,取几十万个芯片,如果标准差+3倍方差之和必须在1uV范围内,就是真的1uV的 。这个有99%可信度。
|
|||
玛格森大仙猫
0
主题
4
回复 |
发表于2020-03-04 00:59:49
|
只看该作者
21#
看RS8551手册中离散图,也有不在1uV的,但只要平均90-99%在1-2uV就是1uV。
|
|||
Ovid
0
主题
6
回复 |
发表于2020-04-02 23:35:17
|
只看该作者
22#
自己水平不行就不要赖国产,有机会当面教教你运放的应用。
|
|||
Ovid
0
主题
6
回复 |
发表于2020-04-02 23:37:54
|
只看该作者
23#
你去找几份国内做得好的模拟芯片规格书,看看有多少是中文的。前期以英文规格书为主,后面会慢慢推出中文的,有些术语不太好表述。
|
|||
Ovid
0
主题
6
回复 |
发表于2020-04-02 23:46:48
|
只看该作者
24#
1、靠近运放的两个电源轨测试失调电压,温漂,是不对的,因为放大倍数不足以让运放输出处于线性段; 2、给参考电压测试,100度下温漂较大,是因为偏置电流的大小随温度变化较多。ADI 的芯片由于有特殊的工艺,高温下 Ib 增大不多,这一点国内的工艺也在逐步突破。 如果想这种影响减少,一是把运放的输入共模电压偏置到一半VCC,另外可以尽量降低输入信号的内阻。 |
|||
PowerBear
9
主题
18
回复 |
发表于2020-04-11 20:53:17
|
只看该作者
25#
OP284的中文手册就写的极好。 现在基本是ADI、Ti出中文手册,国产出E文手册。 ADI、Ti的片子,照着手册指标用,不担心出问题,国产的~~呵呵。 润石没用过,上次拿了几片3PAEK的渣渣打算试试,拿了张操作板换上,放到断路器模拟箱边上测试,断路器一动作,输入偏置被拉低无法恢复。随手拆一LM258D换上去,顺便弄,啥问题没有。 |
|||
niou
0
主题
20
回复 |
发表于2020-07-03 21:54:08
|
只看该作者
26#
请问LMP7702MA使用你们的那个型号可以代换,谢谢.
|
|||
星空无垠
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-22 15:52:37
|
只看该作者
27#
输入0V测出的是轨到轨的低轨电压,考验轨到轨芯片的低轨能力。 RS8552我测过低轨最低0.9mv左右。 Vos应该用正负电源输出的0V才能正确反应VOS。 或者同样的+接一个大于低轨的电压,像千分一电阻分压,例如2.5mv,接1:1000输出2.5V。把1uV左右的VOS放大1000倍就是大概1mv左右。对比下电压。 或者粗狂点的,+接地,然后1:1输出和1:1000输出,看看低轨电压升高变化多少,相减除以1000.但这个方法好像不那么靠谱。 或者把放大的比例电阻,+IN都接到确定的电压上,例如250mV上(芯片电压5V),输出V0相对同一个250mv压差就是VOS放大了的倍数了。试了下放大1000倍,25mv,250mv输出电压1mv左右,大概就是1uV,电压有震荡现象(0.1mv位跳动),但2.5V却是15-20mv,成了15-20uV了估计不准,还没细究。换一个AD的运放也是变得几十mv。 温漂100度极限环境估计国产会差一点点,80度内对比测温漂会更实际一些。总体来说参数还是靠谱吧。 国外的datasheet开头写的都是MAX,这个写的是典型值1us,有点那个意思了 |
|