论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > PCB打样 > 嘉立创盖油问题
查看:1281  |  回复:17
嘉立创盖油问题
myqier
1
主题
3
回复
发表于Tue Oct 30 11:57:58 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达

之前一直在嘉立创打样,在线下单也很方便,做的板子质量、速度都还行。

之前打了一次样,过孔做盖油处理,虽然有极个别的发黄,但是还能接受,结果这次直接做了一个100多块的返单,寄过来的板子过孔百分百的发黄;

这种板子我们当然不能接受,发黄部分都是短路的,找了售后,找了销售,都会说:盖油的标准就是上不上锡:确实发黄的部分都没有上锡,我们也理解过孔盖油中没有完全覆盖的情况,但是你们这次是百分百的过孔都没有盖油,过孔全部裸露在外面,按照你们的意思,确实是你们工艺的正常现象,但是你们也不能不负责的说跟你们没有任何的关系吧!之前打样都是好好的,不存在这样的情况,这次我是直接做的返单,结果给我百分百的过孔都没有覆盖!这肯定是你们工艺处理中的问题,不要总是拿你们自己的检验标准去检验板子质量!个别的没有覆盖是避免不了,百分百的没有覆盖就是你们的工艺问题!板子1是打样的板子,后面是返单的小批量; 点击查看大图 点击查看大图 点击查看大图

 
回复 收藏
  举报
myqier
1
主题
3
回复
发表于Tue Oct 30 12:01:13 CST 2018   |  只看该作者 2#
希望嘉立创能给个真正说服人的说法!
zx85
0
主题
42
回复
发表于Tue Oct 30 13:14:13 CST 2018   |  只看该作者 3#

100%过孔没盖油,应该是你给的PCB文件,他们那边出Gerber文件,由于没有看清楚要求,结果出Gerber的时候做成过孔开窗处理了。确实是他们的疏忽。

返单也没用!除非给的是Gerber文件。

myqier
1
主题
3
回复
发表于Tue Oct 30 13:22:34 CST 2018   |  只看该作者 4#
zx85 发表于 Tue Oct 30 13:14:13 CST 2018  3# 100%过孔没盖油,应该是你给的PCB文件,他们那边出Gerber文件,...
他们没有承认自己的问题,只是说正常的工艺现象,损失让客户自己承担
xurexi
0
主题
6
回复
发表于Tue Oct 30 15:45:45 CST 2018   |  只看该作者 5#
由于没给Gerber,这种情况有得扯!看来我以后也得给Gerber了!
快乐电子
6
主题
213
回复
发表于Tue Oct 30 16:11:10 CST 2018   |  只看该作者 6#
盖油 Gerber没关系吧(我Gerber外行,仅猜测),只不过立创造的盖油只保证不上锡,不保证无孔吧,楼主可能产品要求有点高,一定要无孔处理,应该用塞油才能满足要求吧。正常我做产品好像没这么高的要求,不知道楼主为什么有这个要求,请教一下用在什么行业上,塞油塞孔有什么好处
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
redleaves
4
主题
92
回复
发表于Tue Oct 30 16:54:11 CST 2018   |  只看该作者 7#

样板与小批量不是同一工厂。


解决方法:

1. 用丝印层盖住盖油过孔

2. 换一家

redleaves
4
主题
92
回复
发表于Tue Oct 30 16:56:19 CST 2018   |  只看该作者 8#
快乐电子 发表于 Tue Oct 30 16:11:10 CST 2018  6# 盖油 Gerber没关系吧(我Gerber外行,仅猜测),只不过立创造的...
可以有孔,但不能漏铜。工艺缺陷所致。
zx85
0
主题
42
回复
发表于Wed Oct 31 08:37:50 CST 2018   |  只看该作者 9#
快乐电子 发表于 Tue Oct 30 16:11:10 CST 2018  6# 盖油 Gerber没关系吧(我Gerber外行,仅猜测),只不过立创造的...

过孔盖不盖油确实和Gerber有关系的,和PCB没关系。因为你把PCB给人家,人家也不知道过孔怎么处理,都是根据你的要求做<过孔开窗><过孔盖油><过孔塞油>等。


我一般给Gerber的时候还附带一个工艺要求文件,如几层板、板厚、板尺寸、过孔处理方式、油的颜色、丝印的颜色等。因为你出的gerber可能会有问题,对方把你的gerber文件和你的工艺要求对比,如果无误就直接加工贴片。如果有出入,会告诉你,你那边再更改。这也是一个检验的过程,毕竟谁也不可能保证出的Gerber100%正确。当然这个核对建立在板厂负责的基础上,不负责的话,直接按Gerber做,你也没办法,所以找个靠谱的合作板厂是关键。只能说一分钱一分货。


上次在嘉立创打样就出现过孔处理的问题,我给的PCB,并附带工艺要求文件,在勾选过孔处理方式的时候,一笔带过选的过孔盖油,而工艺要求文档上写的是过孔塞油,嘉立创电话过来说我的过孔处理方式有问题,我说没问题啊,是过孔塞油啊。然后他们说过孔塞油做不了,我说你们工艺上面不是有过孔塞油选项么,他们叫我仔细看一下,结果比对了一下,确实是过孔盖油,我眼花看成过孔塞油。哎!

我就纳闷,之前打样了那么多,怎么每人提这个问题,看来和他们审核的有关系,取决于审核的人。


我们公司对接的板厂,我也是Gerber+工艺要求文档,然后对方告诉我,你要求过孔塞油,但你的Gerber却是过孔开窗,叫我改一下。所以还是看你的文件在谁的手里审核,认真仔细的人会省了很多麻烦以及不必要的纠纷,对双方都不好。

limeng
【官方工作人员】
191
主题
717
回复
发表于Wed Oct 31 09:56:56 CST 2018   |  只看该作者 10#

在此对于楼主的l困惑表示理解!

事情一分为二来讲:

1:过孔盖油的检验标准,过孔盖油的检验标准就是不上锡,所以从检验标准来说这板子就是OK及合格的,对于质量完全无任何影响,只是从感观上认为效果不好而以

2:另一方面,对于客户给于理解,因为客户认为过孔是黄的,认为是没有盖油,其实不然,过孔上是有油的,如果没有油则就上锡了,只不过因为各工厂生产设备不同而造成盖油的效果不同!

 

此板肯定是在大亚湾一期全自动生产线生产,此生产线为三年前国内最先进的全自动阻焊生产线,效率极高,品质统一稳定,阻焊均匀性好,此条生产线为嘉立创体系最早的第一条全自动生产线,为嘉立创的发展立下了汗马劳,在此条生产线生出的板也是无数,但是从盖油效果来说以手动阻焊机相比效果反而没有那么好,盖油表面虽然不影响任何质量,但是为了客户的好感度,我们以决定(设备以订完毕)投资2000多万更新大亚湾第一的全自动线,采用现在最先进的第二代全自动生产线设备,在效率极高,品质统一稳定,阻焊均匀性好,提高盖油感观度的效果,开年后大亚湾第一期生产线就采用新的生产线生产!

 

深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
快乐电子
6
主题
213
回复
发表于Wed Oct 31 10:59:06 CST 2018   |  只看该作者 11#
limeng 发表于 Wed Oct 31 09:56:56 CST 2018  10# 在此对于楼主的l困惑表示理解! 事情一分为二来讲: 1:过孔盖...

1:过孔盖油的检验标准,过孔盖油的检验标准就是不上锡,所以从检验标准来说这板子就是OK及合格的,对于质量完全无任何影响,只是从感观上认为效果不好而以

 

我的产品有    不上锡     这个标准就够了,PCB正常都是安装在外壳内,没那么高的要求,厂家花大价钱与提高这个感观效果本人觉得有点浪费

参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
limeng
【官方工作人员】
191
主题
717
回复
发表于Thu Nov 01 10:35:55 CST 2018   |  只看该作者 12#
快乐电子 发表于 Wed Oct 31 10:59:06 CST 2018  11# 1:过孔盖油的检验标准,过孔盖油的检验标准就是不上锡,所以从...

做为一个接地气的厂家,注重每一个客户反映的客观问题,在能力范围内的能改善尽量做到最好!

深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
YeeRay
5
主题
199
回复
发表于Fri Nov 02 17:50:53 CST 2018   |  只看该作者 13#
limeng 发表于 Thu Nov 01 10:35:55 CST 2018  12# 做为一个接地气的厂家,注重每一个客户反映的客观问题,在能力...
那就是你们一致性做的不好嘛
蚂蚁的故事
15
主题
251
回复
发表于Mon Nov 05 09:07:45 CST 2018   |  只看该作者 14#

一看就是大亚湾的盖油。我发现盖油基本100%不理想的,就是大亚湾!

提示:若要盖油更满意些,就不要做绿板,做红板、蓝板……,绿板通常会分到大亚湾去生产,神仙也救不了你的,对于盖油有要求的,我通常做杂色板,杂色板基本不会分到大亚湾去弄。

疑问:绿色是最量大的,最应该解决盖油的品质问题,但一直没有解决。过孔盖油的目的不仅仅是为了阻焊,更重要的是防侵蚀。

limeng
【官方工作人员】
191
主题
717
回复
发表于Mon Nov 05 11:17:29 CST 2018   |  只看该作者 15#
蚂蚁的故事 发表于 Mon Nov 05 09:07:45 CST 2018  14# 一看就是大亚湾的盖油。我发现盖油基本100%不理想的,就是大亚...

1)几年前是全国最先进的全自动生产线,品质符合所有的性能指标,品质的稳定性及一致性远超手动丝印机,但是盖油效果对比手动丝印机反而有所欠缺!

2)没有最好,只有更好,随着这几年的发展,生产设备也得到了进一步提升,自动生产线上升到了第二代,除了品质的稳定性及一致性保持一代设备同样的效果情况下,二代最大的好处是盖油效果也更好,嘉立创后期的工厂全部采用了第二代全自动生产线!

3)解决这个问题,唯一的方法是换线,全自动换线不像单机,那是何等的复杂,

4)现以定方案:利用过年这段时间,大亚湾一期全自动生产线全部更换为第二代生产线,投资过千万,装机,调试,将要停产一月左右时间来完成这个改造!

深圳市嘉立创科技发展有限公司 PCB事业部:http://www.sz-jlc.com 业务QQ:800005884 工号:001
myqier
1
主题
3
回复
发表于Tue Nov 06 15:07:12 CST 2018   |  只看该作者 16#
快乐电子 发表于 Tue Oct 30 16:11:10 CST 2018  6# 盖油 Gerber没关系吧(我Gerber外行,仅猜测),只不过立创造的...
当你板子过孔上方还要焊接模块,像PCB模块,金属模块就会引起短路!
飞过海的嘎...
4
主题
11
回复
发表于Wed Nov 21 18:01:16 CST 2018   |  只看该作者 17#

一直来就是这个样子的。唉。。LZ的现象有两个原因。一个是他们钻孔用的钻头钝,穿透的时候顶起了铜箔。可以看另一面。如果是这个情况那么一面过孔是盖住的一面过孔就是图上的样子。


还有一种我确定的原因是他们会在阻焊层开一个钻孔大小的阻焊窗。导致钻孔上盖油量不够。不光是阻焊层开窗。对应的丝印层也会开钻孔大小的窗。注意我说的是钻孔大小。比如你的过孔是0.3/0.6.那么会开一个0.3的窗。发现好多次了。导致一喷锡全是锡珠留在里面。器件安装还是铁壳导致短路。哎哟喂这感觉酸爽。


GDHY
0
主题
4
回复
发表于Thu Nov 22 09:00:26 CST 2018   |  只看该作者 18#
所以说重要的文件要发GERBER,要不就在PCB里直接设置过孔盖油
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部