查看:
7426
|
回复:
5
|
有个负载输入24V,功率80W,请问用控制它是MOS管还是达林顿好?
|
|||
jukelfc
5
主题
12
回复 |
发表于2018-11-07 16:18:52
|
只看该作者
1#
电梯直达
有个负载输入24V,功率80W,请问用控制它是MOS管好还是达林顿管好?大家帮忙推荐个型号
|
|||
zx85
0
主题
58
回复 |
发表于2018-11-07 16:47:45
|
只看该作者
2#
功率80W,大概电流为3.3A,大电流建议用MOS管。 如果是纯阻性负载,MOS管电流可以选4A左右的; 如果是感性负载,比如电机、电磁阀类的,建议电流选大的,大概在两倍左右; 另外是否需要做PWM调速等等(比如直流电机)。 如果选用NMOS,注意NMOS的耐压、电流、以及开启阈值电压等; 如果选用PMOS,注意PMOS的耐压、电流; 推荐型号暂时不好定,MOS管的交期不稳定,短的1个月,长的1年都有可能。 建议先把负载的状态全部摸透了,再来选MOS管。 否则板子做好了,再来改方案就本末倒置了。 |
|||
jukelfc
5
主题
12
回复 |
发表于2018-11-07 19:42:33
|
只看该作者
3#
是纯阻性负载,能否帮忙推荐一个型号,多谢分析得这么全面
|
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2018-11-08 10:11:16
|
只看该作者
4#
PMOS就行了,FDS6679应该足够了,不过得注意GS耐压,需要加电阻和齐纳来保护,具体电路网上都有。 NMOS的话需要高于24V的辅助电源,也麻烦,最简单的是加个金升阳的隔离供电模块然后光耦控制。 |
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2018-11-09 08:30:54
|
只看该作者
5#
75N75就可以了
|
|||
xaHY
2
主题
4
回复 |
发表于2021-10-27 11:14:28
|
只看该作者
6#
你好,关注你很多帖子回复,想请教你个关于MOS管应用的问题, 类似笔记本适配器电源和电池隔离的用法,这个电路用MOS管怎么搭,能给点思路吗?一直没接触过MOS管。。非常感谢!!!
|
|