论坛首页 > 初学者园地 > 学学单片机 > 如何调整STM32单片机中flash与时...
查看:164  |  回复:0
如何调整STM32单片机中flash与时钟速率之间的关系
青锋断尘
22
主题
12
回复
发表于Thu Nov 08 20:58:54 CST 2018   |  只看该作者 1# 电梯直达

void Flash_Init(void)

{

// 调整flash与时钟速率之间的关系


 

FLASH-》ACR |= FLASH_ACR_LATENCY;

}

void Flash_Unlock(void)

{

// FLASH-》CR 的第7位为解锁的标志位或者上锁的操作位

while(FLASH-》CR & FLASH_CR_LOCK)

{

FLASH-》KEYR = FLASH_FKEY1;

FLASH-》KEYR = FLASH_FKEY2;

}

}

void Flash_Lock(void)

{

FLASH-》CR |= FLASH_CR_LOCK;

}

void Flash_Clear_All_Flag(void)

{

unsigned long flag_temp;

flag_temp = FLASH-》SR;

FLASH-》SR = flag_temp & 0x34;

}

// 因为flash是从0x08000000开始的,总共64k,每1k就是1页

// which_page_temp -- 你所清空页包含的地址(该地址在哪一页的范围就清空哪一页)

void Flash_Earse_Page(unsigned long which_page_temp)

{

FLASH-》CR |= FLASH_CR_PER;

FLASH-》AR = which_page_temp;

FLASH-》CR |= FLASH_CR_STRT;

while(FLASH-》SR & FLASH_SR_BSY); // 等待BSY清零

FLASH-》CR &= ~FLASH_CR_PER;

}

// 因为flash是从0x08000000开始的,总共64k,每1k就是1页

// 我们直接将最后一页当做一个储存空间,即储存的首地址为 (0x08000000 + 1024 * 63)

// 所以 write_dat_temp 的范围 0 -- (1024 / 4 - 1)

// Flash数据长度必须是半字节,其它长度会引起中断

// 为了配合读取的时候是整个一个字,写入的时候也写入一个字

void Flash_Write_Dat(unsigned long write_num_temp,unsigned long write_dat_temp)

{

Flash_Clear_All_Flag();

Flash_Unlock();

Flash_Earse_Page(0x08000000 + 1024 * 63);

FLASH-》CR |= FLASH_CR_PG;

*(__IO uint16_t*)(0x08000000 + 1024 * 63 + write_num_temp * 4 + 0) = (write_dat_temp & 0xffff);

*(__IO uint16_t*)(0x08000000 + 1024 * 63 + write_num_temp * 4 + 2) = ((write_dat_temp & 0xffff0000) 》》 16);

while(FLASH-》SR & FLASH_SR_BSY); // 等待BSY清零

FLASH-》CR &= ~FLASH_CR_PG;

Flash_Lock();

}

// 因为flash是从0x08000000开始的,总共64k,每1k就是1页

// 我们直接将最后一页当做一个储存空间,即储存的首地址为 (0x08000000 + 1024 * 63)

// 所以 read_num_temp 的范围 0 -- (1024 / 4 - 1)

// 读取一个地址的时候,读取的是一个字,4个字节,所以一次需要跳过四个字节

unsigned long Flash_Read(unsigned long read_num_temp)

{

unsigned long read_dat_temp;

read_dat_temp = *(__IO uint32_t *)(0x08000000 + 1024 * 63 + read_num_temp * 4);

while(FLASH-》SR & FLASH_SR_BSY); // 等待BSY清零

return read_dat_temp;

}

回复 收藏
  举报
  • 温馨提示:标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考:社区发帖规则
  • 您当前输入了 0个文字。还可以输入8000个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

顶部