查看:
12497
回复: 17 |
LT8390A功能验证板
|
|||
哧Joseph
10
主题
19
回复 |
发表于2018-11-14 10:02:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
LT8390A.rar
LT8390A功能验证板使用说明 LT8390A是同步降压-升压型DC/DC控制器,该器件可在输入电压高于、低于和等于输出电压时调节输出电压或输出电流。其输入电压范围是4-60V,输出电压是0-60V,非常适合汽车、工业、电信甚至电池供电系统中的稳压器、电池和超级电容充电器应用。 LT8390A的4开关降压-升压型控制器与4个外部N沟道MOSFET相结合,能够以高达98%的效率提供10W至超过400W的功率。其降压-升压能力非常适合汽车等应用,因为在这类应用中,输入电压可能在停/启、冷车发动和负载突降情况下显著变化。降压、降压-升压和升压运行模式之间的转换是无缝的,从而即使当电源电压有很大变化时也可以提供很稳定的输出。 LT8390A运用专有的峰值降压、峰值升压电流模式控制方法,这种方法运用单电感器电流检测电阻器提供降压、升压和降压-升压区之间的无缝转换。输出电压准确度为±1.5%,而±3%的输出电流准确度可确保准确的恒定电流调节。LT8390A可设定同步在600kHz至 2MHz固定开关频率操作,或者该器件可用内部扩频运行模式以实现较低EMI。其他特点包括一个输入/输出电流监视器、电源良好标记、集成的自举二极管以及具故障报告的短路保护。 该测试板功能为9-36V输入,12V25A输出,具有短路、过流、欠压、过压等保护。 电路测试步骤: 1. 准备可调开关电源,将电压电流调至12V1A; 2. 将开关电源正输出接入验证板的P1正输入,将开关电源的负输出接入验证板的负输入; 3. 将检测设备(电压表)接入P2口; 4. 开启开关电源,查看检测设备读数是否正确; 5. 如输出正常,可继续调大输入电压至36V,继续查看输出电压是否正常; 6. 如电压输出正常,可在输出端接入合适负载,逐渐增大输入电流,看电路是否正常工作。 7. 测试过程中注意观察MOS管温度是否过高,如过高,请适当减小输入电流。 |
|||
Ceasea
0
主题
14
回复 |
发表于2018-11-14 13:33:45
|
只看该作者
2#
|
|||
寒江雪200611
0
主题
1
回复 |
发表于2018-12-02 09:00:40
|
只看该作者
3#
楼主的功率地控制地没有分开,会不会有很大干扰?
|
|||
萧规曹随
6
主题
328
回复 |
发表于2018-12-02 09:36:54
|
只看该作者
4#
尽可能地压缩充放电回路路径,效果会更好。
提供LCEDA,99SE,DXP,Pads,Allegro平台PCB设计;光绘文件还原可编辑的PCB
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2019-04-20 09:31:26
|
只看该作者
5#
有试过这款公版的能发表下使用体验吗, 20安的时候不加散热可以使用吗 |
|||
成都陌路
0
主题
1
回复 |
发表于2019-06-25 19:10:51
|
只看该作者
6#
有人试过吗,我现在在做LTC3780IG的设计,有人能帮忙指导一下吗?
|
|||
chuge
0
主题
1
回复 |
发表于2019-08-23 10:49:47
|
只看该作者
7#
1 PGGOOD接哪里?地?电源? 2 电容和输入、输出端的底层覆铜有问题,焊盘与覆铜的间距太小,一不留神就短路 |
|||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2019-10-19 15:53:28
|
只看该作者
9#
完全是外行画的PCB,水平不行
|
|||
mingtian
0
主题
1
回复 |
发表于2020-04-29 15:10:17
|
只看该作者
10#
请问这个这个板子有没有进行过实验?能否正常工作?目前在使用这个芯片,请楼主回复
|
|||
RongSheng
0
主题
1
回复 |
发表于2020-05-26 13:37:01
|
只看该作者
11#
搞定了吗?最近我也在用这个芯片做个案子,但电流上不来,MOS非常热。电流提高就烧。
|
|||
走吧走吧
0
主题
1
回复 |
发表于2020-06-23 14:28:26
|
只看该作者
12#
我最近也在用LT8390这个片子,可以加一下微信一起讨论一下吗?微信号17795950878
|
|||
贵阳小飞
2
主题
4
回复 |
发表于2020-07-25 00:25:56
|
只看该作者
13#
电压蛮宽,你选用的什么型号mos,我做的DCDC,输入25降4.2,输出12A,无散热,两mos之间1mm温度80多,90。准备换管子,因为我的管子是保护板拆机的
|
|||
贵阳小飞
2
主题
4
回复 |
发表于2020-07-25 00:26:57
|
只看该作者
14#
你用的什么mos,感觉我的拆机结电容比较大,15升25,空载都有80ma,没有pfm模式
|
|||
太阳8888
2
主题
7
回复 |
发表于2023-05-09 08:36:15
|
只看该作者
15#
这个有没有验证过,MOSGET的栅极电压满载时过冲有多大?轻载时过冲有多大?
|
|||
太阳8888
2
主题
7
回复 |
发表于2023-05-09 08:40:30
|
只看该作者
16#
可以接个输出MOSFET 芯片的23脚接MOSFET的栅极,这样可以调节输出电流。
|
|||
123zyj
0
主题
1
回复 |
17#
你好,我想请问一下CTRL受控电流最大承受多少mA? 另外CTRL端进行0.3V-1.2V控制 ,让输出电流得以从2A-30A控制输出,但是我只要接入我这边控制系统控制就会出现芯片损坏,损坏现象为CTRL无法控制输出电流,ISP与ISN不受控输出最大电压,后端我用3mR电阻电流总是最大输出30A,如果我CTRL与地电压反相了是否会这样损坏?
|
|||
太阳8888
2
主题
7
回复 |
18#
是MOS管损坏还是LT8390损坏?
|
|||
彩虹
0
主题
2
回复 |
19#
呃,在闲鱼上看有人卖这个板子的方案,楼主你验证过这板子么...要害人啊 这个芯片的GND就是芯片肚子下面那块金属板,这个板子芯片下方下面就那几个过孔,搞不好做的时候还没开窗,根本调不出来 其他地方正确,如果不考虑布线问题的话 |
|