查看:
8283
|
回复:
8
|
HT7533-1 压降接近 1 V 性能太烂
|
|||
Frank1971
3
主题
7
回复 |
发表于2018-11-15 17:20:15
|
只看该作者
1#
电梯直达
最近,公司接到 1 个大订单意向, 需要做 低电压的 产品样机。 选用了 HT7533-1 作为 LDO, 加电阻令其输出为 4.56V. 根据规格书, 压降 在 1mA 是100mV. 电源电压是 5 V, 想必这次必能顺利成功吧??嗖嗖嗖在系统下了SMT 订单, 然后等了6天收到样板,上电 1 测试,输出只有 4.05 V!!!!!! 原来我的工作电流是 45mA, 此时的 HT7533-1 的压降达到 0.95V, 这和规格书有很大出入,和LM1117 之类的廉价货倒是很相像。性能太烂,厂家误导,
|
|||
我是肥肥徐
1
主题
29
回复 |
发表于2018-11-15 17:57:48
|
只看该作者
2#
看半天没看明白。7533是3.3V的LDO,加电阻使其输出为4.56????????你咋改的反馈?
|
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2018-11-15 18:06:13
|
只看该作者
3#
天书啊
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
Frank1971
3
主题
7
回复 |
发表于2018-11-15 18:54:03
|
只看该作者
4#
这样的:
|
|||
wwng
3
主题
24
回复 |
发表于2018-11-15 20:03:08
|
只看该作者
5#
你Vout后面加电容了么
|
|||
zx85
0
主题
58
回复 |
发表于2018-11-16 08:04:48
|
只看该作者
6#
拿了本独孤九剑,当成了僻邪剑谱,结果练成了葵花宝典,然后还大骂怎么成了太监。
|
|||
快乐电子
4
主题
246
回复 |
发表于2018-11-16 09:26:27
|
只看该作者
7#
这种用法LDO也是神了
参赛作品《智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器》
|
|||
Xuedong
2
主题
68
回复 |
发表于2018-11-16 10:17:22
|
只看该作者
8#
3.3V固定输出的 LDO这样用,确实也是没谁了。
|
|||
PCB
0
主题
9
回复 |
发表于2021-01-22 16:04:39
|
只看该作者
9#
这个用法是手册推荐的可以用的。问题在于你选型有问题,第一1ma压降就有100mv了,你负载45ma,所以压降还能按1ma 负载算?
|
|