查看:
2367
|
回复:
4
|
请教一下,如何做一个只让15V以上的电压才能通过的电路
|
|||
哭泣的小露珠
8
主题
8
回复 |
发表于2018-11-16 13:25:12
|
只看该作者
1#
电梯直达
请教一下,如何做一个只让15V以上的电压才能通过的电路,我用的MP2403使15V转5V电路,当电压趋于稳定稳定时,MP2403输出正常,但是当电压瞬间断开接入,MP2403只输出3.5V(如果断开上电在2S左右,仍是正常) ,我现在的思路是 在15V输入的地方设置一个15V左右的阈值,当满足阈值电压时电压通过,当不满足时,电压断开。 请问各位 我的思路可行吗? |
|||
zx85
0
主题
58
回复 |
发表于2018-11-16 14:16:34
|
只看该作者
2#
为什么输入会瞬间断开? 先弄明白这个才能找对策。 |
|||
FOCUS电路设计
3
主题
152
回复 |
发表于2018-11-16 15:05:00
|
只看该作者
3#
1.15V输入端接个大电容储能,防止上电和断电冲击 2.非得要15V的通过的话,电阻分压,MOS管或者三极管搞个开关电路 |
|||
哭泣的小露珠
8
主题
8
回复 |
发表于2018-11-16 17:08:29
|
只看该作者
4#
我的手动模拟的
|
|||
zx85
0
主题
58
回复 |
发表于2018-11-19 08:50:03
|
只看该作者
5#
是不是想验证瞬间断电,然后瞬间上电,这个过程设备工作正常? 这个国标里面是有这项要求的,断电的瞬间很短很短,手动是很难模拟出来这个断电的时间的。 如果非要这么测试,可以试着在输入加大电容,通过大电容储能,在掉电的瞬间,电容放电,通过电容的放电来撑到上电的时刻。 电容大小取决于这个断电时间。 理论公式CU=Q,I=QT,所以C=I/(TU),I为输入电流,T为放电时间,这个U不好确定,其实是ΔU,即压降。这个只是理论值,实际可能和计算值偏差很大很大。 输入电容取值太大也不行,会导致输入端充电时间过长,有很大隐患。 |
|