查看: 12066
回复: 16
低成本RS485-YD3082,媲美大厂BX3085
模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2018-11-26 21:04:19 | 只看该作者
1# 电梯直达

杭州捷茂微Gatemode研发生产的YD3082E,是适合成本比较苛刻应用的RS485芯片,性能媲美某大厂的BX3085

 

YD3082EBX3085 实验数据对照表(仅作参考)

电性能测试:

 


 


ESD测试:

 

 


EFT测试(电快速瞬变脉冲群测试)

 点击查看大图

 点击查看大图

 点击查看大图

 

YD3082E 立创商城售卖地址:

https://item.szlcsc.com/259210.html


模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2018-11-29 14:21:16   |  只看该作者
3#
发表于2018-11-27 15:14:19  2# 该回复已被删除。

我搞不懂什么叫做待售。

立创商城拿到杭州捷茂微的代理商。售卖货物直接来自捷茂微。不允许其他代理商,渠道,个人在立创上售卖。

harvardx
2
主题
43
回复
发表于2018-12-07 12:28:40   |  只看该作者
4#

有没有同学批量在用了呢? 请谈下体会 ,之前我用的BL3085, 现在感觉这个更加牛

女攻城狮
0
主题
16
回复
发表于2018-12-11 09:53:33   |  只看该作者
6#
harvardx 发表于2018-12-07 12:28:40  4# 有没有同学批量在用了呢?请谈下体会,之前我用的BL3085,现在感觉这个更加牛
这是实测数据,有很强的说服力。若有疑问,可以自己做对比测试。
harvardx
2
主题
43
回复
发表于2019-05-08 15:59:18   |  只看该作者
7#
女攻城狮 发表于2018-12-11 09:53:33  6# 这是实测数据,有很强的说服力。若有疑问,可以自己做对比测试。
你们如果比 贝岭还厉害  那真的是 不错     
大江小宝
0
主题
10
回复
发表于2019-06-18 11:15:26   |  只看该作者
8#
有批量应用的么,这种物料用量都很大,就怕出现批量问题就非常麻烦!
模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2019-06-21 10:33:25   |  只看该作者
9#
大江小宝 发表于2019-06-18 11:15:26  8# 有批量应用的么,这种物料用量都很大,就怕出现批量问题就非常麻烦!

你好,捷茂微的芯片性能稳定可靠。

这个芯片是在2013年量产了,是捷茂微第二大出货量的RS485芯片。

第一大出货量的是GM3085E,通过国家电网认证的RS485芯片,专门用于电表。https://item.szlcsc.com/259208.html

大江小宝
0
主题
10
回复
发表于2019-07-24 14:19:59   |  只看该作者
10#
怎么这个官网上是GM3082E,到底和YD3082E有什么区别,我们这边正准备用!
cheerego
0
主题
4
回复
发表于2019-10-08 09:47:51   |  只看该作者
11#
大江小宝 发表于2019-07-24 14:19:59  10# 怎么这个官网上是GM3082E,到底和YD3082E有什么区别,我们这边正准备用!
YD3082E是客户已经使用好几年的成熟产品,GM3082是升级版本。还在测试验证中,未大批量售卖。
Neksn
0
主题
1
回复
发表于2019-10-14 12:51:23   |  只看该作者
12#
这些型号区别是什么?GM3085E,YD3082E, 手册上除了型号,感觉Features都一样
大个仔2019
0
主题
2
回复
发表于2019-10-21 00:14:08   |  只看该作者
14#
3.3V 供电是否有问题?485芯片的 A B 不用加TVS保护了?
模拟器件
35
主题
56
回复
发表于2019-10-24 20:11:09   |  只看该作者
15#
大个仔2019 发表于2019-10-21 00:14:08  14# 3.3V供电是否有问题?485芯片的AB不用加TVS保护了?

 规格书第二页给出Vcc供电电压3.0到5.5V。所以,3.3V是可以供电的。

芯片内部A和地之间,B和地之间已经加了TVS管。所以使用YD3082,仅仅需要在A和B之间加TVS管。

 

广州盛炬智能科技
0
主题
7
回复
发表于2020-04-29 09:40:34   |  只看该作者
16#

 YD3082E 驱动能力实测


     现有产品一直使用SP485EEN,所以这次也以这款芯片做对比测试。

     以前在实际产品上测试过上海贝岭的BL3085,发现驱动能力不行, 一个主机接20多个从机的情况下, 出现接收数据会错乱的问题。


以下测试波特率都是 115200bps

• 不接终端电阻,Vpp = 4V(SP485EEN为5V),波形上升到顶部时变缓, 可能是芯片考虑EMC做的设计

 


• 接120欧终端电阻时, Vpp = 2.84V(SP485EEN为3.4V)

 


• 接60欧终端电阻时, Vpp = 2.4V(SP485EEN为2.6V)

 


    试过在产品上电但没有通信的情况下,把12V电源加到A-GND和B-GND, 芯片没有出现异常,之后能正常通信。


总的来说这款芯片性价比还是不错的。

http://www.gzshengju.com 门禁控制器、IC卡/CPU卡 读卡器、读卡模块
CY2880
0
主题
4
回复
发表于2021-12-09 11:51:17   |  只看该作者
17#
YD3082用4V供电输出乱码,很坑
CY2880
0
主题
4
回复
发表于2021-12-09 11:52:20   |  只看该作者
18#
YD3082用3.3V供电正常,4V不行,假宽电压范围

主题

回复
  • 温馨提示: 标题不合格、重复发帖、发布广告贴,将会被删除帖子或禁止发言。 详情请参考: 社区发帖规则
  • 您当前输入了 0 个文字。还可以输入 8000 个文字。 已添加复制上传图片功能,该功能目前仅支持chrome和火狐

禁言/删除

X
请选择禁言时长:
是否清除头像:
禁言/删除备注:
昵 称:
 
温馨提示:昵称只能设置一次,设置后无法修改。
只支持中文、英文和数字。

举报

X
请选择举报类型:
请输入详细内容:

顶部