查看:
4931
|
回复:
8
|
四旋翼飞行器
|
|||
小马玩转单片机
10
主题
15
回复 |
发表于2018-11-29 09:03:08
|
只看该作者
1#
电梯直达
这款四轴面向的人群是电子相关专业(包括自动化、电气自动化、电子信息工程、计算机、测控等专业)的大学生,通过一个完整的四轴项目来学习贴片元器件的焊接、PCB设计软件AD的使用、电路基本知识、旋翼型无人机的基本原理、STM32单片机编程与基本使用、飞控算法的实现等。 据了解,目前大多数高校的电子专业的课程实训依然是焊接收音机等,单片机课程教的也是单片机,这已经不能满足学生的学习了,学生毕业之后进入企业,大多接触的是贴片元器件(功率器件除外),做产品的时候,硬件工程师必须要具备一定的调试能力,这就对焊接贴片元件的能力提出了要求,所以我们设计了这款四轴飞行器,使用0603、0805这样贴片元件,是练习焊接的好帮手,而且好处在于,焊接练习完了,还可以继续学习STM32,四轴原理,直到把这个四轴飞行器飞起来,在这个过程中,我们也有交流群和学习资料,供大家学习使用。 下面是RoboFly四轴飞行器的整体框图、原理图、pcb、实物图源代码的截图,先一睹为快,后面详细介绍。 图1:RoboFly四轴飞行器整体框图 图2:RoboFly四轴飞行器原理图 图7:RoboFly四轴飞行器源代码截图 制作并开源这套小四轴的初衷有如下几点;
RoboFly四轴的基本配置如下: 主控芯片:STM32F103C8T6 姿态检测:MPU6050 气压计:FBM320 无线芯片:SI24R1 供电方案:HT7750SA升压+XC6206稳压 灯光指示:1个电源指示LED、1个用户编程LED、4个单总线全彩RGB灯 电池:600mAh 20C 1S锂离子电池 电机:720空心杯 桨叶:55mm桨叶 桨叶保护罩:相邻轴距65mm 机架:PCB一体化机架 续航时间:10分钟 遥控距离:空旷50m RoboFly四轴原理图各模块简单说明: |
|||
小马玩转单片机
10
主题
15
回复 |
发表于2018-11-29 09:04:34
|
只看该作者
2#
继续更新 STM32F103C8T6是ST在2007年发布的一款MCU,截止目前ST已经发布了速度高达400MHz的STM32H7 (这时候一定有人会说600MHz的事,我知道,不用提醒),我自己也是用STM32F1,STM32F4,STN32F7都做过各种各样的四轴,但是这个开源的四轴我还是选择了STM32F103C8T6,主要从三点考虑,一是封装比较大,方便初学者焊接,二是价格低廉,学习成本比较低,三是网上有大量的资料供初学者学习使用。 姿态传感器选择MPU6050,主要考虑的也是封装比较大,可以直接使用烙铁焊接,而且价格比较低,资料也很丰富。而且还自带DMP库,可以完成姿态结算后直接把姿态角输出给主控芯片。2016年我们的第一款四轴就是采用DMP库输出姿态角的。 气压计使用的是FBM320,对于这款气压计,个人认为性能一般。但是优点就是这个封装和BMP280、SPL06的引脚都是兼容的,方便更换。但是小四轴上放气压计,有一个比较麻烦的地方就是要想办法排除桨叶的风对它的干扰。可以使用海绵等其他东西进行隔离。 |
|||
小马玩转单片机
10
主题
15
回复 |
发表于2018-11-29 09:06:42
|
只看该作者
3#
无线芯片用的是SI24R1,国产的,之所以用这个而不用NRF2401,是因为这个经过我测试,性能也是可以的,引脚完全兼容NRF2401,无线发射可以做到7dB,在发射和接收端都采用陶瓷天线的前提下,可以达到50m的通讯距离。如果加上AP,那达到100米应该没有问题。通过两个低成本的0欧姆电阻对电源进行了单点接地,防止电机回路的电流波动串进射频回路对射频造成干扰。 对于供电方案中的先升压再降压的方案,这是我做第一款四轴飞行器的时候发现的,这种1S的锂离子电池,在四个空心杯进行供电的时候,如果四个空心杯电机不带桨叶,也就是说没有负载,那启动是没有问题的。但是如果四个空心杯都带上负载,瞬间提速到满速,就会瞬间把电池输出电压拉低到3V以下,经过我测试甚至低到了2.8V,这时候如果不升压,直接用电池给LDO供电,那LDO就会失效。所以通过升压再降压后给单片机系统供电是一个可行的方案。另一个方案就是在电机启动的时候采用缓慢启动的方式,这样电池的电压就不会瞬间被拉低,但是这样的一个不足之处就是无法让这个小四轴非常暴力,飞起来不够爽快。 四个机臂上采用的RGBLED是串行单总线全彩灯,也就意味着只需要占用单片机的一个IO端口,就可以控制这四个灯发出各种各样的颜色。这个灯类似与WS2811,也是通过零一码来实现数据通讯,进而控制灯的颜色的。对于初学者而言,时序往往难以理解,而这个灯可以作为学习时序最简单的一个例程,虽然简单,但是却非常有趣。 因为小四轴的尺寸、重量等限制,这版四轴飞行器的电池最好不要超过600mAh,否则电池自身的重量就会成为最大的包袱。而太小的电池则不能提供较长时间的续航。总之我经过测试认为600 mAh容量应该是一个拐点。电池最好带保护板、有一定的安全性能。否则胀饱、失效事小,严重点在炸机的时候可能会爆炸。 |
|||
小马玩转单片机
10
主题
15
回复 |
发表于2018-11-29 09:07:56
|
只看该作者
4#
对于这个四轴最关键的一个组建—空心杯,说出来都是泪啊,做四轴两年,有一年的时间都在寻找合格的空心杯电机。2017年有一款四轴飞行器因为采购的电机侧向震动太大,导致桨叶转动之后产生很大的侧向震动、严重干扰了加速度计,使角度偏差很大,基本不能垂直飞行。一开始把问题锁定在MOS管上、陀螺仪上、原理图与PCB设计上都未能解决问题,后来对原始数据进行FFT变换后发现了干扰的频率点,这才确定是电机的侧向震动引起的。还有一种情况就是同一批次的电机性能差异很大,导致PID调节的输出差异很大,最终会影响MOS管的寿命、电机寿命。空心杯电机使用SI2302这款MOS管进行驱动,这是非常常见的一款MOS管,便宜又好用。但是市面上这个管子假货也比较多。很多人在电机驱动电路上加不加电容、加不加二极管有很大的争议,我经过测试发现,加上电容之后效果很好,而加上二极管的效果则一般。也可能是测试方式不够严谨,回头可以一起讨论这个问题。 桨叶选型一定要注意选择平衡性好的桨叶、做工有瑕疵的可能会影响平衡性,在飞行的时候,如果不平衡就会导致侧向震动。 初学者在调试四轴的时候,摔下来、失控是很常见的,所以加上桨叶保护罩之后,可以很大程度上减小桨叶、电机报废的概率。 如果采用飞控板和机架隔离的方式,就能从一定程度上降低震动的影响,但是这样或许会增加重量及成本,所以我选择了PCB机架,这也是初学者最容易实现的一个方案,但不是唯一的方案。 |
|||
13131pjch
0
主题
7
回复 |
发表于2018-11-29 14:38:12
|
只看该作者
5#
请教楼主个问题:小四轴空心杯电机的驱动只调速不调向吗?
|
|||
小马玩转单片机
10
主题
15
回复 |
发表于2018-11-29 20:48:52
|
只看该作者
6#
你的意思是反转吗??
|
|||
13131pjch
0
主题
7
回复 |
发表于2018-11-30 09:08:38
|
只看该作者
7#
是的,从你给出的原理图上看每路电机只有1路PWM用来调速,电机只能顺时针或者逆时针转动,而不能顺时针+逆时针转动。我自己也想弄一个,看到电机这块有点疑问,所有请教下。 |
|||
小马玩转单片机
10
主题
15
回复 |
发表于2018-11-30 12:40:24
|
只看该作者
8#
如果此时正在电机正在顺时针旋转,要让反转,肯定要个顺时针减速,暂停。逆时针加速的过程!这个时候飞行器,不好控制,我也没有这样尝试过!
|
|||
13131pjch
0
主题
7
回复 |
发表于2018-12-04 23:52:39
|
只看该作者
9#
好的,谢了
|
|